Skip to main content

Hotel Van der Valk

Mons, Bélgica

bg-image

Van der Valk é uma cadeia hoteleira internacional que gere perto de 100 hotéis na Europa e na América do Norte. O hotel empresarial da Van der Valk em Mons, na Bélgica, procurava uma solução de climatização completa, e nós estávamos preparados para implementar um sistema totalmente integrado que fornecesse mais eficiência energética, fiabilidade, controlo e conforto.

Uma abordagem integrada com um ponto de contacto único

Todos os espaços no Hotel Van der Valk têm necessidades de climatização específicas, incluindo o lobby, os quartos de hóspedes e a cozinha. O nosso objetivo era desenvolver um sistema integrado para satisfazer as necessidades de cada um destes locais e reduzir o impacto ambiental do sistema.

O proprietário do hotel Van der Valk Mons também solicitou a combinação de bombas de calor geotérmicas e bombas de calor padrão. Tirando partido da nossa vasta gama de unidades, pudemos facilmente instalar os dois sistemas com um controlo central.

"Ficámos muito satisfeitos por cumprir os principais objetivos ecológicos estabelecidos pelo Hotel Van der Valk. Oferecemos uma solução bem-sucedida que consome menos energia mas proporciona mais conforto e fiabilidade com um único ponto de contacto."

- Lieven Verstaen, Gestor de Produto GVRV da Daikin Bélgica

Bem-vindo à nossa zona de conforto

bg-image

Queríamos que as nossas unidades proporcionassem um clima confortável para todos os hóspedes, para que obtivessem a melhor primeira impressão possível no lobby e a temperatura ideal no quarto de hotel.

O melhor conforto e eficiência

Queríamos que as nossas unidades proporcionassem o máximo conforto aos hóspedes, para que obtivessem a melhor primeira impressão possível no lobby e a temperatura ideal no quarto de hotel.

Quartos de hotelRestaurante e salas de reuniões

Para hóspedes:

  • O hóspede pode personalizar o seu nível de conforto
  • Unidades discretas e silenciosas
  • Água quente contínua

Para o proprietário do hotel:

  • Recuperação de calor entre zonas diferentes
  • Poupança de energia com ligação ao cartão-chave
  • 30% de poupança energética na produção de água quente

Para hóspedes:

  • Conforto de climatização intuitivo e individual
  • Adapta-se rapidamente às necessidades de climatização
  • Ar fresco integrado

Para o proprietário do hotel:

  • Controlo central na receção
  • Recuperação de calor entre zonas/quartos diferentes
  • A refrigeração integrada oferece um ponto de contacto único

Resumo da solução

bg-image
  • Tecnologia VRV fiável
  • Unidades de tratamento de ar prontas a ligar
  • Caldeiras a gás
  • Depósitos de água com um excelente isolamento
  • Unidades de refrigeração
  • Monitorização e análise do desempenho i-Net

Saber mais

Os nossos outros casos

  • ACTION

    Enquanto revendedora de descontos, o custo tem sido um factor importante na escolha dos sistemas HVAC da Action, que procurava um fornecedor de HVAC que também pudesse satisfazer as necessidades de design e assistência e oferecer coordenação local em cada país de expansão.
  • Atribuição de fluido frigorigéneo recuperado na Action

    Action intensifica a sua parceria com a Daikin para o seu novo projeto inovador: recuperação de fluido frigorigéneo das suas lojas remodeladas e consequente reutilização.
  • C&A

    A loja C&A pretendia renovar o seu sistema HVAC e obter conforto durante todo o ano da forma mais eficaz e eficiente a nível de custos.
  • Cha No Ma

    A purificação do ar com tecnologia streamer avançada complementa os sistemas R-32 ecológicos da Daikin para criar uma experiência de café confortável e saudável.
  • Uma solução de chillers para um complexo de escritórios

    A Daikin forneceu recentemente as suas soluções de chillers para um projeto de edifícios de escritórios em Cracóvia, na Polónia.
  • chillers com fluido frigorigéneo R-32 na Heinzinger electronic

    É utilizado um chiller de condensação a ar da Daikin com um compressor scroll e uma potência de 200 kW que, pela primeira vez, funciona com o fluido frigorigéneo ecológico R-32 e se caracteriza por um comportamento operacional ótimo e uma elevada eficiência energética.
  • Hotel no centro da cidade

    Substituição de chillers aumenta o conforto em hotel no centro de Londres.
  • Fornecer um sistema AVAC completo para uma fábrica de processamento de alimentos

    Recentemente, a Daikin forneceu um sistema AVAC completo para corresponder às necessidade de arrefecimento de uma fábrica de processamento de alimentos na Hungria. O utilizador tem atividade na área dos suplementos, produzindo suplementos à base de plantas, incluindo proteínas vegan.
  • Conversão de um antigo sistema R-22

    Conversão de um antigo sistema R-22 para um VRV 5 série S com fluido frigorigéneo R32
  • Arrefecimento e aquecimento para pequenos edifícios residenciais

    As bombas de calor Daikin BLUEVOLUTION foram instaladas em vários projetos residenciais, incluindo um projeto recente no Porto, Portugal.
  • conceito de arrefecimento para a CI Factory da Engelbert Strauss

    Dadas as dimensões gigantescas da CI Factory da Engelbert Strauss, é importante manter a cabeça fria.
  • Escritórios de apostas Coral

    Saiba como as nossas cassetes "round flow" com autolimpeza alcançaram poupanças energéticas 50% superiores para os escritórios de apostas Coral.
  • Hotel Courtyard Paris

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Conhecido como "o banco verde" devido à sua associação à agricultura, o Crédit Agricole procurava uma solução de ar condicionado eficiente a nível energético e de baixa manutenção para uma das suas sucursais.
  • Crystal Tower

    Para ajudar a Crystal Tower a maximizar a sua eficiência energética, planeámos combinar a potência de VRV de condensação a ar, VRV de condensação a água e chillers para oferecer uma solução de controlo de climatização completa.
  • ar condicionado personalizado para centro comercial

    Leia sobre uma solução completa da Daikin para o centro comercial Intro Bergheim, com 22 unidades de retalho no centro de Bergheim, perto de Colónia
  • Daikin Emura, solução de design para vida residencial

    Vamos dar uma vista de olhos a este apartamento no centro de Milão, a reconhecida capital do design e da moda. Reparou no novo Daikin Emura branco na parede? É um design elegante que se integra perfeitamente na decoração interior.
  • Showroom da Desco

    O sistema Rooftop ‘plug and play’ da Daikin oferece uma solução de controlo da climatização sustentável durante todo o ano para o showroom dos clientes
  • Eficiência energética

    Recentemente, a Daikin forneceu uma solução com tecnologia chiller inverter de parafuso HFO a uma grande empresa farmacêutica, para uma das suas unidades de produção em Viena, na Áustria.
  • Extensão do programa L∞P da Daikin aos chillers

    A Daikin Applied Europe alargou recentemente o programa L∞P da Daikin aos chillers. Assim, a Daikin é o único fabricante a promover e a fornecer ativamente unidades com fluidos frigorigéneos regenerados para uma vasta gama de produtos, desde unidades de compressor de parafuso e scroll a máquinas de compressor centrífugo.
  • Elevada eficiência energética para o arrefecimento de conforto nas condições do Médio Oriente

    Recentemente, a Daikin forneceu chillers para proporcionar arrefecimento de conforto nas condições do Médio Oriente, num projeto que envolve um hotel de quatro estrelas na cidade de Riyadh, na Arábia Saudita.
  • Fábrica de cimento Holcim

    A fábrica de cimento Holcim depende de tecnologia topo de gama para atingir os seus ambiciosos objetivos ambientais e de eficiência energética.
  • Propriedade residencial com escritório em casa

    Construir uma nova residência com uma solução de climatização completa
  • Hotel St. Annen

    Localizado numa tranquila rua residencial no centro de Hamburgo, o Hotel St. Annen proporciona aos hóspedes um ambiente agradável e acolhedor com um toque de modernidade.
  • Hoteles Santos • Las Arenas

    O sistema de substituição Daikin VRV foi a solução perfeita para uma atualização do sistema para reduzir o consumo energético mantendo os negócios do hotel sem interrupções.
  • O R-32 está mesmo a perder relevância no mundo dos fluidos frigorigéneos?

    As bombas de calor BLUEVOLUTION da Daikin estão a ser integradas com kits de sistema solar de drenagem em pequenos projetos residenciais para utilizar energia solar na produção de água quente sanitária.
  • JBC

    No seguimento da sua procura contínua de formas de otimizar os custos de funcionamento, a JBC conduziu um ensaio no local com a Daikin para avaliar os lucros gerados pela tecnologia de Temperatura de Refrigerante Variável (VRT).
  • K-Way

    Quando a revendedora de vestuário de luxo K-Way abriu uma nova loja em Covet Garden, em Londres, colaborámos com a empreiteira D1 nacional Royale para conceber e instalar a melhor solução eficiente a nível energético para a propriedade.
  • Complexo DOT L1, Polónia

    A Daikin faz parceria com projetistas de edifícios para maximizar a classificação BREEAM* com as bombas de calor comerciais
  • Restaurante Leon

    A empreiteira de M&E Synecore instalou o seu primeiro sistema HVAC "invisível", o Daikin VRV IV série i, no Restaurante Leon, no centro de Londres, para superar as restrições de espaço e obter a máxima eficiência de controlo de climatização.
  • Tornar os hospitais mais eficientes

    A Daikin participou recentemente num projeto importante que envolveu hospitais em Istambul, Turquia. Trata-se de um projeto governamental que visa tornar os hospitais mais eficientes a nível energético através da substituição de chillers e outros componentes do sistema AVAC que fornecem arrefecimento ou aquecimento a estes edifícios.
  • Satisfazer as necessidades de arrefecimento de um hospital e manter um consumo de eletricidade reduzido

    Recentemente, a Daikin forneceu chillers a um dos maiores hospitais privados no Qatar. O hospital tem afiliações internacionais de renome mundial e a missão de prestar os melhores cuidados aos pacientes utilizando serviços avançados e inigualáveis.
  • Merlin Properties

    Como parte de um centro empresarial em Madrid, este complexo de escritórios foi atualizado para uma solução mais eficiente mantendo os custos de investimento sob controlo.
  • Naturkost Brinkman

    A Naturkost Brinkman, uma loja especializada em produtos orgânicos, utiliza a refrigeração da Daikin para obter uma maior eficiência energética e conforto na loja.
  • Novo edifício de escritórios para o fornecedor de equipamentos para hotéis TKS, em Borken

    A Daikin fornece aquecimento, arrefecimento e ventilação ao fornecedor de equipamentos para hotéis TKS, em Borken
  • Remodelação de escritório em Madrid, Espanha

    O VRV 5 série S Daikin constituiu a solução ideal para um projeto de remodelação de uma vivenda de luxo semi-independente em Madrid
  • Perial Asset Management

  • Hotel Pomme d'Or

    A maioria dos hotéis novos e recondicionados incluem ar condicionado. Os sistemas atuais proporcionam aos hóspedes um ambiente fresco no verão e fornecem um aquecimento eficiente a nível de custos no inverno. As bombas de calor da Daikin utilizam energia renovável para o conseguir, reduzindo os custos de funcionamento do hotel. Além disso, a nível estético, têm um impacto positivo no interior.
  • Hotel Santos Porta Fira

    O Grupo Santos, a organização responsável pela construção do Porta Fira, selecionou a Daikin como parceira de confiança para obter um sistema de controlo de climatização único, fiável e eficiente a nível energético para o edifício.
  • The Post Hotel

    Enquanto especialistas de controlo de climatização, escolhemos o nosso sistema VRV para o Post Hotel Ghent devido à sua combinação de tecnologia eficiente em termos energéticos e capacidade de proporcionar mais conforto.
  • Prezzemolo & Vitale - Palermo

    Na nova loja Prezzemolo & Vitale, no centro histórico de Palermo, foi instalado um sistema composto de unidades Zeas e VRV da Daikin.
  • Fornecer arrefecimento e aquecimento a pequenos edifícios residenciais

    As bombas de calor BLUEVOLUTION da Daikin estão a ser integradas com kits de sistema solar de drenagem em pequenos projetos residenciais para utilizar energia solar na produção de água quente sanitária.
  • Fornecer arrefecimento a um fabricante industrial de componentes para automóveis

    Recentemente, a Daikin forneceu uma unidade chiller inverter de parafuso de condensação a ar da Série TZ para corresponder às necessidades de arrefecimento de uma unidade industrial perto de Lisboa, Portugal. A unidade produz travões e outros componentes para a indústria automóvel.
  • Samrya 44

    Com 44 pisos de suites luxuosas e elegantes, o edifício Samrya 44 obedece aos mais elevados padrões de construção e AVAC.
  • Soluções de UTA da Daikin para um interessante projeto de AVAC

    A Daikin forneceu recentemente as suas soluções de UTA para um interessante projeto de AVAC realizado em Lanheses, em Portugal.
  • Estudo de caso do compartimento sonoro em Flassy

    A eficácia acústica do novo compartimento sonoro Daikin para as unidades exteriores Sky Air e VRV 5 foi validada através de ensaios no terreno levados a cabo numa instalação residencial na Borgonha, França, que demonstram uma redução sonora significativa igual ou até superior aos valores obtidos na sala de teste na fábrica.
  • Sportisimo

    Para este projeto, optámos por instalar um sistema exterior que liga várias unidades interiores e de ventilação colocadas estrategicamente na loja.
  • The Bloomsbury Hotel

    O sistema de recuperação de calor VRVIII da Daikin foi escolhido pelo seu extraordinário baixo consumo de energia e pela capacidade de oferecer enormes poupanças em comparação com sistemas similares
  • Torre Serenissima

    Fornecemos uma atualização completa à Torre Serenissima, que utilizava um sistema de refrigerante R-22 obsoleto, para aumentar a eficiência energética e o conforto.
  • Centro de formação na Bélgica

    A Daikin procurou uma solução AVAC de baixo consumo energético e preparada para o futuro para o seu novo centro de formação em Ghent.
  • História de sucesso no Turquemenistão

    A Daikin forneceu recentemente uma solução AVAC completa para um complexo de utilização mista que será o maior centro comercial e de entretenimento em Aşgabat, a capital do Turquemenistão.
  • Hotel Van der Valk

    Todos os espaços no Hotel Van der Valk têm necessidades de climatização específicas, incluindo o lobby, os quartos de hóspedes e a cozinha. O nosso objetivo era desenvolver um sistema integrado para satisfazer as necessidades de cada um destes locais e reduzir o impacto ambiental do sistema.
  • Edifício de escritórios da Velocity

    A sustentabilidade em primeiro plano de design da Velocity. Cada elemento de projeto foi considerado de forma meticulosa, por forma a assegurar a obtenção da classificação "B" no certificado energético (EPC) e da classificação "Excelente" na metodologia BREEAM.
  • Venetian Arsenal

    Um sistema de controlo de climatização inovador que aproveita a energia natural da Lagoa Veneziana e proporciona níveis elevados de conforto e eficiência energética, preservando um edifício industrial histórico no coração de Veneza.
  • Centro empresarial VMD

    Um sistema VRV IV satisfaz todas as necessidades de aquecimento e arrefecimento do VMD Tower B, um edifício de escritórios de 25 pisos em Zagreb, ajudando-o a alcançar os níveis mais elevados de eficiência e reduzindo o consumo energético.
  • A bomba de calor VRV contribui para as baixas emissões de carbono

    O novo complexo comercial Arteparc, situado no parque tecnológico Inovallee em Meylan, Grenoble, demonstra como os programadores e fabricantes de equipamento estão a trabalhar em conjunto para criar novos edifícios com baixas emissões de carbono, em conformidade com os mais elevados padrões de desenvolvimento sustentável.​
  • Água de piscina aquecida através de recuperação de calor

    A tecnologia de recuperação de calor de vanguarda integrada da Daikin poupa uma quantidade significativa de energia e aquece a água da piscina do hotel.
  • O que ter em conta ao escolher uma bomba de calor para um edifício residencial

    O que ter em conta ao escolher uma bomba de calor para um edifício residencial
  • Zome

    Os hubs da ZOME são espaços modernos e ágeis destinados a oferecer aos clientes uma experiência personalizada.
  • Uma solução de alta eficiência para um edifício residencial

    Este projeto residencial foi executado no contexto da renovação de um edifício residencial, que tinha a eficiência energética como aspeto principal.
  • Biocoop

    Daikin completes the installation and commissioning of the first transcritical CO2 refrigeration solution on the French market at a meat processing laboratory in the Dordogne.
  • Fornecer uma solução de refrigeração para um edifício de escritórios nos EAU

    Recentemente, a Daikin forneceu quatro chillers para a Sede da Polícia dos Emirados nos EAU. Os chillers serão utilizados para fornecer refrigeração através de unidades de tratamento de ar ao longo do edifício de grandes dimensões e garantir o máximo de conforto aos utilizadores.
  • Proporcionar QAI em edifícios públicos

    Numa tentativa arrojada com o objetivo de melhorar a qualidade do ar interior e a eficiência operacional, a Daikin lançou uma solução de ventilação mecânica equipada com capacidades de recuperação de calor e filtros especializados.
  • Maximizar a continuidade do sistema através de serviços de monitorização remota fiáveis na NPF Nuova Presso Fondal SpA

    A NPF Nuova Presso Fondal comprou chillers de condensação a ar da Daikin em 2020. As unidades são utilizadas para arrefecimento e manutenção da temperatura da água de arrefecimento para moldes em atividades com alumínio fundido.
  • Hospital de Basildon

    Uma mudança rápida de um chiller num hospital supera os efeitos das alterações climáticas
  • Fornecer refrigeração para o projeto LHC de Alta Luminosidade no CERN

    A Daikin forneceu recentemente 8 chillers de condensação a água ao CERN, para garantir o arrefecimento do projecto LHC (Large Hadron Collider) de Alta Luminosidade. O projecto LHC de Alta Luminosidade ambiciona melhorar o desempenho do LHC para aumentar o potencial de descobertas após 2029. A finalidade do projeto é aumentar a luminosidade integrada 10 vezes além do valor projetado para o LHC, o que permitirá reunir um volume maior de dados e observações de processos raros, dado que o aumento da luminosidade tornará o LHC mais potente.
  • VRV 5 descarboniza a Universidade Lincoln

    A Universidade de Lincoln está a definir novos padrões na gestão sustentável de edifícios com a instalação de uma nova bomba de calor de Recuperação de calor VRV5 à base de R32, reforçando assim o compromisso da universidade para com as melhorias ambientais e dando um importante passo no sentido de cumprir as suas metas de zero emissões líquidas.
  • Fornecimento de uma solução de controlo de temperatura para um sistema de controlo ferroviário

    A Daikin forneceu recentemente uma solução completa para manutenção de temperatura na sala de comando de comutação de um serviço de comboios intercidades de alta velocidade em França.
  • Uma nova substituição de um chiller fornece eficiência energética em edifícios residenciais

    Saiba como os chillers EWAD-M da Daikin estão a revolucionar a paisagem residencial de Abu Dhabi. Estas unidades com tecnologia de ponta e eficiência energética e fiabilidade inigualáveis superam os requisitos de arrefecimento, anunciando uma nova era de sustentabilidade e rentabilidade.
  • A Daikin melhora o controlo de climatização num icónico museu de Veneza

    Num esforço para melhorar tanto o conforto como a sustentabilidade, a Daikin, líder global em soluções de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), revelou recentemente uma iniciativa pioneira num conceituado museu situado no coração de Veneza, em Itália. Quatro bombas de calor EWWQ-G com tecnologia de ponta foram integradas na perfeição, para satisfazer os diversos requisitos de aquecimento e arrefecimento do museu.
  • Torre Caleido, Madrid

    A Torre Caleido, também conhecida como Quinta Torre, está situada no distrito comercial de Paseo de la Castellana em Madrid.
  • Um projeto de descarbonização para uma substituição de caldeiras a gás na fábrica da AHT Rottenmann

    A AHT Cooling Systems é o principal fornecedor de sistemas de ultracongelamento ecológicos e prontos a utilizar e a parceira ideal para revendedores e fabricantes do setor alimentar. Para a fábrica da AHT em Rottenmann, a Daikin executou um projeto de bombas de calor industriais para substituir o aquecimento a caldeiras a gás e ajudar a concretizar a ambição da empresa de reduzir a pegada de carbono nas suas instalações.
  • Fornecimento de um sistema AVAC completo para um edifício de escritórios

    A Daikin forneceu recentemente uma solução completa para um edifício de escritórios de uma empresa holandesa no ramo da importação/exportação de flores.
  • Las Arenas

    No momento de atualizar os sistemas VRV existentes com a finalidade de reduzir os custos de manutenção e melhorar ainda mais o conforto, a prioridade foi optar por uma solução de substituição com uma pegada de CO2 inferior.
  • Fornecer uma solução eficiente, fiável e compacta para um hospital

    A Daikin forneceu recentemente um chiller para um grande hospital em Omã. A capacidade do hospital foi ampliada com a inauguração de uma nova ala, o que exigiu integrar um novo chiller no sistema de AVAC, de modo a satisfazer a maior necessidade de refrigeração do edifício. Neste projeto, era essencial encontrar uma solução com tecnologia avançada capaz de satisfazer as necessidades das instalações na perfeição.