Minimizar o impacto no ambiente e na população local é uma das prioridades da fábrica de cimento Holcim em Dotternhausen, na Alemanha. A produção de cimento consome uma grande quantidade de energia devido às elevadas temperaturas necessárias. Por este motivo, a fábrica de cimento Holcim depende de tecnologia topo de gama para atingir os seus ambiciosos objetivos ambientais e de eficiência energética.
Para atingir estes objetivos, a empresa utiliza um chiller da Daikin que inclui tecnologias avançadas concebidas para assegurar uma alta eficiência energética e baixos custos energéticos.
"O chiller está a ajudar-nos a atingir os objetivos ambientais e de eficiência energética da Holcim Süddeutschland (GmbH) na fábrica de cimento de Dotternhausen. Estes objetivos incluem a redução de emissões nocivas, especialmente emissões de CO2, a conservação dos recursos naturais e o aumento da eficiência energética."
- Stephen Mocker, Holcim (Süddeutschland) GmbH
Requisitos desafiantes para aquecimento e fiabilidade, bem como instalação
Há muitos anos que a Holcim utiliza a tecnologia Daikin nas salas de servidores e transformadores. Em 2016, a empresa também começou a utilizar um chiller da Daikin para neutralizar o calor gerado pelo moinho de cimento durante as operações de moagem nas transmissões, rolamentos e circuitos hidráulicos, bem como para arrefecer os compressores na estação central de ar comprimido. Estas aplicações são muito exigentes em relação ao desempenho do chiller, uma vez que o material é pré-aquecido a 1400 °C no forno rotativo.
A instalação do chiller foi realizada em condições difíceis, visto que os técnicos tiveram apenas três horas disponíveis para integrá-lo. Em caso de uma paragem prolongada, os compressores de ar sobreaquecem e desligam-se, interrompendo as operações, uma vez que os sistemas da fábrica não funcionam sem ar comprimido. As soluções prontas a ligar da Daikin permitiram satisfazer estes requisitos desafiantes através do fornecimento de sistemas preparados para a instalação e funcionamento.
Reduzir as emissões de CO2 da fábrica de cimento
Por ser aglutinante do betão, o cimento é uma parte essencial das nossas vidas e encontra-se em muitos locais, como estradas, fábricas, escritórios e edifícios residenciais. A Holcim foca-se em criar cimento e aglutinante a partir de xisto betuminoso, um processo de produção que reduz as emissões de CO2. A produção de clínquer consome uma grande quantidade de energia devido às elevadas temperaturas necessárias para queimar o calcário, o que dificulta a otimização do processo de produção em termos de consumo energético.
Não obstante, a Holcim pretende cumprir as suas responsabilidades ambientais dando prioridade à utilização de sistemas eficientes a nível energético. A empresa está a atualizar os seus sistemas existentes de forma orientada, ao mesmo tempo que se foca em aumentar a eficiência dos novos investimentos.
Os chillers da Daikin oferecem um excelente funcionamento e minimizam o consumo de energia.
Saber mais
-
Holcim_Germany_DEUEN18-032_Case-Study_ENPDF | 3.39MB -
401 - Chillers and air side equipment_Product portfolioPDF | 678.99KB