A Daikin Applied Europe alargou recentemente o programa L∞P da Daikin aos chillers. Tendo começado pelo fluido frigorigéneo R-134a regenerado e certificado para unidades de chiller com compressor de parafuso, agora, é o momento de anunciar uma maior extensão do programa também ao R-32 regenerado.
Assim, a Daikin é o único fabricante a promover e a fornecer ativamente unidades com fluidos frigorigéneos regenerados para uma vasta gama de produtos, desde unidades de compressor de parafuso e scroll a máquinas de compressor centrífugo.
Disponibilidade do R-32
É a maior disponibilidade do R-32 no mercado em comparação com as opções alternativas do segmento, tais como misturas, que torna a regeneração do R-32 possível. Na verdade, a regeneração é uma opção viável apenas para fluidos frigorigéneos largamente utilizados e amplamente disponíveis. De facto, o mercado em si tornou o R-32 um padrão, uma vez que de acordo com as estatísticas Eurovent, o número de instalações de chillers e bombas de calor com R-32 é 5 vezes superior à soma das instalações de tecnologias com misturas de R-32 de sistemas aplicados. E, se também forem consideradas as instalações residenciais, então, a relevância do fluido frigorigéneo R-32 é clara.
A possibilidade de regenerar fluido frigorigéneo R-32 torna-o uma escolha ecologicamente sustentável, tal como as outras opções podem ser, ou ainda mais, uma vez que a possibilidade de regenerar R-32 elimina o impacto ambiental da eliminação.
A utilização de R-32 regenerado em produtos chiller por parte da Daikin
Tal como o R-134A regenerado, o fluido frigorigéneo R-32 regenerado é utilizado pela Daikin Applied Europe com o princípio de rede elétrica (ou seja, princípio de alocação).
Um claro exemplo disso é a forma como os fornecedores de energia alimentam a rede elétrica, utilizando eletricidade proveniente de diferentes fontes (ecológicas e não ecológicas) e, depois, utilizando o princípio de alocação para declarar a energia fornecida num contrato específico para ser energia ecológica. Obviamente, isto só é possível tendo em conta o equilíbrio geral das fontes de energia.
De forma semelhante, a Daikin Applied Europe utiliza uma mistura de fluido frigorigéneo regenerado e novo para carregar novos chillers. Como resultado desta abordagem, as seguintes gamas de produtos com compressores scroll estão incluídas no programa L∞P da Daikin:
Chillers de apenas arrefecimento de condensação a ar EWAT-B
Bombas de calor aerotérmicas EWYT-B
Chillers de apenas arrefecimento de condensação a ar EWAT-CZ com compressores scroll controlados por inverter Daikin
Bombas de calor aerotérmicas EWYT-CZ com compressores scroll controlados por inverter Daikin
Fluido frigorigéneo regenerado e processo de regeneração
Tudo começa com a recuperação de fluidos frigorigéneos (R-134a ou R-32) de edifícios pela rede de instaladores. Depois, o fluido frigorigéneo é regenerado, repondo as características e as qualidades originais, conforme mencionado acima.
A regeneração de fluido frigorigéneo é definida como o processamento de gases de fluidos frigorigéneos usados para que possam corresponder às especificações para reutilização*. Os serviços de regeneração foram criados com o objetivo de reduzir o impacto ambiental dos fluidos frigorigéneos, permitindo a reutilização dos fluidos frigorigéneos existentes, evitando assim a necessidade de produzir mais fluidos frigorigéneos novos*.
O fluido frigorigéneo regenerado é apenas fluido frigorigéneo recuperado e reprocessado para conseguir fornecer e corresponder ao desempenho e qualidade da substância nova. Este aspeto é garantido pelos procedimentos e testes adequados do fluido frigorigéneo por parte do fornecedor Daikin, que cumpre os requisitos de AHRI700 (pureza > 99,5%) e, depois, é certificado como tão bom como o fluido frigorigéneo novo.
A abordagem de economia circular da Daikin
O programa L∞P da Daikin visa criar uma economia circular de fluidos frigorigéneos, que apoia a política ambiental da Daikin Industries para 2050, evitando, ano após ano, a produção de mais de 400.000 kg por ano de fluidos frigorigéneos novos, incluindo R-134a, R-410A e R-32.
Esta iniciativa é um dos vários passos que a Daikin está a tomar para tornar o setor AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado) mais sustentável em termos ambientais.
A Daikin Applied Europe, sede europeia para o desenvolvimento e produção de tecnologias AVAC, fez um esforço para garantir o fornecimento de fluidos frigorigéneos R-134a e R-32 regenerados. Isto permitiu que os produtos R-134a e R-32 de Daikin Applied fizessem parte do programa L∞P, tal como VRVs a utilizar R-410A, que se encontravam entre os primeiros produtos a pertencer a este programa.