Com a sociedade cada vez mais atenta às preocupações ambientais das soluções de aquecimento, o impacto positivo de mudar das tecnologias de aquecimento tradicionais para as bombas de calor é visto como um passo na direção certa.
De acordo com a Associação Europeia das Bombas de Calor (EPHA), o setor de aquecimento e arrefecimento é responsável por 51% da procura de energia final na Europa e por 27% das emissões de CO2 (https://bit.ly/3NFGk0r). Isso significa que é praticamente impossível pensar em minimizar o nosso impacto ambiental sem descarbonizar o aquecimento e o arrefecimento.
Em anos recentes, as bombas de calor ganharam relevância como uma forma de descarbonizar o setor da construção. As bombas de calor podem fornecer aquecimento, arrefecimento e água quente e são adequadas para espaços comerciais e edifícios residenciais, para habitações de uma família ou mais. Podem ser utilizadas para novos edifícios e renovações.
Isto é muito importante uma vez que os sistemas de aquecimento na maioria dos edifícios urbanos dependem de caldeiras a combustíveis fósseis que utilizam gás natural e petróleo. Isto significa que o aquecimento e a água quente representam uma enorme percentagem das emissões totais de gases que provocam efeito de estufa da nossa cidade. Ao escolher bombas de calor em vez de sistemas de aquecimento tradicionais, prevê-se que esta tendência mude gradualmente.
Corresponder às necessidades do edifício e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência energética
Quer seja um novo edifício ou uma renovação, os edifícios residenciais necessitam de um sistema que garanta o conforto do residente ao fornecer aquecimento ou arrefecimento dependendo da estação e água quente sanitária, assim como ser ecológico e eficiente em termos energéticos. O sistema também necessita de:
· Ter a capacidade correta para o tamanho do edifício.
· Cumprir as restrições da área útil que um edifício residencial possa apresentar.
· Adaptar facilmente às exigências do edifício a diferentes momentos do dia ou ano.
Baixas emissões de CO2 combinadas
Para garantir que um sistema tenha o máximo impacto na descarbonização de aquecimento e arrefecimento nas nossas habitações, é muito importante escolher uma bomba de calor que seja o mais eficiente possível em termos energéticos e utilize um fluido frigorigéneo com baixo potencial de aquecimento global (GWP). Isto significa que o sistema pode garantir baixas emissões de CO2 indiretas graças a consumo reduzido de energia e fluido frigorigéneo com baixo GWP.
A solução é a nova geração de bombas de calor que utiliza fluido frigorigéneo R-32. Este fluido frigorigéneo transmite calor de forma muito eficiente e pode reduzir substancialmente o consumo de eletricidade em comparação com os fluidos frigorigéneos tradicionais. O rácio de eficiência energética sazonal (SEER) de unidades com fluido frigorigéneo R-32 é superior aos fluidos frigorigéneos (R-410A), com um menor consumo de energia pico.
O R-32 também tem um potencial zero para a destruição da camada de ozono (ODP), enquanto o GWP é 675. O R-32 também pode reduzir o volume de carregamento em 30% em comparação com os fluidos frigorigéneos tradicionais, tais como R-410A. Isto resulta numa redução de 76% nas emissões de CO2 em comparação com a tecnologia convencional que utiliza R-410A, por exemplo.
A regeneração é outro aspeto importante. Uma vez que o R-32 não é uma mistura de fluidos frigorigéneos, pode ser facilmente regenerado, por exemplo, durante as operações de manutenção, antes de ser reutilizado. Isto torna-o uma solução ainda mais ecológica.
O telhado da CI Factory apresenta não só o já referido conjunto fotovoltaico, mas também quatro chillers de condensação a ar da Daikin especialmente concebidos para a arquitetura "verde" de edifícios. Cada um deles tem uma potência de 820 kW em cascata, fornecendo ar condicionado eficiente para a logística e processos de produção. © DAIKIN
Área útil compacta
A área útil é outro aspeto a ter em conta. Normalmente, os pequenos edifícios residenciais só podem dedicar um espaço muito pequeno ao equipamento AVAC, especialmente se o projeto for uma renovação de edifício. Isto significa que é importante escolher uma bomba de calor que pode fornecer toda a capacidade e eficiência energética necessárias e, ao mesmo tempo, manter a área útil da unidade o mais compacta possível.
O novo Pequeno chiller inverter R-32
O novo Pequeno chiller inverter e a série de bomba de calor com fluido frigorigéneo R-32 podem ser uma escolha extremamente valiosa ao construir edifícios residenciais relativamente pequenos, tais como habitações ecológicas de uma família ou mais.
A série Pequeno chiller inverter R-32 é uma gama de unidades de compressor scroll de condensação a ar que fornece aquecimento ou arrefecimento consoante as necessidades sazonais e água quente sanitária até 60 °C. Pode abranger capacidades de 16 kW a 90 kW para uma área útil extremamente compacta. A versão da bomba de calor é adequada para temperaturas ambiente que variam entre -20 °C e 35 °C (modo de aquecimento).
Entre as incríveis funcionalidades oferecidas de série encontram-se os compressores scroll inverter DC, ventiladores inverter DC da Daikin altamente eficientes com um modo silencioso selecionável e um kit de bomba inverter com variantes de baixa e alta elevação.
Estes componentes fazem do Pequeno chiller de inverter uma série de inverter completa que aborda a variação de carga para garantir que o sistema de aquecimento fornece exatamente o que é necessário a diferentes momentos do dia, melhorando a eficiência energética do sistema.
A série também incorpora uma capacidade melhorada para ligar à internet através da Internet das Coisas (IoT) para uma aplicação de configuração móvel dedicada para simplicidade de utilização.
A série Pequeno chiller de inverter R-32 é extremamente fiável graças à vasta experiência da Daikin no desenvolvimento da tecnologia R-32, que agora é padrão no setor residencial.
A Daikin tem focado as atenções no fluido frigorigéneo R-32 desde 2012, quando substituiu o R-410a pelo R-32 na maioria dos produtos de ar condicionado residencial. Desde então, a Daikin tem promovido o seu compromisso na utilização deste fluido frigorigéneo utilizando-o também nos produtos dos sistemas aplicados.
Em 2018, a Daikin foi inovadora no setor industrial e comercial e fez história ao apresentar os primeiros chillers com fluido frigorigéneo R-32, seguidos de unidades scroll de arrefecimento gratuito no mesmo ano e a bomba de calor R-32 em 2020.
Atualmente, a Daikin tem o maior número de instalações R-32 no mundo. Isto é um testemunho da experiência, conhecimento, qualidade e fiabilidade dos produtos R-32.
Leia mais aqui sobre a Daikin enquanto pioneira do desenvolvimento da tecnologia R-32
Tem interesse em saber mais sobre o Pequeno chiller de inverter R-32 da Daikin? Contacte-nos através do formulário abaixo.