A Daikin forneceu recentemente uma solução completa para um edifício de escritórios de uma empresa holandesa no ramo da importação/exportação de flores.
Produtos instalados:
1x D-AHU Modular P
1x EWYT-CZ
2x VRV
Sobre o projeto
O principal objetivo deste projeto era equipar o edifício de escritórios com um sistema AVAC capaz de fornecer ar interior de qualidade e também conforto de refrigeração e aquecimento.
O projeto implicava fornecer uma solução para um edifício de escritórios de três andares e para o parque de estacionamento subterrâneo associado. Para o tratamento de ar foi selecionada uma unidade D-AHU Modular P da Daikin, enquanto a necessidade de aquecimento e refrigeração foi assegurada com a instalação de duas unidades VRV IV, uma bomba de calor R-32 da série de pequenos chillers de inverter para aquecimento de piso radiante nos escritórios. Foi instalada também uma unidade split Daikin para refrigerar a sala dos servidores no edifício. O sistema é, depois, totalmente controlado e gerido pelo Daikin Intelligent Touch Manager (iTM).
Mais sobre os produtos instalados
Para este projeto, era necessária uma solução completa que permitisse ao cliente final obter o pacote mais completo possível de uma só marca, garantindo uma capacidade de integração perfeita dos componentes do sistema e facilidade de instalação.
A sustentabilidade ambiental do sistema AVAC era outro aspeto importante do projeto, sendo necessária uma elevada eficiência energética, de modo a manter o consumo de energia reduzido e a limitar a pegada de carbono do edifício.
Para este efeito, o sistema AVAC incluiu unidades que se destacam por garantirem emissões diretas e indiretas com um teor muito reduzido de CO2.
Leia mais aqui sobre o novo pequeno chiller de inverter R-32 da Daikin
E, por último, a qualidade do ar era outro aspeto central do projeto, uma vez que era importante criar um ambiente de trabalho benéfico para as pessoas.
Leia mais aqui sobre como a qualidade do ar interior pode ajudar a criar um melhor ambiente de trabalho
O ar interior é, por norma, mais poluído do que o ar exterior, uma vez que contém um leque alargado de partículas ou mesmo vírus.
Uma má qualidade do ar interior é um sintoma de um ambiente de trabalho prejudicial, o que também tem um impacto negativo nas capacidades cognitivas dos funcionários, fazendo-os adoecer com mais frequência. Mas um bom sistema de ventilação pode ajudar a criar um local de trabalho saudável e inclusive tornar as pessoas mais produtivas.
A unidade D-AHU Modular P da Daikin instalada neste projeto irá ajudar a fornecer aos utilizadores do edifício um ambiente de trabalho moderno e de alta qualidade, garantindo uma ventilação adequada das instalações e uma boa filtração do ar interior, para que funcionários e visitantes possam respirar o ar mais puro possível enquanto se encontram no edifício.