A NPF Nuova Presso Fondal comprou chillers de condensação a ar da Daikin em 2020. As unidades são utilizadas para arrefecimento e manutenção da temperatura da água de arrefecimento para moldes em atividades com alumínio fundido.
Desafio: Essenciais para o processo de fundição, os chillers da NPF garantem sempre a temperatura correta da água de processo.
Solução: A NPF cobriu os chillers com um contrato de manutenção e monitorização remota, que inclui ligações Daikin on Site, para supervisionar o funcionamento das unidades para garantir intervenções de assistência rápidas.
Destaque: Foi detetada uma fuga na refrigeração de um chiller e este foi reabastecido no espaço de 4 dias sem afetar as atividades comerciais normais da NPF.
Sobre o cliente
A NPF Nuova Presso Fondal SpA, fundada em 1947, é uma empresa líder em alumínio fundido para vários tipos de itens, iluminação, motores elétricos, eletrodomésticos, etc.
As instalações de produção da NPF em Bosisio Parini (Lecco, Italy) tem uma área de produção de 36.000 m², incluindo uma área de 10.000 m² e um armazém de 4.000 m².
Desde 2020, a NPF tem utilizado 3 chillers Daikin para atividades de produção e efeitos de arrefecimento.
O que diz o nosso cliente NPF
"Nos processos de alumínio fundido industrial, é essencial garantir sempre a temperatura correta da água de processo. Optámos por um parceiro AVAC-R fiável com serviços de monitorização remota e manutenção para ajudar-nos a detetar e resolver quaisquer problemas atempadamente," disse Alessandro Giambrone, Gestor de manutenção na NPF Nuova Presso Fondal SpA. "Depositámos confiança na experiência e reputação dos 100 anos da Daikin para revolucionárias inovações de arrefecimento. Durante os primeiros 3 anos de funcionamento, as funcionalidades inteligentes de deteção de fugas da Daikin e os alertas automáticos fizeram toda a diferença para evitar tempos de inatividade operacional na nossa fábrica."
Produtos instalados
- 2 chillers Daikin com capacidade de arrefecimento de 300 kW, modelo EWAD300TZ
- 1 chiller Daikin com capacidade de arrefecimento de 770 kW, modelo EWAD300TZ
- 1 refrigerador a seco fornecido por terceiros
Os 3 chillers Daikin arrefecem um depósito de armazenamento de água de 5.000 litros, que consequentemente alimenta 2 circuitos diferentes na fundição.
- O 1º circuito representa o arrefecimento de prensas hidráulicas e híbridas equipadas com permutadores de placas instalados nas prensas, criando um circuito fechado.
- O 2º circuito representa o arrefecimento dos moldes o que, através de 2 grandes permutadores de placas instalados na sala de equipamento tecnológico, arrefece uma segunda acumulação de aproximadamente 10.000 litros em circuito aberto.
O refrigerador a seco é utilizado no período de inverno explorando a temperatura ambiente até um máximo de 20 °C em combinação com o chiller 3, que coloca a temperatura novamente no valor operacional na fundição entre 17 °C e 18 °C, quando necessário.
Cada componente do equipamento de arrefecimento é gerido e supervisionado por um Controlador lógico programável (PLC) e um painel de controlo, controlados remotamente, conforme exigido pela Indústria 4.0.
Vantagens
Contrato de serviços de Monitorização remota e Manutenção da NPF com a Daikin:
- As unidades recebem uma manutenção correta e são monitorizadas remota e fiavelmente pela Daikin on Site
- Os técnicos de assistência recebem automaticamente alertas que especificam o tipo de alarme e quaisquer previsões
- Objetivos: Permitir aos técnicos de assistência equiparem-se com as ferramentas certas antes de se deslocarem ao local e realizarem intervenções atempadamente.
O Pacote Premium Daikin on Site inclui:
- Funcionalidades avançadas, tais como deteção de fugas, análise de tendências, manutenção preditiva e otimização
- Objetivos: Detetar e resolver problemas atempadamente e evitar tempo de inatividade para a produção.
Validação
Após receber um alarme no ecrã da Daikin on Site, os engenheiros da Daikin consultaram imediatamente um Centro de assistência autorizado para definir a causa principal da fuga de fluido frigorigéneo, resolveram o problema e reabasteceram o fluido frigorigéneo no espaço de 4 dias no chiller EWAD770TZ. Evitou-se tempo de inatividade operacional!
Os resultados
A fuga resultou numa perda de 15 kg de fluido frigorigéneo de um total de 104 kg de fluido frigorigéneo na unidade. Isto significa que apenas se perdeu 14% do fluido frigorigéneo total da unidade.
Sem a funcionalidade de deteção de fugas, teria levado meses a detetar esta fuga, a um custo muito maior, para o ambiente e também economicamente para substituir o fluido frigorigéneo.
Vantagens para os clientes com Daikin on Site
A ferramenta de monitorização remota e controlo baseada na nuvem que ajuda e informa os clientes sobre os sistemas de chiller e as unidades de tratamento de ar.
- Fornecer acesso e armazenamento de dados em tempo real
- Assistência de especialistas Daikin
- Identificar oportunidades de redução de custos
- Aumentar a vida útil da unidade
- Reduzir o risco de problemas inesperados
Como funciona a funcionalidade de Deteção de fugas
O algoritmo analisa dados relacionados com os últimos 4 meses de funcionamento da unidade. Quando for detetada uma fuga de fluido frigorigéneo, a Daikin on Site notifica imediatamente o utilizador final, o instalador e o engenheiro de assistência pré-especificados através dos seguintes meios:
- Exibição do alarme no ecrã da Daikin on Site
- Envio de e-mail para um endereço de e-mail previamente registado
- Conclusão da notificação acima no espaço de um minuto após detetar a fuga
- Opção para cancelar o alarme se for considerado um falso alarme.
O que se segue?
O algoritmo de deteção de fugas de fluido frigorigéneo está constantemente a ser melhorado por especialistas Daikin com precisão melhorada e implementação em mais unidades. A lógica está disponível para os chillers EWAD-TZD e EWAT-B-C e será implementada nos novos chillers Daikin.