A Daikin forneceu recentemente as suas soluções de chillers para mais um impressionante projeto de edifícios de escritórios, desta vez em Cracóvia, na Polónia.
O projeto em causa envolve cinco edifícios que disponibilizam um espaço moderno para escritórios no centro de Cracóvia. O complexo é constituído por cerca de 70 000 m2 de espaço de aluguer para empresas. O projeto teve início há três anos e meio, com a entrega dos edifícios D, E e C.
Produtos instalados
Sobre o projeto
As unidades de equipamento referidas acima serão utilizadas para garantir que os requisitos de conforto são cumpridos continuamente ao longo do ano, proporcionando o melhor ambiente de trabalho possível para os funcionários das empresas que irão tirar partido destes impressionantes de edifícios.
Todos os edifícios foram equipados com unidades chiller inverter de condensação a ar da Daikin, enquanto a gama VZ foi utilizada nos casos em que havia problemas de espaço.
“A tecnologia inverter modula continuamente a velocidade do motor do compressor, o que é a forma mais eficiente de controlar a respetiva capacidade. Deste modo, a unidade de frequência variável assegura que os chillers têm eficiências excecionais de carga parcial ou sazonal, permitindo também grandes oportunidades de poupança de energia.”
Principais aspetos
A eficiência energética era, sem dúvida, um dos principais aspetos neste grande projeto.
O nível de eficiência de um chiller tem claramente um impacto no consumo energético e nos custos de funcionamento relacionados com o edifício de escritórios. Era, portanto, do interesse do cliente instalar tecnologia capaz de manter o consumo de energia reduzido ao mínimo.
Assim, foram instaladas unidades com compressor de parafuso da Daikin em todos os edifícios.
A tecnologia inverter modula continuamente a velocidade do motor do compressor, o que é a forma mais eficiente de controlar a respetiva capacidade. Deste modo, a unidade de frequência variável assegura que os chillers têm eficiências excecionais de carga parcial ou sazonal, permitindo também grandes oportunidades de poupança de energia.
Para tornar o sistema AVAC ainda mais eficiente, era importante garantir que os chillers também conseguiam fazer variar o caudal de água com base na necessidade de carga do edifício. Assim ficaria garantido um caudal de água variável no circuito primário. Esta opção torna as bombas mais eficientes ao modular a quantidade de água que flui ao longo do sistema, reduzindo o impacto das bombas no consumo energético.
A fiabilidade era, portanto, mais um aspeto importante e, por esse motivo, foram selecionadas unidades de compressor de parafuso desenvolvidas pela Daikin, dado que garantem uma vida útil mais longa do que outros compressores de parafuso.
Outro aspeto interessante neste projeto foi o facto de que os chillers tinham de funcionar com água pura (sem glicol), o que não é propriamente um pedido standard, considerando as condições ambiente em Cracóvia, mais um requisito que a Daikin também conseguiu satisfazer.
LEIA MAIS AQUI SOBRE AS SOLUÇÕES DE CHILLERS DA DAIKIN PARA ESCRITÓRIOS