Sistema de recuperação de calor VRV proporciona conforto energeticamente eficiente aos hóspedes
A flexibilidade do sistema de ar condicionado Daikin VRV permitiu que a prestigiada cadeia de hotéis Marriott recuperasse um antigo edifício comercial no coração de Paris. Localizado em frente à Gare de Lyon, a conversão do novo Hotel Courtyard by Marriott constitui uma estreia para o grupo internacional e até para a cidade. Apenas se mantiveram os andares e a estrutura principal no processo de renovação, que permitiu converter a antiga torre IGH de 1970 num moderno hotel em perfeita harmonia com o vibrante e sofisticado ambiente que o rodeia.
O novo hotel tem uma área de 11 500 metros, 19 andares e 249 quartos, fruto de um processo de construção de dois anos. Um edifício em separado no rés-do-chão e no primeiro andar inclui a cozinha, um bar-restaurante e um centro de conferências, oferecendo espaços de trabalho inovadores com acesso partilhado a tecnologia e uma sala comum com instalações de catering, assim como salas de conferências com capacidade para até 100 pessoas.
Projetado pela Studios Architecture e tendo como principal empreiteiro a Bouyges Construction, a disposição e o interior da torre de 60 metros de altura apresenta um aspeto moderno e sofisticado.
A inovadora tecnologia VRV IV da Daikin oferece uma solução de controlo da climatização total que reflete o design futurista do hotel, minimizando as emissões de carbono do edifício através da utilização de energia renovável e concedendo flexibilidade para corresponder às necessidades e preferências individuais. As opções de configuração muito flexíveis, incluindo um design dimensionável e instalação fácil, fizeram com que a tecnologia VRV IV da Daikin fosse a preferida para este grande e complexo projeto de conversão do edifício.
A instalação foi levada a cabo pela Tempeol para a Bouyges Energie. No total, foram instaladas 28 unidades exteriores de recuperação de calor VRVIV, incluindo 24 sistemas de três tubos para os quartos de hóspedes e quatro sistemas adicionais de dois tubos para proporcionar aquecimento e ar condicionado para as áreas comuns e o rés-do-chão, incluindo as salas de conferências, as áreas de trabalho em conjunto e o bar-restaurante.
Para agir em conformidade com os regulamentos de planeamento do centro urbano, as unidades exteriores VRV IV foram instaladas numa sala das máquinas no último andar do hotel. Isso permite a ocultação total, concedendo uma solução invisível a partir do exterior do edifício.
Uma temperatura fixa do setpoint de 23 °C permite poupar energia, sendo ajustável a +/- 3 °C para permitir que os hóspedes controlem os níveis de conforto nos quartos.
A conversão do hotel Courtyard marca a colaboração de sucesso entre a regeneração urbana futurista e a tecnologia de recuperação de calor VRV Daikin flexível e preparada para o futuro.
A versatilidade do design do sistema VRVIV permite estabelecer ligação com uma ampla gama de unidades interiores. No hotel Marriott, as unidades interiores que servem os quartos incluem uma combinação de unidades murais finas, unidades de condutas finas e unidades de teto expostas, assim como unidades de condutas de média pressão. As caixas de seleção colocadas nos tetos falsos nos corredores que conduzem aos quartos oferecem uma recuperação de calor que permite poupar energia, proporcionando simultaneamente aquecimento e arrefecimento, sendo que os hóspedes do hotel podem controlar os níveis de conforto nos quartos.
O aspeto da recuperação de calor do sistema VRV reutiliza o calor dos quartos para a produção de água quente energeticamente eficiente e para aquecer outras áreas do edifício. A tecnologia única de três tubos do sistema de recuperação de calor Daikin IV aumenta a eficiência energética durante a recuperação de calor. Os tubos dedicados permitem que o sistema recupere o calor a temperaturas de condensação inferiores em comparação com outras soluções disponíveis. O permutador de calor é otimizado para o funcionamento em modo misto e concebido para proporcionar a mais elevada eficiência sazonal.
As unidades VRV são integradas num sistema de gestão de energia do edifício central, Building Energy Management System (BEMS), através de um protocolo
BACnet. Para poupar energia, a temperatura dos quartos é fixa a 23 °C, variável a +/- 3 °C para se adequar às preferências dos ocupantes. As unidades de condutas continuam a funcionar, mesmo quando o quarto está desocupado. A entrada para cada quarto possui um sistema de contacto, ativado através do cartão chave do quarto, que em conjunto com um sensor de presença do quarto, ajuda a regular os setpoints da unidade.
Um telecontrolo integrado permite aos técnicos gerir os sistemas a partir dos respetivos smartphones ou tablets. No caso de avaria numa unidade de aquecimento/arrefecimento, o BEMS emite um alerta sob a forma de código de avaria. Um painel de controlo VRV na sala das máquinas permite o acesso a informações mais detalhadas sobre a natureza e a causa da avaria identificada, permitindo solucionar os problemas de forma rápida e eficiente.
Cada quarto possui um sistema de contacto ativado através do cartão chave, que em conjunto com um sensor de presença do quarto, ajuda a regular os setpoints da unidade.
As unidades VRV IV exteriores estão localizadas numa sala das máquinas no último andar do hotel, oferecendo uma solução visualmente discreta.
Quatro sistemas VRV de 2 tubos proporcionam controlo climático local nas áreas comuns no primeiro andar, como o bar-restaurante do hotel.