Tipicamente, a substituição de unidades exteriores para sistemas de ar condicionado em hotéis no centro da cidade representa dois grandes desafios: garantir o encerramento da estrada e evitar transtornos no funcionamento do hotel ou no conforto dos hóspedes.
Quando foi necessário substituir dois chillers de telhado de grandes dimensões num hotel de seis andares na área de Blackfriars, foi precisamente com estes desafios que se deparou o instalador Chris Henderson, Gestor de Contas Principais da Nationwide Air Conditioning, sediada em Edenbridge.
"Tínhamos de instalar um novo sistema rapidamente, mas era necessário manter a capacidade de arrefecimento ao longo das operações"
- Chris Henderson, Gestor de Contas Principais da Nationwide Air Conditioning, sediada em Edenbridge.
Utilizando dois chillers screw de condensação a ar de 560 kW Daikin para substituir as unidades antigas, a Nationwide concluiu o projeto com as partes mais exigentes (içar as unidades de e para a área de instalação nas traseiras do edifício) a serem realizadas em dois fins de semana. E, apesar da elevada taxa de ocupação do hotel, o trabalho passou praticamente despercebido.
"Desenvolvemos uma solução baseada nas unidades Daikin, que oferecem uma combinação atrativa de preço e eficiência. As ligações hidráulicas de ambos os chillers foram trabalhadas na fábrica para se adaptarem à tubagem existente no local, reduzindo assim a necessidade de realizar grandes alterações na tubagem e facilitando a substituição", refere Chris Henderson.
“No primeiro fim de semana retirámos a pior das duas unidades antigas, deixando o outro sistema como a única fonte de arrefecimento. De seguida, trouxemos o primeiro dos novos chillers Daikin de 4.785 kg. No decorrer da semana seguinte procedeu-se à sua ligação e colocação em funcionamento. No segundo fim de semana retirámos a unidade antiga restante e instalámos o outro chiller Daikin."
“Os novos chillers têm uma especificação bastante mais elevada que as unidades antigas. A capacidade é ampla, por isso a utilização normal de cada chiller é economicamente baixa e um chiller consegue lidar confortavelmente com um pico de carga, mesmo que o outro sistema esteja inoperacional (por exemplo, durante uma operação de manutenção).”