A remodelação de referência do sistema AVAC oferece sustentabilidade através do programa L∞P by Daikin, reutilizando fluido frigorigéneo recuperado para a carga de fábrica e para as cargas de instalação
A Daikin França forneceu o primeiro sistema AVAC em França utilizando também fluido frigorigéneo recuperado para a carga no local. É uma extensão do programa circular L∞P by Daikin, introduzido em 2019 e cada vez mais adotado por empresas que procuram tornar-se mais ecológicas através da recuperação e reutilização do fluido frigorigéneo nos respetivos edifícios.
Em colaboração com a Perial Asset Management (Perial AM), a Daikin instalou novas unidades VRV com fluido frigorigéneo recuperado no edifício de escritórios, reciclando o fluido frigorigéneo R-410A das unidades antigas e utilizando-o para a carga no local do novo sistema. A Daikin é a única fabricante do mercado capaz de oferecer aos clientes uma abordagem holística para reutilizar o próprio fluido frigorigéneo em novos projetos através do programa de recuperação e reutilização L∞P by Daikin.
A Perial AM gere um portfólio diversificado no mercado imobiliário, localizado sobretudo em França e cada vez mais na Europa. A empresa está empenhada na redução do consumo de energia e água no âmbito de um processo de melhoria contínua, com o apoio de uma equipa de Desenvolvimento Sustentável composta por auditores internos e externos.
A chegada dos novos locatários GEMA ESI BUSINESS SCHOOL (escola comercial ambiental) determinou a decisão de a Perial AM levar a cabo um trabalho de renovação num edifício de escritórios em
Boulogne-Billancourt, para corresponder aos objetivos de RSE da Perial AM.
Construída na década de 1990, o edifício remodelado ocupa uma área de 4200 m², abrangendo o rés-do-chão e sete andares, incluindo escritórios e a criação de uma área pública de 1800 m².
Na sequência de um estudo conjunto realizado pela Equipa de Desenvolvimento Sustentável, pelos consultores de sistemas de edifícios BET ID Fluides, pelo instalador Semeru e pela Daikin, decidiu-se instalar oito novas unidades de bomba de calor VRV L∞P by Daikin para o rés-do-chão, primeiro e segundo andar. Exclusivas da Daikin, estas unidades utilizam a atribuição de fluido frigorigéneo recuperado, evitando a produção de fluido frigorigéneo novo, de acordo com os objetivos ambientais da Perial AM.

O programa L∞P by Daikin minimizou o impacto direto e indireto do edifício, não só através do aspeto e da eficiência do sistema, mas também da reutilização de recursos.
Com vista a tornar-se a nova referência da indústria, L∞P by Daikin está a apoiar os clientes a alcançar os respetivos objetivos de sustentabilidade.
Requisitos de projeto
Ano de instalação
2021
Sistemas instalados
- Aquecimento L∞P by Daikin VRV
- Cassetes Roundflow
- iTouch Manager
Minimizar o impacto ambiental de todas as formas
A Perial e a Daikin conceberam um plano de remodelação para maximizar a reutilização e minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental direto e indireto da remodelação do edifício e das operações.
O primeiro passo consistiu na recuperação e reciclagem do fluido frigorigéneo R-410A de antigas unidades VRV na sede da Daikin em Nanterre, para se utilizar para carregar a nova instalação.
Atribuiu-se às oito novas unidades de bomba de calor VRV L∞P by Daikin, devidamente acomodadas para o conforto sonoro e visual dos ocupantes, fluido frigorigéneo recuperado, o que significa que toda a instalação reutilizou fluido frigorigéneo, poupando 156 kg de produção de fluido frigorigéneo novo.
Além disso, instalou-se revestimento térmico na proteção da fachada voltada a sul para melhorar o conforto dos ocupantes do edifício no verão, baixando eficazmente a temperatura interior 2 °C, sendo que os sistemas mais eficientes promovem a redução em 28% da utilização de energia.
Para completar o sistema, o Intelligent Touch Manager Daikin oferece um controlo inteligente destinado a apoiar na monitorização e otimização centrais do consumo de energia, assegurando o conforto individual.
Para contribuir para o alcance dos objetivos de reciclagem, as peças viáveis das unidades antigas foram armazenadas no local, na área de estacionamento subterrâneo do edifício. Estas serão utilizadas como peças de substituição nas unidades existentes do terceiro ao sétimo andar.
Todas estas ações, entre outras, resultaram na certificação BREEAM
In-Use, que reconhece as conquistas da Perial AM e oferece valor acrescentado para o arrendamento do edifício.
Para obter mais informações sobre o programa L∞P by Daikin visite: www.daikin.eu/loop-by-daikin

As unidades interiores são de condutas, consistindo numa solução discreta que combina com os interiores modernos e renovados.

A certificação BREEAM In-Use reconhece as conquistas da Perial AM e oferece valor acrescentado para o arrendamento do edifício.

As unidades exteriores VRV IV L∞P by Daikin suportam a reutilização do fluido frigorigéneo.