Skip to main content

1898 The Post Hotel

Ghent, Bélgica

Situado num antigo posto dos correios, 1898 The Post é um hotel boutique magnífico na cidade histórica de Ghent, na Bélgica. Gerido pelo grupo hoteleiro francês Zannier, o antigo posto dos correios foi submetido a uma extensa renovação para se tornar no alojamento contemporâneo atual. O edifício permanece fiel às suas origens através da fachada, que foi preservada, e do design do seu interior, concebido para prestar homenagem ao início do século XX. O interior e o exterior do edifício tornam este hotel num refúgio único para locais e visitantes.

1898 The Post e Daikin

bg-image

O principal objetivo do projeto de renovação era restaurar a antiga glória do edifício como relíquia arquitetónica. Para complementar o projeto de restauro de alta qualidade, o Líder de Projeto Geert De Paepe precisava de instalar uma solução de controlo de climatização que correspondesse às exigências e expectativas de um hotel de 5 estrelas, sem comprometer o aspeto e ambiente do edifício.

Enquanto especialistas de controlo de climatização, escolhemos o nosso sistema VRV para o Post Hotel Ghent devido à sua combinação de tecnologia eficiente em termos energéticos e capacidade de proporcionar mais conforto.

Conforto invisível

bg-image

O design economizador de espaço do VRV também o torna a escolha ideal para este projeto de renovação. As unidades exteriores e interiores podem ser facilmente ocultadas para proporcionarem o clima perfeito sem perturbarem a atmosfera autêntica do edifício.

Hotel ecológico

bg-image

Atualmente, os proprietários pretendem cumprir as normas de construção ecológica e obter certificados de sustentabilidade como BREEAM, LEED ou WELL. Durante o restauro do 1898 The Post, assumimos a responsabilidade de ajudar os engenheiros e gestores de projeto a criar uma solução sustentável, mantendo os custos sob controlo.

Resumo da solução

bg-image
  • 52 modelos integrados para o chão
  • 2 modelos integrados para o teto
  • 6 unidades exteriores de recuperação de calor VRV IV
  • 2 unidades exteriores de bomba de calor VRV IV mini VRV
  • 3 unidades exteriores split (multi)
  • 6 caixas BS multi

Saber mais

Os nossos outros casos

  • ACTION

    Enquanto revendedora de descontos, o custo tem sido um factor importante na escolha dos sistemas HVAC da Action, que procurava um fornecedor de HVAC que também pudesse satisfazer as necessidades de design e assistência e oferecer coordenação local em cada país de expansão.
  • Atribuição de fluido frigorigéneo recuperado na Action

    Action intensifica a sua parceria com a Daikin para o seu novo projeto inovador: recuperação de fluido frigorigéneo das suas lojas remodeladas e consequente reutilização.
  • C&A

    A loja C&A pretendia renovar o seu sistema HVAC e obter conforto durante todo o ano da forma mais eficaz e eficiente a nível de custos.
  • Cha No Ma

    A purificação do ar com tecnologia streamer avançada complementa os sistemas R-32 ecológicos da Daikin para criar uma experiência de café confortável e saudável.
  • Uma solução de chillers para um complexo de escritórios

    A Daikin forneceu recentemente as suas soluções de chillers para um projeto de edifícios de escritórios em Cracóvia, na Polónia.
  • chillers com fluido frigorigéneo R-32 na Heinzinger electronic

    É utilizado um chiller de condensação a ar da Daikin com um compressor scroll e uma potência de 200 kW que, pela primeira vez, funciona com o fluido frigorigéneo ecológico R-32 e se caracteriza por um comportamento operacional ótimo e uma elevada eficiência energética.
  • Hotel no centro da cidade

    Substituição de chillers aumenta o conforto em hotel no centro de Londres.
  • Fornecer um sistema AVAC completo para uma fábrica de processamento de alimentos

    Recentemente, a Daikin forneceu um sistema AVAC completo para corresponder às necessidade de arrefecimento de uma fábrica de processamento de alimentos na Hungria. O utilizador tem atividade na área dos suplementos, produzindo suplementos à base de plantas, incluindo proteínas vegan.
  • Conversão de um antigo sistema R-22

    Conversão de um antigo sistema R-22 para um VRV 5 série S com fluido frigorigéneo R32
  • Arrefecimento e aquecimento para pequenos edifícios residenciais

    As bombas de calor Daikin BLUEVOLUTION foram instaladas em vários projetos residenciais, incluindo um projeto recente no Porto, Portugal.
  • conceito de arrefecimento para a CI Factory da Engelbert Strauss

    Dadas as dimensões gigantescas da CI Factory da Engelbert Strauss, é importante manter a cabeça fria.
  • Escritórios de apostas Coral

    Saiba como as nossas cassetes "round flow" com autolimpeza alcançaram poupanças energéticas 50% superiores para os escritórios de apostas Coral.
  • Hotel Courtyard Paris

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Conhecido como "o banco verde" devido à sua associação à agricultura, o Crédit Agricole procurava uma solução de ar condicionado eficiente a nível energético e de baixa manutenção para uma das suas sucursais.
  • Crystal Tower

    Para ajudar a Crystal Tower a maximizar a sua eficiência energética, planeámos combinar a potência de VRV de condensação a ar, VRV de condensação a água e chillers para oferecer uma solução de controlo de climatização completa.
  • ar condicionado personalizado para centro comercial

    Leia sobre uma solução completa da Daikin para o centro comercial Intro Bergheim, com 22 unidades de retalho no centro de Bergheim, perto de Colónia
  • Daikin Emura, solução de design para vida residencial

    Vamos dar uma vista de olhos a este apartamento no centro de Milão, a reconhecida capital do design e da moda. Reparou no novo Daikin Emura branco na parede? É um design elegante que se integra perfeitamente na decoração interior.
  • Showroom da Desco

    O sistema Rooftop ‘plug and play’ da Daikin oferece uma solução de controlo da climatização sustentável durante todo o ano para o showroom dos clientes
  • Eficiência energética

    Recentemente, a Daikin forneceu uma solução com tecnologia chiller inverter de parafuso HFO a uma grande empresa farmacêutica, para uma das suas unidades de produção em Viena, na Áustria.
  • Extensão do programa L∞P da Daikin aos chillers

    A Daikin Applied Europe alargou recentemente o programa L∞P da Daikin aos chillers. Assim, a Daikin é o único fabricante a promover e a fornecer ativamente unidades com fluidos frigorigéneos regenerados para uma vasta gama de produtos, desde unidades de compressor de parafuso e scroll a máquinas de compressor centrífugo.
  • Elevada eficiência energética para o arrefecimento de conforto nas condições do Médio Oriente

    Recentemente, a Daikin forneceu chillers para proporcionar arrefecimento de conforto nas condições do Médio Oriente, num projeto que envolve um hotel de quatro estrelas na cidade de Riyadh, na Arábia Saudita.
  • Fábrica de cimento Holcim

    A fábrica de cimento Holcim depende de tecnologia topo de gama para atingir os seus ambiciosos objetivos ambientais e de eficiência energética.
  • Propriedade residencial com escritório em casa

    Construir uma nova residência com uma solução de climatização completa
  • Hotel St. Annen

    Localizado numa tranquila rua residencial no centro de Hamburgo, o Hotel St. Annen proporciona aos hóspedes um ambiente agradável e acolhedor com um toque de modernidade.
  • Hoteles Santos • Las Arenas

    O sistema de substituição Daikin VRV foi a solução perfeita para uma atualização do sistema para reduzir o consumo energético mantendo os negócios do hotel sem interrupções.
  • O R-32 está mesmo a perder relevância no mundo dos fluidos frigorigéneos?

    As bombas de calor BLUEVOLUTION da Daikin estão a ser integradas com kits de sistema solar de drenagem em pequenos projetos residenciais para utilizar energia solar na produção de água quente sanitária.
  • JBC

    No seguimento da sua procura contínua de formas de otimizar os custos de funcionamento, a JBC conduziu um ensaio no local com a Daikin para avaliar os lucros gerados pela tecnologia de Temperatura de Refrigerante Variável (VRT).
  • K-Way

    Quando a revendedora de vestuário de luxo K-Way abriu uma nova loja em Covet Garden, em Londres, colaborámos com a empreiteira D1 nacional Royale para conceber e instalar a melhor solução eficiente a nível energético para a propriedade.
  • Complexo DOT L1, Polónia

    A Daikin faz parceria com projetistas de edifícios para maximizar a classificação BREEAM* com as bombas de calor comerciais
  • Restaurante Leon

    A empreiteira de M&E Synecore instalou o seu primeiro sistema HVAC "invisível", o Daikin VRV IV série i, no Restaurante Leon, no centro de Londres, para superar as restrições de espaço e obter a máxima eficiência de controlo de climatização.
  • Tornar os hospitais mais eficientes

    A Daikin participou recentemente num projeto importante que envolveu hospitais em Istambul, Turquia. Trata-se de um projeto governamental que visa tornar os hospitais mais eficientes a nível energético através da substituição de chillers e outros componentes do sistema AVAC que fornecem arrefecimento ou aquecimento a estes edifícios.
  • Satisfazer as necessidades de arrefecimento de um hospital e manter um consumo de eletricidade reduzido

    Recentemente, a Daikin forneceu chillers a um dos maiores hospitais privados no Qatar. O hospital tem afiliações internacionais de renome mundial e a missão de prestar os melhores cuidados aos pacientes utilizando serviços avançados e inigualáveis.
  • Merlin Properties

    Como parte de um centro empresarial em Madrid, este complexo de escritórios foi atualizado para uma solução mais eficiente mantendo os custos de investimento sob controlo.
  • Naturkost Brinkman

    A Naturkost Brinkman, uma loja especializada em produtos orgânicos, utiliza a refrigeração da Daikin para obter uma maior eficiência energética e conforto na loja.
  • Novo edifício de escritórios para o fornecedor de equipamentos para hotéis TKS, em Borken

    A Daikin fornece aquecimento, arrefecimento e ventilação ao fornecedor de equipamentos para hotéis TKS, em Borken
  • Remodelação de escritório em Madrid, Espanha

    O VRV 5 série S Daikin constituiu a solução ideal para um projeto de remodelação de uma vivenda de luxo semi-independente em Madrid
  • Perial Asset Management

  • Hotel Pomme d'Or

    A maioria dos hotéis novos e recondicionados incluem ar condicionado. Os sistemas atuais proporcionam aos hóspedes um ambiente fresco no verão e fornecem um aquecimento eficiente a nível de custos no inverno. As bombas de calor da Daikin utilizam energia renovável para o conseguir, reduzindo os custos de funcionamento do hotel. Além disso, a nível estético, têm um impacto positivo no interior.
  • Hotel Santos Porta Fira

    O Grupo Santos, a organização responsável pela construção do Porta Fira, selecionou a Daikin como parceira de confiança para obter um sistema de controlo de climatização único, fiável e eficiente a nível energético para o edifício.
  • The Post Hotel

    Enquanto especialistas de controlo de climatização, escolhemos o nosso sistema VRV para o Post Hotel Ghent devido à sua combinação de tecnologia eficiente em termos energéticos e capacidade de proporcionar mais conforto.
  • Prezzemolo & Vitale - Palermo

    Na nova loja Prezzemolo & Vitale, no centro histórico de Palermo, foi instalado um sistema composto de unidades Zeas e VRV da Daikin.
  • Fornecer arrefecimento e aquecimento a pequenos edifícios residenciais

    As bombas de calor BLUEVOLUTION da Daikin estão a ser integradas com kits de sistema solar de drenagem em pequenos projetos residenciais para utilizar energia solar na produção de água quente sanitária.
  • Fornecer arrefecimento a um fabricante industrial de componentes para automóveis

    Recentemente, a Daikin forneceu uma unidade chiller inverter de parafuso de condensação a ar da Série TZ para corresponder às necessidades de arrefecimento de uma unidade industrial perto de Lisboa, Portugal. A unidade produz travões e outros componentes para a indústria automóvel.
  • Samrya 44

    Com 44 pisos de suites luxuosas e elegantes, o edifício Samrya 44 obedece aos mais elevados padrões de construção e AVAC.
  • Soluções de UTA da Daikin para um interessante projeto de AVAC

    A Daikin forneceu recentemente as suas soluções de UTA para um interessante projeto de AVAC realizado em Lanheses, em Portugal.
  • Estudo de caso do compartimento sonoro em Flassy

    A eficácia acústica do novo compartimento sonoro Daikin para as unidades exteriores Sky Air e VRV 5 foi validada através de ensaios no terreno levados a cabo numa instalação residencial na Borgonha, França, que demonstram uma redução sonora significativa igual ou até superior aos valores obtidos na sala de teste na fábrica.
  • Sportisimo

    Para este projeto, optámos por instalar um sistema exterior que liga várias unidades interiores e de ventilação colocadas estrategicamente na loja.
  • The Bloomsbury Hotel

    O sistema de recuperação de calor VRVIII da Daikin foi escolhido pelo seu extraordinário baixo consumo de energia e pela capacidade de oferecer enormes poupanças em comparação com sistemas similares
  • Torre Serenissima

    Fornecemos uma atualização completa à Torre Serenissima, que utilizava um sistema de refrigerante R-22 obsoleto, para aumentar a eficiência energética e o conforto.
  • Centro de formação na Bélgica

    A Daikin procurou uma solução AVAC de baixo consumo energético e preparada para o futuro para o seu novo centro de formação em Ghent.
  • História de sucesso no Turquemenistão

    A Daikin forneceu recentemente uma solução AVAC completa para um complexo de utilização mista que será o maior centro comercial e de entretenimento em Aşgabat, a capital do Turquemenistão.
  • Hotel Van der Valk

    Todos os espaços no Hotel Van der Valk têm necessidades de climatização específicas, incluindo o lobby, os quartos de hóspedes e a cozinha. O nosso objetivo era desenvolver um sistema integrado para satisfazer as necessidades de cada um destes locais e reduzir o impacto ambiental do sistema.
  • Edifício de escritórios da Velocity

    A sustentabilidade em primeiro plano de design da Velocity. Cada elemento de projeto foi considerado de forma meticulosa, por forma a assegurar a obtenção da classificação "B" no certificado energético (EPC) e da classificação "Excelente" na metodologia BREEAM.
  • Venetian Arsenal

    Um sistema de controlo de climatização inovador que aproveita a energia natural da Lagoa Veneziana e proporciona níveis elevados de conforto e eficiência energética, preservando um edifício industrial histórico no coração de Veneza.
  • Centro empresarial VMD

    Um sistema VRV IV satisfaz todas as necessidades de aquecimento e arrefecimento do VMD Tower B, um edifício de escritórios de 25 pisos em Zagreb, ajudando-o a alcançar os níveis mais elevados de eficiência e reduzindo o consumo energético.
  • A bomba de calor VRV contribui para as baixas emissões de carbono

    O novo complexo comercial Arteparc, situado no parque tecnológico Inovallee em Meylan, Grenoble, demonstra como os programadores e fabricantes de equipamento estão a trabalhar em conjunto para criar novos edifícios com baixas emissões de carbono, em conformidade com os mais elevados padrões de desenvolvimento sustentável.​
  • Água de piscina aquecida através de recuperação de calor

    A tecnologia de recuperação de calor de vanguarda integrada da Daikin poupa uma quantidade significativa de energia e aquece a água da piscina do hotel.
  • O que ter em conta ao escolher uma bomba de calor para um edifício residencial

    O que ter em conta ao escolher uma bomba de calor para um edifício residencial
  • Zome

    Os hubs da ZOME são espaços modernos e ágeis destinados a oferecer aos clientes uma experiência personalizada.
  • Uma solução de alta eficiência para um edifício residencial

    Este projeto residencial foi executado no contexto da renovação de um edifício residencial, que tinha a eficiência energética como aspeto principal.
  • Biocoop

    Daikin completes the installation and commissioning of the first transcritical CO2 refrigeration solution on the French market at a meat processing laboratory in the Dordogne.
  • Fornecer uma solução de refrigeração para um edifício de escritórios nos EAU

    Recentemente, a Daikin forneceu quatro chillers para a Sede da Polícia dos Emirados nos EAU. Os chillers serão utilizados para fornecer refrigeração através de unidades de tratamento de ar ao longo do edifício de grandes dimensões e garantir o máximo de conforto aos utilizadores.
  • Proporcionar QAI em edifícios públicos

    Numa tentativa arrojada com o objetivo de melhorar a qualidade do ar interior e a eficiência operacional, a Daikin lançou uma solução de ventilação mecânica equipada com capacidades de recuperação de calor e filtros especializados.
  • Maximizar a continuidade do sistema através de serviços de monitorização remota fiáveis na NPF Nuova Presso Fondal SpA

    A NPF Nuova Presso Fondal comprou chillers de condensação a ar da Daikin em 2020. As unidades são utilizadas para arrefecimento e manutenção da temperatura da água de arrefecimento para moldes em atividades com alumínio fundido.
  • Hospital de Basildon

    Uma mudança rápida de um chiller num hospital supera os efeitos das alterações climáticas
  • Fornecer refrigeração para o projeto LHC de Alta Luminosidade no CERN

    A Daikin forneceu recentemente 8 chillers de condensação a água ao CERN, para garantir o arrefecimento do projecto LHC (Large Hadron Collider) de Alta Luminosidade. O projecto LHC de Alta Luminosidade ambiciona melhorar o desempenho do LHC para aumentar o potencial de descobertas após 2029. A finalidade do projeto é aumentar a luminosidade integrada 10 vezes além do valor projetado para o LHC, o que permitirá reunir um volume maior de dados e observações de processos raros, dado que o aumento da luminosidade tornará o LHC mais potente.
  • VRV 5 descarboniza a Universidade Lincoln

    A Universidade de Lincoln está a definir novos padrões na gestão sustentável de edifícios com a instalação de uma nova bomba de calor de Recuperação de calor VRV5 à base de R32, reforçando assim o compromisso da universidade para com as melhorias ambientais e dando um importante passo no sentido de cumprir as suas metas de zero emissões líquidas.
  • Fornecimento de uma solução de controlo de temperatura para um sistema de controlo ferroviário

    A Daikin forneceu recentemente uma solução completa para manutenção de temperatura na sala de comando de comutação de um serviço de comboios intercidades de alta velocidade em França.
  • Uma nova substituição de um chiller fornece eficiência energética em edifícios residenciais

    Saiba como os chillers EWAD-M da Daikin estão a revolucionar a paisagem residencial de Abu Dhabi. Estas unidades com tecnologia de ponta e eficiência energética e fiabilidade inigualáveis superam os requisitos de arrefecimento, anunciando uma nova era de sustentabilidade e rentabilidade.
  • A Daikin melhora o controlo de climatização num icónico museu de Veneza

    Num esforço para melhorar tanto o conforto como a sustentabilidade, a Daikin, líder global em soluções de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), revelou recentemente uma iniciativa pioneira num conceituado museu situado no coração de Veneza, em Itália. Quatro bombas de calor EWWQ-G com tecnologia de ponta foram integradas na perfeição, para satisfazer os diversos requisitos de aquecimento e arrefecimento do museu.
  • Torre Caleido, Madrid

    A Torre Caleido, também conhecida como Quinta Torre, está situada no distrito comercial de Paseo de la Castellana em Madrid.
  • Um projeto de descarbonização para uma substituição de caldeiras a gás na fábrica da AHT Rottenmann

    A AHT Cooling Systems é o principal fornecedor de sistemas de ultracongelamento ecológicos e prontos a utilizar e a parceira ideal para revendedores e fabricantes do setor alimentar. Para a fábrica da AHT em Rottenmann, a Daikin executou um projeto de bombas de calor industriais para substituir o aquecimento a caldeiras a gás e ajudar a concretizar a ambição da empresa de reduzir a pegada de carbono nas suas instalações.
  • Fornecimento de um sistema AVAC completo para um edifício de escritórios

    A Daikin forneceu recentemente uma solução completa para um edifício de escritórios de uma empresa holandesa no ramo da importação/exportação de flores.
  • Las Arenas

    No momento de atualizar os sistemas VRV existentes com a finalidade de reduzir os custos de manutenção e melhorar ainda mais o conforto, a prioridade foi optar por uma solução de substituição com uma pegada de CO2 inferior.
  • Fornecer uma solução eficiente, fiável e compacta para um hospital

    A Daikin forneceu recentemente um chiller para um grande hospital em Omã. A capacidade do hospital foi ampliada com a inauguração de uma nova ala, o que exigiu integrar um novo chiller no sistema de AVAC, de modo a satisfazer a maior necessidade de refrigeração do edifício. Neste projeto, era essencial encontrar uma solução com tecnologia avançada capaz de satisfazer as necessidades das instalações na perfeição.