Recentemente, a Daikin forneceu chillers para proporcionar arrefecimento de conforto nas condições do Médio Oriente, num projeto que envolve um hotel de quatro estrelas na cidade de Riyadh, na Arábia Saudita. As unidades serão utilizadas para fornecer ao hotel o arrefecimento necessário para os quartos e os espaços públicos das instalações.
Para este projeto, os chillers escolhidos são da série M, uma gama de produtos especificamente concebida para se manter e funcionar em ambientes do Médio Oriente, com características como elevadas temperaturas ambiente e exposição ao pó.
Produtos instalados:
2x EWAD-M
Capacidade total de arrefecimento: 1700 kW
Sobre os produtos e o projeto
Para este projeto, os consultores procuravam chillers de compressor de parafuso de condensação a ar, que se pudessem integrar facilmente no sistema BMS.
Especificamente, procuravam soluções que pudessem garantir uma grande fiabilidade com elevadas temperaturas ambiente e ambientes com pó, mas também uma impressionante eficiência energética global.
A Daikin conseguiu cumprir as especificações oferecendo dois chillers de parafuso de condensação a ar com ventiladores CE, que conseguiram bater os concorrentes, graças ao nível muito elevado de eficiência energética que ofereciam.
O compressor de parafuso inverter concebido e fabricado pela Daikin, diferentemente de um compressor de parafuso, utiliza um parafuso principal com malha com rotores de dupla estrela para produzir um ciclo de compressão correspondente ao volume. Graças ao rotor principal, equilibrado em ambas as direções, radial e axial, o rolamento do compressor tem uma fiabilidade extremamente elevada. Por esta razão, a sua vida útil pode ser superior à de outros compressores de parafuso. O compressor de parafuso único tem apenas três peças móveis. Como resultado disso, reduz a possibilidade de falhas e mantém os custos de operação baixos.
Além disso, o compressor de parafuso inverter Daikin é globalmente reconhecido pelo excelente desempenho em termos de eficiência energética, tal como o perfil de parafuso, que garante o melhor desempenho, e os consultores demonstraram grande confiança na marca, uma vez que tiveram excelentes experiências no passado, tanto com VRVs como com chillers da Daikin.
Ler mais aqui sobre o compressor de parafuso único da Daikin
O teste de testemunho
Embora os consultores tivessem grandes experiências no passado com VRVs e chillers Daikin, o utilizador final não conhecia o mundo Daikin e queria ter uma ideia da qualidade e do nível de profissionalismo que a Daikin Applied Europa consegue garantir.
O teste de testemunho foi uma boa oportunidade, não só para provar a fiabilidade e o desempenho das unidades fornecidas pela Daikin, mas também para informar melhor o utilizador final sobre a empresa, as instalações de fabrico, os processos e procedimentos e o que está por detrás das soluções que a Daikin estava a fornecer.
Leia mais aqui sobre o serviço de teste de testemunho e como este pode satisfazer as necessidades dos clientes e consultores para qualquer tipo de projeto AVAC