Skip to main content

Inspire-se no mundo das bombas de calor Daikin: veja, aprenda e explore como as nossas soluções podem transformar a sua habitação

Família Queirós, Vila Real - Portugal

Eficiência Energética e Conforto – “Construir para a vida”

Inspiração

Tem interesse em conhecer mais histórias de famílias?

Mais informações

Pode obter aconselhamento sobre o tipo de bomba de calor mais adequado à sua casa através de um instalador Daikin.

Geralmente, as bombas de calor incluem uma unidade interior e uma unidade exterior. Cada unidade produz som quando está em funcionamento, e geralmente é medido em dB(A) numa escala de 0 dB(A) a 140 dB(A).

Ao analisar os níveis sonoros, encontram-se também especificações quanto ao nível de potência sonora e ao nível de pressão sonora.

O nível de potência sonora é o nível sonoro medido diretamente na fonte.

O nível de pressão sonora é o nível sonoro medido a uma distância específica (geralmente 1,5 a 2 metros) da fonte.

As unidades interiores das bombas de calor Daikin costumam produzir uma pressão sonora de cerca de 30 dB(A), semelhante a um sussurro.

Uma vez que as unidades exteriores têm uma maior variedade de tamanhos, o intervalo de pressão sonora é entre 40 dB(A) e 62 dB(A), semelhante respetivamente ao chilrear de pássaros e a pessoas a conversar.

Geralmente, a vida útil de uma bomba de calor está entre 15 e 20 anos, mas depende de vários fatores. Por exemplo, manutenção. Embora as bombas de calor sejam uma solução de baixa manutenção, a verificação anual pelo instalador ou parceiro de serviço ajuda a maximizar a vida útil.

Não! Além disso, as nossas bombas de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) podem ajudar a reduzir os sintomas das alergias. A Daikin integra vários filtros em todas as suas unidades de ar condicionado: os filtros desodorizantes de titânio, filtros prateados de alergénios e Flash Streamers removem o pó e capturam as bactérias. Com uma manutenção adequada do ar condicionado e desde que sejam limpos regularmente, estes filtros garantem um ar mais limpo e mais saudável para todos respirarem.

Qual é a função de um purificador de ar?

Um purificador de ar consegue remover poluentes, alergénios e outros contaminantes do ar. Utilizando uma combinação de tecnologias, como filtros HEPA eletrostáticos, filtros de carbono ativado e ionizadores, os purificadores de ar ajudam a capturar e neutralizar poluentes, tornando o ar que respira significativamente mais limpo.

Os 5 benefícios da utilização de um purificador de ar

São muitas as vantagens de ter um purificador de ar em casa ou no escritório, incluindo:

- Melhorar a qualidade do ar interior através da remoção de poluentes como pó, pólen, pelo de animais, fungos de bolor e fumo do ar.

- Reduzir sintomas de alergia e asma através da remoção de alergénios do ar.

- Reduzir odores como fumo, odores da confeção de alimentos e químicos utilizando filtros de carbono ativado e outras tecnologias de purificação.

- Melhorar o sono é um dos principais benefícios de um purificador de ar. Cria um ambiente mais limpo e confortável para dormir ao remover poluentes e alergénios do ar.

- Criar um espaço de vivência ou trabalho mais confortável e agradável através da remoção de poluentes e alergénios do ar.

Sim, as bombas de calor podem ser ligadas a radiadores novos ou antigos.

Se já tiver radiadores na sua habitação, as bombas de calor de alta temperatura ou híbridas (se estiver a substituir uma caldeira a gás) podem ser facilmente ligadas aos mesmos, utilizando a tubagem existente sem necessidade de substituir os radiadores ou realizar trabalhos adicionais

Há quatro principais formas através das quais um sistema de ventilação eficiente pode reduzir os custos. Estas são:

1) Poupar energia: Um sistema de ventilação com recuperação de calor (que tem o maior impacto na poupança de custos) ajuda a poupar energia. Transfere o calor do ar de exaustão  para o ar novo de forma a manter a temperatura estável. Isso reduz a necessidade de aquecimento e arrefecimento, poupando nos custos de energia elétrica.

2) Reduzir as cargas de aquecimento e arrefecimento: Através da troca de ar exterior e do ar interior estagnado, o sistema de ventilação ajuda a reduzir as cargas de aquecimento e arrefecimento de um sistema AVAC. Por sua vez, isso ajuda a prolongar a vida útil do equipamento AVAC. Consequentemente, os custos de manutenção são reduzidos.

3) Reduzir as alergias e a asma: O sistema de ventilação mecânica controlada com recuperação de calor Duco ajuda a reduzir significativamente os sintomas de alergias e asma, removendo as partículas nocivas do ar.

4) Reduzir os custos de manutenção: O sistema Duco apresenta baixos custos de manutenção e é construído a partir de materiais de alta qualidade e tecnologia avançada, o que o torna fiável e duradouro.

Tem interesse em mais?