Skip to main content

A recente alteração ao regulamento relativo aos gases fluorados deixou os proprietários e compradores de bombas de calor a questionarem-se sobre o futuro dos sistemas que utilizam fluidos frigorigéneos sintéticos como o R32. Eis as boas notícias: não há motivo de preocupação.

Mulher a ler na cama num quarto acolhedor com um ar condicionado com bomba de calor instalado acima da porta, garantindo uma climatização eficiente em termos energéticos

Após a entrada em vigor do regulamento relativo aos gases fluorados em março de 2024, os proprietários ou futuros proprietários de uma bomba de calor não têm a certeza se as bombas de calor que usam fluidos frigorigéneos sintéticos como o R32 necessitam de reparações ou se ainda podem ser instaladas. Comecemos pela resposta curta: não há necessidade de se preocupar com o fluido frigorigéneo utilizado no sistema que tem ou pretende comprar. Neste artigo, pretendemos fornecer-lhe as respostas a quaisquer dúvidas que possa ter.

O que é um fluido frigorigéneo e por que é importante?

Um fluido frigorigéneo é um componente essencial no funcionamento das bombas de calor e dos sistemas de ar condicionado. É um fluido que facilita a transferência de calor absorvendo o calor do ambiente interior e libertando-o no exterior, ou vice-versa, dependendo se o sistema está no modo de aquecimento ou arrefecimento. Este processo é essencial para o funcionamento eficiente da bomba de calor ou do ar condicionado, fazendo do fluido frigorigéneo um elemento crucial para manter um ambiente doméstico confortável. São utilizados vários fluidos frigorigéneos nas bombas de calor modernas devido às diferentes propriedades.

Potencial de aquecimento global dos fluidos frigorigéneos

Os fluidos frigorigéneos diferem no impacto climático, que é expresso em termos de potencial de aquecimento global (GWP). O GWP mede a quantidade de calor que um gás pode reter na atmosfera durante um determinado período de tempo, normalmente 100 anos, em comparação com o dióxido de carbono (CO2). Os fluidos frigorigéneos com um elevado GWP contribuem significativamente mais para o aquecimento global quando libertados na atmosfera. Por exemplo, em anos recentes, o fluido frigorigéneo R410A, com um GWP de 2088, foi gradualmente substituído pelo R32, com um GWP de 675, fazendo deste último uma opção mais respeitadora do ambiente. O R290 – vulgarmente conhecido por propano – tem um GWP de 0,02.

O regulamento relativo aos gases fluorados

O regulamento relativo aos gases fluorados visa controlar e reduzir as emissões de gases fluorados que provocam efeito de estufa (gases F). Estabelece limites na utilização destes gases, promove o desenvolvimento de alternativas mais ecológicas e inclui medidas para a prevenção de fugas, certificação de técnicos e relatórios. Um exemplo de uma proibição de produto é a restrição da venda de bombas de calor ar-água com R32, a partir de 1 de janeiro de 2027.

Qual é o impacto dos gases fluorados na minha bomba de calor?

O novo regulamento relativo aos gases fluorados afeta a capacidade de comercializar um tipo específico de bomba de calor. No entanto, não tem impacto na viabilidade a longo prazo de uma bomba de calor assim que tiver sido vendida. Por outras palavras, todas as bombas de calor instaladas na UE estão preparadas para o futuro. Uma bomba de calor instalada nunca terá de ser substituída nem necessitará de uma retromontagem de outro fluido frigorigéneo até ao final da vida útil, normalmente, 15 anos ou mais. Independentemente do sistema escolhido, a unidade poderá ser utilizada e assistida ao longo de toda a sua vida útil.

Por que existem tipos diferentes de fluidos frigorigéneos?

A transição para fluidos frigorigéneos com menos GWP visa reduzir o impacto climático das bombas de calor. No entanto, enquanto componentes importantes de uma bomba de calor, os fluidos frigorigéneos também variam em termos de segurança, desempenho do produto e acessibilidade. É necessária uma variedade de fluidos frigorigéneos para garantir que as bombas de calor possam ser utilizadas numa vasta gama de aplicações. Por exemplo, nos casos em que as bombas de calor com fluidos frigorigéneos altamente inflamáveis, tais como propano, não possam ser instaladas numa varanda com espaço limitado, são fornecidas opções alternativas, tais como uma bomba de calor com fluido frigorigéneo R32.

Criar um futuro sustentável

Os fluidos frigorigéneos desempenham um papel essencial no funcionamento das bombas de calor e dos sistemas de AC e à medida que as preocupações climáticas aumentam, a escolha do fluido frigorigéneo certo tornou-se cada vez mais importante devido ao seu impacto no aquecimento global. Os regulamentos como o regulamento da UE relativo aos gases fluorados estão a impulsionar a transição para os fluidos frigorigéneos com baixo GWP. Enquanto fluidos frigorigéneos diferentes servem aplicações específicas, os avanços tecnológicos continuam a impulsionar os limites rumo a soluções mais eficientes. Esta evolução garante que as bombas de calor permanecem fiáveis e ecologicamente responsáveis para manter o conforto num mundo em transformação.

Daikin Altherma 4, a primeira bomba de calor da Daikin com R-290 (propano)

A Daikin Europe tem orgulho em apresentar a Daikin Altherma 4 H, a primeira gama de bombas de calor residenciais com fluido frigorigéneo R-290 (propano) criada para habitações unifamiliares. A Daikin Altherma 4 H exibe um desempenho excecional, fornecendo água quente até 75 °C e funcionamento até -28 °C. Com uma classificação A+++ para eficiência energética no aquecimento ambiente, o desempenho superior e a compatibilidade com os sistemas emissores de calor existentes fazem com que seja a melhor escolha para aquecimento com baixas emissões de carbono para os instaladores e utilizadores finais.