Skip to main content

Conheça soluções de arrefecimento eficientes, sustentáveis e acessíveis para além do ar condicionado tradicional

O arrefecimento já não é um luxo, mas uma necessidade de saúde, produtividade e sobrevivência numa Europa em aquecimento. No entanto, o ar condicionado tradicional implica o aumento do consumo de energia e dos custos ambientais. A solução reside em alternativas de arrefecimento eficientes e sustentáveis. Este artigo explica porque é que a procura por arrefecimento tem aumentado, que opções ambientalmente responsáveis existem, como o clima e o tipo de edifício afetam o desempenho e como as soluções, muitas oferecidas pela Daikin, ajudam a proporcionar conforto, saúde e eficiência sem aumentar a carga climática.

Porque é que o arrefecimento se tornou uma necessidade, não um luxo?

À medida que as temperaturas continuam a subir, o calor extremo afeta cada vez mais a saúde e o conforto das pessoas em todo o mundo. A Daikin acredita que a tecnologia e o cuidado andam de mãos dadas. Ao desenvolver soluções de arrefecimento e aquecimento energeticamente eficientes, ajudamos as comunidades a adaptarem-se a estas condições em constante mudança, criando ambientes mais seguros e confortáveis para todos.

À medida que a Europa continua a aquecer quase ao dobro da média global, a procura de arrefecimento, quando combinada com energia mais limpa, torna-se uma parte fundamental das estratégias de resiliência climática. Como o Financial Times destaca, as vendas de unidades de ar condicionado (também conhecidas como bombas de calor ar-ar) aumentaram na UE, sobretudo em regiões tradicionalmente não habituadas ao calor. No entanto, esta procura crescente de sistemas de ar condicionado tradicionais tem um custo ambiental elevado.

A partir de 2022, o arrefecimento ambiente, incluindo bombas de calor ar-ar e ventiladores, passou a representar cerca de 7% do consumo global de eletricidade e aproximadamente 3% das emissões de CO₂ relacionadas com a energia, aumentando para 3,2% o total de gases com efeito de estufa quando são incluídos os potentes fluidos frigorigéneos (HFC). Poderá querer explorar alternativas às unidades de AC tradicionais, veja porquê:

Questões relativas às unidades de AC tradicionais

Os sistemas de ar condicionado convencionais consomem uma quantidade de eletricidade substancial, correspondendo globalmente a cerca de 10% da utilização de energia, com projeções que sugerem que o valor pode triplicar até 2050 se não ocorrerem alterações. Existem também preocupações de longa data relativamente à instalação, à manutenção e aos custos. No entanto, em última análise, a temperatura do nível de conforto está a tornar-se obrigatória, é por isso que as abordagens alternativas de aquecimento e arrefecimento, como as promovidas pela Daikin, estão a ganhar impulso.

Que alternativas ao ar condicionado tradicional estão disponíveis?

Os sistemas de arrefecimento alternativos oferecem opções acessíveis e amigas do ambiente para manter o conforto. Estas soluções apresentam-se de várias formas:

  • Arrefecimento passivo: Envolve estratégias de design arquitetónico, como ventilação cruzada, sombreamento, superfícies refletoras e massa térmica para regular naturalmente a temperatura. Ideal para novas construções bem planeadas ou renovações em climas secos.
  • Arrefecimento evaporativo: Alguns produtos usam água para arrefecer o ar através da evaporação. Estes produtos são energeticamente eficientes e funcionam melhor em ambientes secos, oferecendo uma alternativa ecológica aos sistemas de AC baseados em compressor.
  • Arrefecedores de ar portáteis: Estas unidades são compactas, fáceis de utilizar e perfeitas para arrefecer espaços pequenos. Não requerem instalação permanente, o que as torna ideais para locatários ou utilizadores urbanos.

As necessidades de arrefecimento variam consoante a geografia e o tipo de construção. Um sistema de ventilação passiva pode funcionar numa casa do norte da Europa, mas falhar num apartamento do sul exposto ao sol. É por isso que projetar tendo em conta o contexto climático é essencial para manter o conforto e a eficiência a longo prazo.

O que é o arrefecimento passivo e como funciona?

O arrefecimento passivo diz respeito às estratégias de design que reduzem as temperaturas interiores sem sistemas mecânicos. Estes princípios têm séculos e ainda são eficazes no presente, especialmente quando integrados na arquitetura moderna.

No seu núcleo, o arrefecimento passivo assenta em elementos como a massa térmica (materiais que absorvem e libertam o calor lentamente), sombreamento (saliências, pérgolas ou grelhas) e caudal de ar natural. Os materiais comuns de massa térmica incluem betão, tijolo e pedra, que podem absorver o calor durante o dia e libertá-lo gradualmente à noite, ajudando a estabilizar as temperaturas interiores.

Por exemplo, a orientação correta das janelas e o uso de ventilação cruzada podem melhorar substancialmente os níveis de conforto sem usar eletricidade.

Elementos simples, mas eficazes, incluem árvores, treliças e saliências do telhado, que bloqueiam a luz solar direta e reduzem o ganho de aquecimento solar.

No entanto, o arrefecimento passivo tem limitações em climas extremos. Em ambientes húmidos ou durante ondas de calor, a ventilação natural por si só pode não ser suficiente para manter temperaturas interiores seguras.

Os exemplos de arrefecimento passivo na prática incluem:

  • As casas mediterrânicas com paredes de pedra grossas e pequenas janelas para reduzir a absorção de calor.
  • As construções escandinavas que incorporam sistemas inteligentes de caudal de ar e elevado isolamento para maximizar o controlo térmico passivo.

Alternativas de arrefecimento mecânico ao ar condicionado tradicional

Para casas que precisam de suporte de arrefecimento mecânico sem o uso elevado de energia do ar condicionado convencional, várias soluções de menor impacto podem proporcionar conforto eficaz quando combinadas com o clima e o tipo de construção certos.

Ventiladores de sótão

Os ventiladores de sótão funcionam ventilando o ar quente preso no sótão, reduzindo a carga de calor nos andares superiores. Ao expelir ar quente, ajudam a manter as temperaturas interiores baixas, especialmente no início da noite, quando o calor no telhado atinge picos.

Considerações sobre o clima e a construção:

  • Funcionam melhor em climas quentes e secos, onde o ar quente pode ser expelido sem adicionar humidade

  • Podem ser menos eficazes ou contraproducentes em climas húmidos, uma vez que a ventilação pode provocar a entrada de ar húmido e aumentar a humidade interior

  • Em climas frios, o uso descontrolado pode causar a perda de calor indesejável no inverno e aumentar a necessidade de aquecimento

  • Normalmente, as casas com isolamento e ventilação deficientes registam maiores reduções de temperatura do que edifícios bem isolados

Custos:

  • Os ventiladores de sótão custam, normalmente, entre 100 e 400 €, incluindo a instalação

  • Os custos de funcionamento são mínimos, usando cerca de 50 a 100 watts

Arrefecedores evaporativos

Os arrefecedores evaporativos usam evaporação de água para baixar a temperatura do ar. São significativamente mais eficientes em termos energéticos do que as unidades de AC baseadas em compressor e não usam fluidos frigorigéneos nocivos.

Mais adequados para:

  • Climas secos, onde o ar pode absorver a humidade de forma eficaz

Limites:

  • Menos eficazes em regiões húmidas, onde a saturação de humidade limita a evaporação

Instalação e manutenção:

  • Instalação geralmente simples

  • A manutenção envolve a limpeza de filtros e depósitos de água

Custos:

  • Normalmente, entre 150 e 1000 €, dependendo do tamanho e das funcionalidades.

  • As unidades portáteis custam menos, sendo que os sistemas para toda a casa exigem um investimento inicial mais elevado.

Soluções portáteis: ventiladores, unidades portáteis e arrefecimento híbrido

As soluções de arrefecimento portáteis oferecem flexibilidade, especialmente para locatários, configurações temporárias ou casas sem condutas. Adequam-se a divisões pequenas e arrefecimento direcionado.

Os ventiladores fazem circular o ar e suportam o arrefecimento evaporativo da pele, sem baixar a temperatura do ar, enquanto as as unidades de AC portáteis removem ativamente o calor e a humidade.

Estas unidades híbridas fornecem arrefecimento energeticamente eficiente através da tecnologia evaporativa, usando significativamente menos eletricidade do que os aparelhos de AC convencionais, ao mesmo tempo que melhoram a qualidade do ar interior, filtrando poluentes, alergénios, pó e algumas bactérias.

Os modelos híbridos combinam o arrefecimento evaporativo com a filtragem, oferecendo um meio-termo onde a purificação do ar também é uma preocupação.

A manutenção consiste na drenagem da condensação, limpeza dos filtros e substituição ocasional dos suportes de arrefecimento.

Normalmente, a instalação é plug-and-play, exigindo uma tomada elétrica e acesso à janela, quando aplicável.

Como é que os telhados frios e as barreiras térmicas podem reduzir o calor e poupar energia?

Os telhados frios, através de revestimentos refletores, membranas brilhantes ou coberturas verdes, refletem a radiação solar, reduzindo as temperaturas do telhado até 30 °C e as necessidades de arrefecimento entre 10-30%. Quando emparelhados com isolamento e ventilação adequados, oferecem excelentes retornos a longo prazo. As soluções de sótão inteligentes compatíveis da Daikin complementam esta abordagem.

O custo de instalação dos telhados frios varia consoante o tipo: por exemplo, os revestimentos refletores adicionam cerca de 2 a 5 € por m² sobre a tinta padrão, enquanto as membranas refletoras aumentam os custos entre 10 e 20 € por m². Embora os custos iniciais sejam mais altos, os telhados frios ajudam a poupar eletricidade ao longo do tempo.

Os sistemas de telhado frio são adequados tanto para habitações como para edifícios comerciais, particularmente em climas quentes ou ensolarados. Ao longo do tempo, proporcionam um elevado retorno do investimento através de faturas do ar condicionado mais baixas e uma vida útil do sistema de AVAC prolongada.

Combinadas com arrefecimento passivo ou automação inteligente, estas soluções oferecem uma forma escalável de reduzir o consumo de energia e manter o conforto térmico de forma sustentável.

Como é que a tecnologia doméstica inteligente pode melhorar a eficiência do arrefecimento?

Os termóstatos inteligentes, as persianas automáticas e os sensores de qualidade do ar otimizam o conforto térmico e o uso de eletricidade. Por exemplo, as persianas podem bloquear o calor quando a luz do sol é mais forte, enquanto os controlos inteligentes podem acionar ventiladores de sótão ou sombras em vez de depender do AC. Quando perfeitamente integrada com sistemas passivos e mecânicos, a tecnologia inteligente permite um arrefecimento eficiente e reativo.

As bombas de calor como solução de dupla finalidade

As bombas de calor proporcionam aquecimento e arrefecimento através da transferência, não da geração, de calor, oferecendo ganhos de eficiência em relação aos sistemas convencionais. Embora os custos iniciais sejam mais elevados, as poupanças esperadas, aproximadamente de 240 a 260 € por ano para uma casa típica de 10.000 kWh/ano, podem originar um retorno do investimento ao longo de vários anos, especialmente quando alimentada por energias renováveis. Os seus benefícios ambientais e a flexibilidade energética tornaram-nos uma parte essencial das ofertas de aquecimento e arrefecimento doméstico da Daikin.

Passos práticos para manter as casas mais frescas

Reduzir o ganho de calor interior é uma das estratégias mais simples e mais económicas para manter a casa mais fresca sem depender fortemente de sistemas mecânicos.

Reduzir as fontes de calor internas

  • Mudar para iluminação LED: as lâmpadas incandescentes emitem até 90% da sua energia como calor
  • Evitar cozinhar em horas de pico: cozinhar de manhã cedo ou após o pôr do sol, ou usar micro-ondas ou grelhadores ao ar livre
  • Gerir a colocação do aparelho: manter os dispositivos geradores de calor afastados dos termóstatos e entre si.

Limitar o ganho de calor solar

  • Usar cortinas e revestimentos de janela para isolamento para bloquear a radiação solar e reter o ar fresco
  • Aplicar películas na janela para reduzir a radiação UV e infravermelha, mantendo simultaneamente a luz natural

Melhorar a estanquidade e o isolamento

  • Vedar as folgas e fendas em torno de portas, janelas, canalizações e tomadas
  • Melhorar o isolamento do sótão e a estanquidade, uma vez que o calor muitas vezes se acumula nos sótãos e irradia para baixo

Promover o caudal de ar e a ventilação

  • As atualizações de ventilação, como ventiladores de exaustão alimentados a energia solar ou grelhas adicionais, ajudam a remover o ar quente retido
  • A ventilação melhorada reduz a pressão nos ventiladores e nos sistemas de arrefecimento

Que soluções de arrefecimento funcionam melhor em diferentes zonas climáticas?

  • Em regiões húmidas (por exemplo, no sul do Reino Unido e em partes da Europa), as bombas de calor ou as unidades de AC são vantajosas porque podem desumidificar o ar interior durante o arrefecimento
  • Zonas áridas: os arrefecedores evaporativos e os métodos passivos oferecem um arrefecimento eficiente e de baixo custo.
  • Apartamentos urbanos: beneficie de unidades portáteis, persianas e sistemas inteligentes.
  • Casas independentes: pode integrar ventiladores de sótão, telhados frios e bombas de calor com controlos inteligentes.

Considerações orçamentais: Custos iniciais versus custos a longo prazo

Ao selecionar um sistema de arrefecimento, deve considerar-se o investimento inicial e os custos ao longo da vida útil. Diferentes soluções implicam diferentes preços, necessidades de energia e de manutenção.

Opção de arrefecimento

Custo inicial

Nível de manutenção

Custo de eletricidade

Notas

Aparelhos de AC de janela

Baixo

Moderado (limpeza do filtro, manutenção sazonal)

Médio – Alto

Eficaz para salas individuais; menos eficiente em geral.

Unidades portáteis

Baixo – Médio

Baixo

Médio

Flexível, mas pode ser ruidoso e consumir muita eletricidade.

Arrefecedores evaporativos

Baixo – Médio

Baixo (recargas de água, substituição ocasional dos suportes)

Baixo

Ótimo para climas secos, não é o ideal para zonas húmidas.

Bombas de calor

Alto

Baixo

Baixo

Dupla finalidade, elevada eficiência, muitas vezes elegíveis para incentivos.

Telhados frios

Médio – Alto (entre 20 e 40 €/m²)

Muito baixo

Baixo

Retorno de investimento a longo prazo através da rejeição passiva de calor.

Ventiladores de sótão

Baixo – Médio

Muito baixo

Baixo

Extração de calor eficiente nos pisos superiores.

Estão disponíveis numerosos incentivos governamentais para reduzir o peso inicial das soluções sustentáveis. Por exemplo:

  • No Reino Unido e na UE, os incentivos apoiam frequentemente a instalação de bombas de calor e renovações de isolamento no âmbito de esquemas de descarbonização. Por exemplo, na Alemanha, a Agência Federal de Economia e Controlo das Exportações (BAFA) fornece subsídios que cobrem até 45% dos custos de instalação para bombas de calor e renovações energeticamente eficientes.

Como é que o arrefecimento pode ser eficaz sem prejudicar o ambiente?

A pegada ambiental aumenta a par com a procura global de arrefecimento, a não ser que façamos escolhas intencionais e informadas.

Os aparelhos de ar condicionado tradicionais são responsáveis por uma parte crescente do uso global de eletricidade e emissões. Por outro lado, os arrefecedores evaporativos consomem até 75% menos energia e têm um menor impacto ambiental, embora só sejam eficazes em climas secos.

Os aparelhos de ar condicionado tradicionais dependem de ciclos de refrigeração baseados em compressores que consomem uma quantidade de eletricidade significativa, tornando-os responsáveis por uma parte crescente do uso global de energia e das emissões de CO₂.

As bombas de calor, que fornecem aquecimento e arrefecimento através da transferência de calor, em vez da sua geração, são muito mais eficientes em termos energéticos. Quando combinadas com eletricidade renovável, podem reduzir as emissões de CO2 até 60% em comparação com os sistemas tradicionais.

Soluções sustentáveis de arrefecimento para saúde, conforto e futuro

À medida que o arrefecimento se torna cada vez mais essencial numa Europa em aquecimento, o desafio é manter o conforto sem aumentar a utilização de energia nem o impacto ambiental. As alternativas de arrefecimento mais eficazes combinam design passivo, controlos inteligentes e sistemas energeticamente eficientes, como bombas de calor, adaptados ao clima local e ao tipo de edifício. Ao reduzir a necessidade de energia, ao mesmo tempo que protegem a saúde e o conforto interior, as soluções de arrefecimento sustentáveis oferecem um caminho prático e preparado para o futuro. A abordagem da Daikin centra-se no arrefecimento responsável que reforça a resiliência no presente e a longo prazo.

Principais conclusões

  • O arrefecimento é uma necessidade de saúde, não um luxo, à medida que as ondas de calor se intensificam em toda a Europa.

  • O ar condicionado tradicional aumenta o consumo de energia e as emissões, tornando essencial dispor de alternativas eficientes.

  • As soluções adequadas ao clima importam: o arrefecimento passivo e evaporativo adequa-se às regiões secas, enquanto as bombas de calor funcionam melhor em climas mistos e húmidos.

  • As tecnologias inteligentes reduzem a necessidade de arrefecimento, otimizando o sombreamento, a ventilação e o uso do sistema antes de recorrer ao AC.
  • As bombas de calor energeticamente eficientes proporcionam conforto a longo prazo com emissões mais baixas, especialmente quando combinadas com energia renovável.

 

Procura uma solução de arrefecimento que equilibre conforto, eficiência e sustentabilidade?