Skip to main content

Descubra como instalar uma bomba de calor lhe permite poupar dinheiro na fatura da eletricidade

Há muitos motivos para escolher uma bomba de calor. Por isso, a Daikin criou o livro branco Fatores para a adoção de bombas de calor pelas habitações europeias, oferecendo informações baseadas em factos para ajudar os clientes a tomar uma decisão informada. O livro branco explora fatores essenciais, como poupanças nos custos energéticos, incentivos governamentais, desenvolvimento de políticas e como as bombas de calor se integram em soluções de energia renovável para preparar as habitações para o futuro.

Neste artigo, saiba como uma bomba de calor pode ajudar a reduzir os custos energéticos através de uma maior eficiência e da menor dependência relativa aos combustíveis fósseis.

Projeta-se que passar de uma caldeira a gás para uma bomba de calor para aquecimento e produção de água quente sanitária possa gerar poupanças de energia significativas ao longo dos próximos 10 anos. Espera-se que estas poupanças aumentem ao longo do tempo. A simulação da Daikin Europe, que considera os futuros preços da energia e fatores como o Sistema de Comércio de Licenças de Emissão e a Taxa de Carbono da União Europeia, destaca os benefícios financeiros crescentes das bombas de calor.

Reduza as faturas da eletricidade e os preços da energia no futuro

Um dos principais motivos para instalar uma bomba de calor é o menor consumo de energia, que reduz as faturas da eletricidade e aumenta as poupanças da habitação. A Daikin Europe realizou uma simulação para prever os futuros preços da energia na Europa, com base em dados históricos e considerando fatores como o Sistema de Comércio de Licenças de Emissão e a futura Taxa de Carbono da União Europeia. Apesar de algumas destas previsões envolverem alguma incerteza, oferecem uma base sólida para avaliar potenciais poupanças.

Que impacto terá a taxa de carbono sobre os preços da energia no futuro?

Embora os preços previstos após 2032 estejam fora do âmbito deste projeto, importa salientar como depois de 2035, o efeito do ETS e da taxa de carbono desempenhará um papel ainda mais importante em tornar os combustíveis fósseis mais dispendiosos para as habitações na Europa.

Estudo: comparação do consumo de energia de uma bomba de calor e de uma caldeira a gás

A simulação incluiu um estudo que compara o consumo de energia de uma bomba de calor e de uma caldeira a gás numa habitação com necessidade de aquecimento de 10 000 kWh anualmente, o equivalente a cerca de 1100 m³ de consumo de gás. Este cenário reflete uma habitação nova de 200 m² ou uma renovação média de até 120 m² com classe energética E.

Os resultados indicam que instalar uma bomba de calor pode originar poupanças estáveis e crescentes ao longo do período previsto de 10 anos, com um total de poupanças estimadas de €2602 até ao final. Estas poupanças aumentam à medida que a diferença de preços entre eletricidade e gás natural aumenta.

Preparar os investimentos em aquecimento doméstico para o futuro

Importa salientar que estas projeções se baseiam nas tendências e previsões atuais, incluindo a implementação de taxas de carbono a partir de 2023 e a eliminação progressiva das caldeiras sem condensação. Apesar de o futuro mercado energético ser imprevisível, estas simulações oferecem informações valiosas sobre as potenciais vantagens das bombas de calor.

Para obter detalhes relativamente a dados, fontes e referências, consulte a totalidade do livro branco (disponível para transferência em inglês).

Mais motivos para escolher uma bomba de calor