Como uma bomba de calor pode aumentar o valor da sua habitação
Impulsione o valor da sua propriedade e reduza os custos da eletricidade com uma bomba de calor
A instalação de uma bomba de calor pode aumentar o valor da sua propriedade, melhorando a eficiência energética, reduzindo os custos de funcionamento e impulsionando a classificação do Certificado de desempenho energético (EPC). Na Europa, as casas com sistemas de aquecimento sustentáveis são mais atrativas para os compradores e costumam dar origem a preços superiores. Este artigo explica como as bombas de calor melhoram a eficiência, porque é que as classificações EPC são importantes e o impacto no valor de revenda. Além das poupanças de energia, uma bomba de calor é um investimento preparado para o futuro que melhora o conforto, reduz as faturas e posiciona a sua casa para uma maior atratividade no mercado.
Eficiência, sustentabilidade e rentabilidade
Uma bomba de calor usa até 80% da sua energia de fontes renováveis como o calor do ar ou do solo. Alimentada por uma fração da eletricidade, pode fornecer de três a quatro vezes mais energia do que aquela que consome, resultando num ganho de eficiência entre 300% e 400% em comparação com os sistemas tradicionais a combustíveis fósseis.
Para quem trabalha em casa, isso significa menos custos de funcionamento, redução das emissões de carbono e uma vantagem clara no mercado imobiliário.
A eficiência energética está a alimentar as decisões dos compradores
Na Europa, o desempenho energético tornou-se um elemento essencial no processo de compra e venda. Tendo em conta a obrigatoriedade dos Certificados de desempenho energético (EPC) ao abrigo da Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (EPBD), a classificação energética de uma casa desempenha um papel direto na determinação do seu valor de mercado.
O EPC classifica as casas de A a G (da maior à menor eficiência), com base em fatores como o isolamento, os sistemas de aquecimento e a utilização geral de energia. A instalação de uma bomba de calor é uma forma comprovada de melhorar a classificação EPC de uma casa, frequentemente numa ou mais classes, dependendo da configuração de aquecimento existente e do facto de os radiadores ou emissores de piso radiante também serem atualizados.
O nível premium do mercado para a eficiência energética
A nossa investigação em toda a Europa Ocidental, incluindo a Alemanha, França, Itália, Espanha, Bélgica, Países Baixos e Reino Unido, demonstra que a melhoria da classificação energética de uma propriedade através de intervenções como a instalação de bombas de calor origina consistentemente preços de venda superiores.
- Alemanha: Uma redução anual de 100 kWh/m² no consumo de energia pode impulsionar os preços das casas numa média de 6,3% em áreas urbanas.
- França: A atualização da classificação EPC da classe D para A ou B aumenta o valor de 6% para 14%.
- Espanha: As casas com classificação A–C são vendidas, em média, por mais 7,5% do que as que têm classificação D–G.
- Itália: A passagem da classe E para D pode originar um ganho de 5%–6%, ao passo que a passagem da classe G para D pode aumentar o valor da propriedade em 14%–18%.
Os compradores atuais procuram casas que ofereçam valor a longo prazo, não só em termos de revenda, mas também em poupanças de energia e impacto ambiental.
Prepare a sua casa e o seu valor para o futuro
À medida que a UE avança com uma legislação mais rigorosa em termos de emissões e padrões de desempenho energético, as bombas de calor ganham cada vez mais força. Além de serem mais baratas de manter, as casas que satisfazem os padrões de EPC mais elevados apresentam uma maior conformidade, são mais comercializáveis e mais resilientes às alterações de políticas no futuro.
Conclusão:
As bombas de calor são uma melhoria de alto impacto e baixas emissões de carbono que oferecem um retorno mensurável, tanto do ponto de vista financeiro como ambiental. Melhoram a classificação EPC da sua casa, reduzem os custos contínuos e aumentam a atratividade no mercado, numa altura em que o desempenho energético está sujeito a um escrutínio cada vez maior.
Informações principais
- As bombas de calor podem aumentar o valor da propriedade, melhorando a eficiência energética e as classificações EPC.
- O valor das casas energeticamente eficientes pode aumentar até 18% em alguns mercados europeus.
- A instalação de uma bomba de calor é um investimento a longo prazo, combinando sustentabilidade e retorno financeiro.
- As casas com bombas de calor ocupam um melhor posicionamento para o futuro, combinando conformidade, conforto e atratividade para revenda.
Para obter números detalhados, comparações regionais e a metodologia de pesquisa completa, transfira o nosso livro branco em inglês.