Porquê combinar bombas de calor com painéis fotovoltaicos?
Saiba por que faz sentido ligar a sua bomba de calor Daikin a painéis fotovoltaicos, criando uma sinergia e poupando ainda mais na fatura da eletricidade
Há muitos motivos para escolher uma bomba de calor. Por isso, a Daikin criou o livro branco Fatores para a adoção de bombas de calor pelas habitações europeias, oferecendo informações baseadas em factos para ajudar os clientes a tomar uma decisão informada. O livro branco explora fatores essenciais, como poupanças nos custos energéticos, incentivos governamentais, desenvolvimento de políticas e como as bombas de calor se integram em soluções de energia renovável para preparar as habitações para o futuro.
Neste artigo, saiba como a combinação de bombas de calor com painéis fotovoltaicos pode maximizar a eficiência energética e conceder maior independência energética.
A instalação de uma bomba de calor Daikin pode ajudar a poupar na fatura do aquecimento. A ligação da bomba a painéis fotovoltaicos proporciona poupanças superiores, tornando a sua habitação ainda mais eficiente em termos energéticos. Como funciona isto e qual pode ser o valor das poupanças?
Como é que os painéis fotovoltaicos alimentam uma bomba de calor?
Quando as bombas de calor são combinadas com painéis fotovoltaicos, grande parte da eletricidade de que precisam para funcionar deriva, gratuitamente, da eletricidade gerada pelos painéis. Consequentemente, consomem menos eletricidade da rede, pelo que as faturas da eletricidade serão mais baixas.
Benefícios financeiros de gerar a sua própria energia
Produzir mais eletricidade necessária para aquecer e arrefecer a sua habitação por conta própria, em vez de a obter de um fornecedor de energia, é financeiramente benéfico, de várias formas.
Em primeiro lugar, pode receber um valor pela eletricidade que produz, se não a utilizar. Os seus painéis fotovoltaicos podem gerar mais do que necessita, especialmente no verão ou a meio do dia. Se tal ocorrer, a energia excedente pode ser devolvida à rede e receberá uma tarifa mensal em troca, conhecida como tarifa de aquisição.
As tarifas de aquisição têm sido um ponto de venda atrativo há algum tempo. Contudo, hoje em dia, as tarifas de aquisição estão a ser reduzidas e, como resultado, os proprietários estão a receber menos pela sua eletricidade do que em anos anteriores.
Maximizar a utilização da energia solar
Uma solução ainda mais atrativa é encontrar formas de utilizar mais desta eletricidade, para alimentar mais das suas necessidades diárias na habitação. Por exemplo, pode utilizar a eletricidade produzida pelos seus painéis fotovoltaicos para aquecer a água durante todo o ano, em vez de gás. Pode programar o aquecimento do depósito de água quente para o meio-dia, altura em que os painéis fotovoltaicos devem estar a produzir mais energia, e quando o consumo de energia doméstica é provavelmente bastante baixo.
Também pode utilizar o depósito de água quente em conjunto com a bomba de calor como "bateria" de energia. O excesso de eletricidade pode ser utilizada para produzir mais água quente do que a sua habitação necessita durante o dia, armazenando a restante para mais tarde.
As bombas de calor Daikin utilizam algoritmos inteligentes para tornar isso possível e garantir que a energia solar é sempre utilizada da melhor forma.
Poupanças de custos comprovadas: a experiência Daikin
Ambas as opções são provavelmente mais eficientes em termos de custos do que exportar a eletricidade de volta para a rede. Para o demonstrar, realizámos uma experiência* utilizando uma bomba de calor Daikin Altherma com um depósito de água quente de 250 litros, ligada a painéis fotovoltaicos.
Ao utilizar uma bomba de calor para produzir água quente em vez de uma caldeira a gás, e armazenar energia excedente no depósito de água quente para criar uma "bateria", descobriu-se que, ao longo de um ano, até metade (35-50%) da energia necessária para produzir água quente poderia provir de energia solar. Isto representa um aumento de 10% em relação ao que pode ser alcançado apenas com painéis fotovoltaicos.
Tal deve resultar em poupanças de custos de cerca de €80-120 por ano, apenas para o elemento da água quente, enquanto as poupanças de aquecimento e arrefecimento da sua habitação podem ser adicionadas. Ao comparar isso com os €23 que poderia receber por transportar a mesma energia de volta para a rede, o argumento para utilizar a eletricidade por si próprio é convincente.
*Teste realizado na Bélgica em 2022 com uma instalação fotovoltaica de 5 kWp. Água aquecida a temperaturas 10° superiores ao normal. Poupanças calculadas utilizando 0,293 euros/kWh para o consumo de eletricidade e 0,078 euros/kWh de tarifa de aquisição (com base nos preços da energia em junho de 2023).
Para obter detalhes relativamente a dados, fontes e referências, consulte a totalidade do livro branco (disponível para transferência em inglês).