Skip to main content

Ao investir num purificador de ar Daikin, há que assegurar que obtém os melhores resultados. É por isso que temos orgulho em dizer que os nossos produtos são testados por autoridades de prestígio, incluindo o Institut Pasteur de Lille, a British Allergy Foundation UK e o European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

A qualidade do ar na sua habitação nunca foi tão importante. Somos uma "geração de interior", que passa 90% do seu tempo em espaços interiores, mas muitos de nós não sabem que a qualidade do ar nas nossas habitações pode ser até cinco vezes inferior à qualidade do ar exterior.

Embora seja invisível, a poluição do ar é um problema grave, mas os purificadores de ar Daikin constituem uma solução eficaz, assegurando que o ar que respira com a sua família é mais limpo e saudável.

Os purificadores de ar Daikin são conhecidos pela sua eficácia, graças ao filtro HEPA eletrostático de alto desempenho, um sistema altamente eficiente que foi criado para eliminar as pequenas partículas. A nossa tecnologia Streamer patenteada foi criada para eliminar vírus e alergénios com precisão.

Apesar de a ameaça da COVID-19 estar a desaparecer, o mundo aprendeu a importância do ar limpo e os benefícios para a saúde, da redução do número de ativadores ambientais para condições como asma e alergias à redução da propagação de doenças transportadas pelo ar. Um ar interior mais limpo também pode proteger contra os poluentes exteriores, tais como fumaça e fumo. Quando escolhe um purificador de ar Daikin, queremos que desfrute de máxima tranquilidade.

Queremos garantir que está a desfrutar da melhor solução em termos de purificação do ar, por isso, colaborámos com os principais especialistas do setor para testar os nossos produtos. Recebemos resultados de testes de algumas das instituições mais conceituadas no mundo.

Como é que os purificadores de ar Daikin são testados contra vírus respiratórios?

A Daikin foi sempre pioneira nas soluções inovadoras, por isso, estamos entusiasmados por testar a eficácia dos nossos purificadores de ar. Pedimos ao laboratório francês, Institut Pasteur de Lille (IPL), que testasse rigorosamente as nossas unidades* e temos orgulho em partilhar dois dos mais importantes resultados que recebemos.

  • Os purificadores de ar Daikin eliminam mais de 99,9% do coronavírus humano HCoV-229E em 2,5 minutos. Este vírus pertence à mesma família do SARS-CoV-2, o coronavírus responsável pela pandemia da COVID-19.
  • As unidades também foram avaliadas como tendo uma eficácia de 99,9% contra o vírus H1N1 (que causa a gripe comum) em 2,5 minutos.

Isto significa que os purificadores de ar Daikin podem ajudar na luta contra doenças respiratórias, uma vez que o purificador "plug-and-play" compacto pode contribuir substancialmente para reduzir o risco de transmissão de vírus respiratórios.

O selo de aprovação da Daikin proveniente do Institut Pasteur de Lille é importante para nós: o instituto foi fundado em 1894 para responder a epidemias e continua a ser, nos dias de hoje, um dos principais organismos a promover a prevenção de doenças e medidas de boa higiene. O Institut Pasteur de Lille, com as suas 33 equipas de investigação, apenas trabalha com parceiros cuidadosamente selecionados, por isso, submeter os produtos Daikin aos seus rigorosos testes diz muito sobre a nossa qualidade.

Sabemos que pretende manter a sua habitação segura e impedir a propagação de vírus respiratórios – e temos orgulho em ajudar nessa missão com os nossos purificadores de ar testados e comprovados.

*Nem todas as unidades foram testadas pelo Institut Pasteur de Lille. Veja abaixo uma descrição das unidades com os testes do Institut Pasteur de Lille e leia os resultados de teste detalhados nas notas de rodapé.

Assista a este vídeo para saber mais sobre o Institut Pasteur de Lille:

Conheça os nossos purificadores de ar certificados e testados

Os purificadores de ar Daikin são eficazes? Testados e certificados

Certificado pela British Allergy Foundation UK e ECARF. Testado pelo Institut Pasteur de Lille.

Testado pelo Institut Pasteur de Lille e certificado pela ECARF​.

Como pode um purificador de ar Daikin ajudar nas alergias?

À medida que passamos mais tempo em espaços interiores, a possibilidade de alergias aumenta e é essencial minimizar os irritantes e os poluentes.

Os purificadores de ar Daikin podem eliminar os alergénios causados por animais de estimação, fumo e outros irritantes antes que se tornem um problema. Temos o prazer de informar que algumas das nossas unidades têm o selo de aprovação da Allergy UK, ou seja, foram certificadas como eficientes na redução de pequenas partículas, incluindo alergénios, bactérias e vírus.

O European Centre for Allergy Research Foundation também testou os purificadores de ar Daikin e declarou-os adequados para evitar alergias. Os critérios do ECARF são atualizados regularmente para refletir as mais recentes conclusões científicas, por isso, o selo de aprovação comprova os padrões elevados da Daikin.

Com resultados de três instituições de renome, terá a certeza de que, ao escolher a Daikin, respira o ar limpo que você e a sua família precisam na sua habitação.

Resultados de teste do MC55W pelo Institut Pasteur de Lille

Daikin MC55WVM (nome comercial MC55W/VB), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,98% do Coronavírus humano HCoV-229E em 2,5 minutos a funcionar à velocidade "turbo" em condições laboratoriais (câmara estanque com volume interno de 1,4 m³, sem renovação do ar). O Coronavírus humano HCoV-229E é diferente do vírus responsável pela COVID-19, SARS-CoV-2, mas pertence à mesma família de coronavírus. ​

Daikin MC55WVM (nome comercial MC55W/VB), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,93% do vírus Influenza A subtipo H1N1 em 2,5 minutos a funcionar à velocidade "turbo" em condições laboratoriais (câmara estanque com volume interno de 0,47 m³, sem renovação do ar) . ​

Resultados de teste do MC30Y pelo Institut Pasteur de Lille

Dispositivo Daikin MC30Y (nome comercial MC30YV/YB), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,987 % do Coronavírus humano HCoV-229E em 2,5 minutos a funcionar à velocidade "turbo" em condições laboratoriais (câmara estanque com volume interno de 1,3 m3, sem renovação do ar). O Coronavírus humano HCoV-229E é diferente do vírus responsável pela COVID-19, SARS-CoV-2, mas pertence à mesma família de coronavírus. ​

Daikin MC30Y (nome comercial MC30YV/YB), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,98 % do vírus Influenza A subtipo H1N1 em 2,5 minutos a funcionar à velocidade "turbo" em condições laboratoriais (câmara estanque com volume interno de 1,3 m3, sem renovação do ar).

Declaração geral sobre o purificador de ar Daikin: O Purificador de Ar Daikin não é um aparelho médico e não se destina a ser utilizado como um substituto de qualquer tratamento médico ou farmacêutico. ​