Skip to main content

A ciência e a praticidade da tecnologia de bombas de calor aerotérmicas

As bombas de calor aerotérmicas proporcionam aquecimento e arrefecimento eficientes, extraindo energia renovável do ar exterior, mesmo no inverno. Usam eletricidade, mas fornecem muito mais calor do que consomem, tornando-os uma alternativa com baixas emissões de carbono às caldeiras a gás ou óleo. Neste guia, ficará a saber como funcionam, a diferença entre sistemas de ar-ar e ar-água, custos de instalação típicos, níveis de eficiência e se uma bomba de calor é adequada à sua casa.

O que é uma bomba de calor aerotérmica?

Uma bomba de calor aerotérmica é um sistema de aquecimento e arrefecimento que extrai energia térmica do ar exterior e transfere-a para o interior da casa para proporcionar conforto durante todo o ano. Em vez de queimar combustível para gerar calor, a bomba de calor usa eletricidade para mover o calor existente de um lugar para outro.

As bombas de calor aerotérmicas podem fornecer aquecimento no inverno e arrefecimento opcional no verão a partir de um único sistema sustentável. Como dependem do ar ambiente renovável em vez de combustíveis fósseis, são consideradas uma alternativa com baixas emissões de carbono às caldeiras tradicionais a gás, óleo e GPL.

Mesmo o ar frio contém energia térmica utilizável. A energia térmica é simplesmente a energia armazenada nas partículas em movimento, sendo que quanto mais rápido se movem, mais quentes se tornam. Ao captar e concentrar esta energia, uma bomba de calor aerotérmica pode aquecer a sua casa de forma eficiente, mesmo quando as temperaturas exteriores são baixas.

À medida que as famílias europeias enfrentam custos de energia crescentes e cada vez mais pressões climáticas, mais proprietários estão a mudar para bombas de calor aerotérmicas para um conforto fiável durante todo o ano. Os sistemas tradicionais de aquecimento central, que queimam combustíveis fósseis, podem ser dispendiosos, ineficientes e originar muitas emissões de carbono. Em muitos casos, substituir ou atualizar para uma bomba de calor aerotérmica pode melhorar a eficiência energética e reduzir as emissões.

Quer pretenda substituir todo o sistema de aquecimento, reduzir o consumo de energia ou manter um clima interior confortável, tanto no inverno como no verão, o primeiro passo é entender como funciona o aquecimento aerotérmico.

Como funcionam as bombas de calor aerotérmicas?

As bombas de calor aerotérmicas funcionam extraindo o calor do ar exterior, aumentando a sua temperatura através de compressão e transferindo esse calor para a sua casa. Este processo permite-lhes funcionar eficientemente, mesmo a temperaturas abaixo de zero, tornando-as adequadas para uso durante todo o ano.

O princípio básico pode ser entendido através de um exemplo simples: ao encher um pneu de bicicleta, a válvula aquece à medida que o ar é comprimido. A compressão aumenta a temperatura e é este o princípio que está associado à tecnologia da bomba de calor.

Na prática, o sistema funciona em três fases:

  1. A unidade exterior absorve calor do ar circundante.

  2. Um compressor aumenta a temperatura do calor.

  3. O calor é transferido para o interior, como ar quente (sistemas ar-ar) ou como água aquecida (sistemas ar-água).

Como o sistema move o calor em vez de o gerar através da combustão, pode fornecer significativamente mais energia térmica do que a eletricidade que consome.

Para uma explicação técnica mais profunda sobre o ciclo de refrigeração e os componentes do sistema, leia o nosso guia sobre como funcionam as bombas de calor.

Tipos de bombas de calor aerotérmicas

Existem dois tipos de bombas de calor aerotérmicas: ar-ar e ar-água.

Bombas de calor ar-ar

As bombas de calor ar-ar também são conhecidas como ar condicionado. Fornecem aquecimento soprando ar quente em casa e também podem oferecer arrefecimento através da inversão do processo.

Como funcionam as bombas de calor ar-ar

Os sistemas ar-ar movem o calor entre o ar exterior e o ar interior em casa. Uma unidade exterior absorve o calor, mesmo no inverno, e um compressor aumenta esse calor até uma temperatura utilizável. No interior, um ventilador sopra ar sobre uma serpentina aquecida, distribuindo calor. No verão, o ciclo inverte-se, atuando como ar condicionado.

Bombas de calor ar-água

As bombas de calor ar-água aquecem a água que é usada para os radiadores e o aquecimento por piso radiante. Além disso, fornecem água quente às torneiras.

Como funcionam as bombas de calor ar-água

Estes sistemas extraem calor do ar exterior, mas transferem-no para a água em vez do ar. A água aquecida alimenta radiadores, piso radiante ou um depósito de água quente sanitária. São particularmente eficientes com sistemas de aquecimento de baixa temperatura, como aquecimento por piso radiante, e podem fornecer água quente para torneiras e chuveiros.

Até que ponto as bombas de calor aerotérmicas são eficientes?

Os sistemas ar-ar e ar-água usam eletricidade, mas são muito mais eficientes do que as caldeiras tradicionais. A sua eficiência é medida pelo Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP). As bombas de calor ar-água costumam atingir um SCOP de cerca de 4, o que significa que são geradas quatro unidades de calor por cada unidade de eletricidade usada. Apesar de o SCOP diminuir em climas mais frios, as bombas de calor funcionam bem durante todo o ano e são amplamente utilizadas em regiões com climas frios, como a Escandinávia. Para um desempenho ideal, as casas devem estar bem isoladas e o sistema deve ser dimensionado corretamente.

Custos e benefícios

Bombas de calor ar-ar

As bombas de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) são geralmente mais acessíveis de instalar do que os sistemas ar-água, pois não requerem integração com uma rede de aquecimento à base de água.

Em propriedades mais pequenas, por vezes, os sistemas split podem por instalados num intervalo de 1300 a 3500 €, dependendo da capacidade do sistema e da complexidade da instalação.

Os custos variam com base em:

  • Capacidade de saída necessária
  • Número de unidades interiores
  • Acessibilidade da instalação

Em termos de eficiência, os sistemas ar-ar podem atingir valores de SCOP superiores a 5 em condições ideais, embora a maioria dos modelos tenha uma média de 3 a 4 sazonalmente. Estes sistemas também oferecem uma ampla escolha de produtos, sendo que todos os modelos podem oferecer arrefecimento, bem como aquecimento, quando necessário.

Ao monitorizar o consumo de energia, os proprietários podem determinar quando o funcionamento do sistema é mais eficiente em comparação com fontes de aquecimento alternativas.

Uma limitação em comparação com as bombas de calor ar-água é que, geralmente, é necessário um sistema de água quente sanitária em separado. No entanto, alguns fabricantes oferecem configurações que permitem a ligação a um depósito de água quente sanitária. Também é necessário espaço para as unidades interiores, quer sejam montadas na parede ou no teto.

Bombas de calor ar-água

As bombas de calor ar-água são projetadas para substituir todo o sistema de aquecimento central. Em alguns casos, é possível usar os radiadores existentes.

Geralmente, os radiadores tradicionais são mais pequenos e concebidos para temperaturas de caudal mais elevadas, o que pode afetar a eficiência geral do sistema. Em certas propriedades, as atualizações do radiador podem ser recomendadas para otimizar o desempenho.

Uma instalação típica varia entre 8460 e 15.000 €, dependendo do tamanho da propriedade, do nível de isolamento e das modificações necessárias ao sistema.

Se a instalação fizer parte de uma nova construção ou de uma grande renovação, a integração geral pode ser mais simples, o que pode reduzir a complexidade da instalação e os custos associados.

Ar-ar versus ar-água: principais diferenças

Funcionalidade

Ar-ar

Ar-água

Fonte de calor

Ar quente

Água aquecida

AquecimentoBomMuito bom (especialmente com piso radiante)
ArrefecimentoSimSim

Água quente sanitária

Depende do fabricante

Sim

Custos de instalação

Mais baixos

Mais altos

Complexidade da instalação

Mais simples

Mais complexa (depende do sistema de distribuição existente)

Adequação ao clima

Ameno a frio

Ameno a muito frio (com a unidade certa)

Benefícios ambientais das bombas de calor aerotérmicas

À medida que os governos por toda a Europa impõem metas de redução de carbono mais rigorosas, o papel das tecnologias de aquecimento renovável tornou-se central para alcançar os objetivos de neutralidade carbónica. As bombas de calor aerotérmicas podem reduzir as emissões de CO2 domésticas em mais da metade em comparação com as caldeiras a gás, graças ao recurso à energia ambiente renovável.

Ao usar o ar, um recurso natural disponível livremente, e o mínimo de eletricidade, os sistemas aerotérmicos reduzem significativamente a dependência relativamente aos combustíveis fósseis. Para muitas famílias, isto traduz-se em custos de funcionamento mais baixos e uma contribuição tangível para as metas climáticas nacionais.

Considerações sobre instalação e funcionamento

Instalação de bombas de calor ar-ar

Os sistemas ar-ar são geralmente mais rápidos e mais fáceis de instalar. Normalmente, requerem apenas uma unidade exterior e uma ou mais unidades de tratamento de ar interiores, com o mínimo de perturbações em casa. Como o sistema aquece e arrefece o ar diretamente, não são necessárias alterações na canalização ou distribuição de aquecimento da casa. Como resultado, os custos de instalação tendem a ser mais baixos do que para os sistemas ar-água.

Em termos de eficiência, funcionam bem em climas amenos a frios e proporcionam aquecimento e arrefecimento eficientes, embora a sua eficiência de aquecimento seja geralmente um pouco mais baixa do que os sistemas ar-água bem concebidos, sobretudo em climas muito frios.

Instalação de bombas de calor ar-água

Os sistemas ar-água envolvem uma instalação mais complexa porque se ligam ao sistema de aquecimento à base de água da casa: radiadores, aquecimento por piso radiante ou ambos. Normalmente, requerem uma unidade exterior mais um módulo hidráulico, um depósito de água quente sanitária e componentes de circulação. Isto significa que os custos de instalação são normalmente mais elevados.

No entanto, oferecem uma excelente eficiência operacional geral, especialmente quando combinados com emissores de baixa temperatura, como aquecimento por piso radiante. São adequados a climas mais frios e têm a vantagem adicional de produzir água quente sanitária, oferecendo uma solução completa de aquecimento e água quente.

Aquecimento aerotérmico versus sistemas tradicionais

Quando comparadas com as caldeiras a gás ou óleo, as bombas de calor aerotérmicas oferecem uma forma fundamentalmente diferente, e mais sustentável, de aquecer uma casa. As caldeiras tradicionais queimam combustíveis fósseis, gerando calor e emissões de carbono, ao passo que as bombas de calor extraem energia renovável do ar, produzindo até três a quatro unidades de calor por cada unidade de eletricidade usada.

Em vez de produzirem curtas emissões de calor elevado, os sistemas aerotérmicos proporcionam um aquecimento estável e de baixa temperatura durante períodos mais longos, mantendo um conforto interior consistente, ao mesmo tempo que utilizam menos energia em geral. Isto torna-os particularmente adequados para casas com um bom isolamento e radiadores modernos ou sistemas de aquecimento por piso radiante.

As bombas de calor aerotérmicas eliminam as emissões diretas de carbono e reduzem drasticamente a dependência relativamente ao gás ou ao óleo, que é uma vantagem cada vez maior à medida que os preços da energia flutuam e os governos impõem regulamentos mais rigorosos sobre o aquecimento a combustíveis fósseis.

Embora a instalação exija um investimento inicial, as poupanças de energia a longo prazo, os custos de manutenção mais baixos e potenciais incentivos governamentais fazem das bombas de calor uma escolha económica. À medida que a Europa avança para a neutralidade carbónica e elimina progressivamente as instalações de caldeiras a gás, mudar para um sistema aerotérmico representa um investimento preparado para o futuro que beneficia tanto os proprietários como o planeta.

Integração inteligente: controlos e automação

As bombas de calor modernas funcionam perfeitamente com termóstatos inteligentes e sistemas de programação, permitindo que os proprietários monitorizem e ajustem as temperaturas à distância. Em conjunto com aplicações de monitorização de energia, fornecem informações sobre os padrões de consumo, ajudando os utilizadores a regular o desempenho e a poupar energia.

As bombas de calor Daikin funcionam com a aplicação Onecta, que permite, a partir de qualquer lugar e a qualquer momento, controlar e monitorizar o estado do sistema de aquecimento.

Configurações do sistema de aquecimento

Uma bomba de calor ar-ar não se integra com radiadores. Funciona aquecendo e fazendo circular o ar diretamente para uma divisão, como o processo inverso de um sistema de ar condicionado, e não aquece água para um sistema de aquecimento central com água.

Enquanto isso, os sistemas ar-água integram-se com radiadores, piso radiante ou disposições híbridas a par das caldeiras existentes. Esta flexibilidade torna-os particularmente adequados tanto para novas construções como para reabilitações, permitindo-lhe efetuar a transição para o aquecimento renovável ao seu ritmo.

Funcionalidades de arrefecimento no verão

Com a Europa a registar verões mais quentes e ondas de calor mais frequentes, assim como casas com um nível de isolamento cada vez melhor, a função de arrefecimento de uma bomba de calor aerotérmicas está a tornar-se cada vez mais valiosa. O mesmo sistema que proporciona calor no inverno pode ser invertido para fornecer ar ou água frios no verão, oferecendo um arrefecimento eficiente, silencioso e fiável sem o custo e o ruído das unidades de ar condicionado portáteis.

Vida útil e manutenção da bomba de calor aerotérmica

As bombas de calor aerotérmicas são projetadas para a durabilidade, com uma vida útil média de 15 a 20 anos, mediante uma manutenção regular. O seu design eficiente, com poucas peças móveis e sem combustão, traduz-se em menos desgaste e menos necessidade de manutenção do que as caldeiras tradicionais.

De um modo geral, apenas é necessário proceder à manutenção uma vez por ano para verificar os níveis de fluido frigorigéneo, os filtros e os componentes elétricos. Entre visitas, ações simples, como limpar detritos da unidade exterior e manter as aberturas limpas ajudam a preservar o desempenho durante todo o ano. Ajustar as definições do sistema de acordo com as estações também otimiza a eficiência.

Esta combinação de longa vida útil, manutenção fácil e monitorização inteligente faz das bombas de calor aerotérmicas uma escolha fiável para um conforto doméstico eficiente.

Integração do aquecimento de água

Todas as bombas de calor ar-água podem fornecer água quente sanitária, oferecendo uma solução completa para aquecimento, arrefecimento e uso diário. Ao captar o calor do ar, aquecem eficazmente a água para chuveiros e torneiras, mantendo o consumo de energia baixo.

Esta flexibilidade torna as bombas de calor aerotérmicas uma opção prática e sustentável para dispor de conforto durante todo o ano e reduzir as emissões de carbono.

Apoio do governo e regulamentos

Em toda a UE, os governos estão a promover sistemas de aquecimento com baixas emissões de carbono através de regulamentos e financiamento. Incentivos como subsídios de instalação, reduções do IVA e normas de construção centradas na neutralidade carbónica fazem com que seja mais fácil para os proprietários proceder à transição, colocando de parte os sistemas a combustíveis fósseis

Preocupações comuns sobre as bombas de calor aerotérmicas

Preocupação: "As bombas de calor funcionam em tempo muito frio?"
Explicação: Sim. As bombas de calor aerotérmicas modernas extraem calor mesmo a -28 °C e são especificamente concebidas para os invernos europeus.

Preocupação: "As bombas de calor só são adequadas aos edifícios residenciais?"
Explicação: Não. Os sistemas aerotérmicos são extremamente escaláveis e podem ser usados em apartamentos, vivendas, edifícios comerciais e até aplicações industriais.

Preocupação: "A manutenção é cara?"
Explicação: Na maioria dos casos, os requisitos de manutenção são mínimos e, normalmente, são menos dispendiosos do que a manutenção tradicional das caldeiras.

Escolher bomba de calor adequada

Ao escolher uma bomba de calor, os principais fatores a considerar incluem:

  • Eficiência sazonal (SCOP)
  • Nível de ruído
  • Dimensionamento correto da capacidade

1. Eficiência sazonal (SCOP)

O Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) mede a eficiência de uma bomba de calor ao longo de uma estação de aquecimento. Quanto maior for o SCOP, menos eletricidade é necessária para produzir a mesma quantidade de calor, reduzindo as faturas da eletricidade e as emissões de carbono.

Por exemplo, a Daikin Altherma 4 H tem uma classificação A+++ para aquecimento ambiente a temperaturas da água de saída de 35 °C e 55 °C . Também funciona de forma fiável a temperaturas ambiente até -28 °C, demonstrando um bom desempenho em clima frio e elevada eficiência sazonal.

2. Nível de ruído

O ruído é uma questão prática, especialmente em ambientes residenciais. As bombas de calor aerotérmicas modernas foram concebidas com vista à otimização do som.

Por exemplo, a Daikin Altherma 4 H apresenta um nível sonoro da unidade exterior de apenas 28 dBA a 3 metros, tornando-a adequada até para zonas sensíveis ao ruído.

3. Dimensionamento correto da capacidade

É essencial que a bomba de calor seja dimensionada corretamente. Uma unidade subdimensionada não irá satisfazer as necessidades de aquecimento no pico do frio, ao passo que uma unidade sobredimensionada irá realizar ciclos de forma ineficiente e desperdiçar dinheiro.

Em resumo: escolha um sistema com uma classificação SCOP elevada, um funcionamento silencioso e o tamanho certo para a sua casa. Selecionar um sistema reconhecido confere a confiança de que esses recursos não são apenas teóricos, são integrados em sistemas reais e prontos para o mercado.

Atualização relativamente a uma caldeira a gás

A transição de uma caldeira a gás para uma bomba de calor aerotérmica envolve várias etapas fundamentais:

  1. Remover e eliminar o sistema antigo em segurança
  2. Avaliar o isolamento da casa
  3. Atualizar a cablagem ou a tubagem para garantir a compatibilidade

Um profissional certificado trata do correto dimensionamento e da instalação da nova unidade exterior. Esta atualização reduz as emissões de carbono e ajuda a preparar a sua casa para o futuro relativamente à eliminação progressiva do aquecimento a combustíveis fósseis.

Uma bomba de calor aerotérmica é a escolha certa para si?

As bombas de calor aerotérmicas representam uma solução prática e voltada para o futuro, para o conforto doméstico moderno. Ao combinar elevada eficiência, aquecimento e arrefecimento durante todo o ano com reduções de carbono substanciais, abordam tanto o aumento dos custos da eletricidade como das responsabilidades ambientais.
Com a melhoria da tecnologia, políticas governamentais de apoio e desempenho comprovado mesmo em climas frios, as bombas de calor aerotérmicas já não são uma opção de nicho, são uma escolha inteligente e sustentável para casas preparadas para o futuro.

Informações principais

  • As bombas de calor aerotérmicas fornecem aquecimento, arrefecimento e, no caso dos sistemas ar-água, água quente a partir de uma só unidade integrada.
  • As bombas de calor aerotérmicas funcionam de forma eficiente, mesmo em climas frios.
  • Os sistemas ar-ar são mais baratos e fáceis de instalar; os sistemas ar-água substituem o aquecimento central.
  • O dimensionamento e o isolamento corretos são fundamentais para o desempenho.
  • A longa vida útil e a baixa manutenção melhoram o valor a longo prazo.