Skip to main content

Porque é que o piso radiante e as bombas de calor funcionam de forma tão eficiente em conjunto

O piso radiante e as bombas de calor são a combinação ideal para um sistema que ofereça conforto, baixos custos de funcionamento e elevada eficiência ao longo do ano. Como ambos funcionam a baixas temperaturas da água, funcionam mais eficientemente em conjunto do que os radiadores tradicionais e ajudam a reduzir o consumo de energia e as emissões domésticas. Neste guia, saberá como funciona uma bomba de calor com piso radiante, porque é que os dois são tão compatíveis e o que é que isso significa para o seu conforto, custos e sustentabilidade.

O futuro do aquecimento e arrefecimento doméstico

O aquecimento doméstico está a atravessar uma transformação na Europa, impulsionada por normas energéticas mais rigorosas, pelo aumento dos custos de combustível e pela cada vez maior consciência ambiental.

O piso radiante combinado com a tecnologia de bomba de calor está a liderar o caminho, oferecendo uma alternativa com baixas emissões de carbono, muito eficiente e incrivelmente confortável aos sistemas tradicionais a combustíveis fósseis, para aquecimento e arrefecimento.

Os proprietários são atraídos pela distribuição homogénea do calor, redução dos custos de funcionamento e liberdade de design pelo facto de não terem de lidar com o incómodo dos radiadores.

O que torna então estas duas tecnologias tão compatíveis? Porque é que uma bomba de calor aerotérmica é melhor para o aquecimento por piso radiante?

Neste artigo, vamos conhecer as respostas a estas perguntas e muito mais, abordando a ciência, a praticidade e a sustentabilidade das bombas de calor para o aquecimento por piso radiante e água quente.

O que é o piso radiante?

Se já andou sobre um agradável piso aquecido, mesmo quando é de tijoleira, sabe até que ponto o piso radiante é reconfortante e luxuoso.

Com o piso radiante, a habitação é aquecida através de uma rede de tubos colocados debaixo do piso, em vez de radiadores nas paredes.

Além da sensação de aconchego sob os pés, o calor é distribuído de forma muito mais uniforme, para que não sinta que existem locais quentes e outros frios ou correntes de ar desconfortáveis, que se costumam sentir com os radiadores. Há menos circulação de pó e a qualidade do ar interior costuma ser melhor.

Isto deve-se ao facto de o piso radiante utilizar a transferência de calor radiante, que aquece suavemente as superfícies e os objetos, ao passo que os radiadores dependem da circulação de ar quente.

Baseados em água ou hidrónicos, os sistemas de aquecimento por piso radiante fazem circular a água quente a temperaturas muito mais baixas do que os radiadores, a cerca de 25–35 °C em comparação com 45–75 °C.

Esta temperatura de funcionamento mais baixa pode reduzir o consumo de energia em 10-15% em comparação com os sistemas de aquecimento tradicionais.

Além disso, é também uma das principais razões pelas quais as bombas de calor constituem a fonte de calor perfeita para o aquecimento por piso radiante. As bombas de calor Daikin são ideais para combinar com sistemas de piso radiante hidrónicos.

Porque é que as bombas de calor e o aquecimento por piso radiante são a combinação perfeita?

Uma bomba de calor é um sistema inovador de aquecimento e arrefecimento com baixas emissões de carbono, que está a crescer em popularidade à medida que as sociedades se afastam dos combustíveis fósseis e se aproximam de alternativas renováveis.

Em vez de ter de queimar combustíveis fósseis para criar calor, uma bomba de calor extrai energia térmica existente do ar, do solo ou da água, e move-a de fora para dentro.

O funcionamento é semelhante ao de um frigorífico, só que ao contrário. Para uma compreensão mais profunda sobre a tecnologia associada ao tema, pode ler o nosso guia em como funcionam as bombas de calor.

Tendo em conta a sua facilidade de instalação, as bombas de calor aerotérmicas são o tipo mais comum de bomba de calor para habitações, obtendo energia do ar exterior, mesmo a temperaturas tão baixas como -28 °C.

A vantagem da eficiência de uma bomba de calor

Outras vantagens de uma bomba de calor incluem baixos custos de funcionamento e a capacidade de fornecer aquecimento e arrefecimento durante todo o ano a uma eficiência incrivelmente elevada.

  • Uma bomba de calor pode fornecer entre 3 e 5 kWh de calor para cada 1 kWh de eletricidade consumida, o que a torna entre 300% e 500% mais eficiente do que as caldeiras a gás tradicionais nas condições ideais.
  • As bombas de calor são mais eficientes na produção de água a temperaturas mais baixas, sendo que o piso radiante foi especificamente concebido para funcionar a estes níveis mais baixos.
  • Através da circulação de água quente numa grande área, os sistemas de piso radiante podem aquecer confortavelmente uma sala com temperaturas da água de cerca de 30 °C. Isto permite que uma bomba de calor funcione a um ótimo nível de eficiência.

Pode ler mais sobre a eficiência das bombas de calor no nosso guia dedicado sobre como funcionam as bombas de calor.

Um ambiente estável, conforto consistente

A combinação de bombas de calor com aquecimento por piso radiante mantém uma temperatura mais consistente, reduzindo o ciclo de paragem-arranque causado pela regulação do termóstato padrão.

Isto, por sua vez, mantém um ambiente interior mais estável e prolonga a vida útil do equipamento, porque não tem de trabalhar tanto.

Os proprietários beneficiam de faturas da eletricidade reduzidas, um sistema de aquecimento mais silencioso e conforto consistente, em vez de flutuações de calor e frio.

É por isso que há cada vez mais clientes de bombas de calor Daikin a escolher o aquecimento por piso radiante hidrónico como emissor.

O que é a "baixa temperatura de saída" e porque é que é importante?

Em termos simples, o piso radiante permite que a bomba de calor funcione a temperaturas da água mais baixas e mais eficientes.

De uma forma um pouco mais técnica, esta sinergia está relacionada com a temperatura da água de saída (LWT), que é a temperatura da água à medida que sai da bomba de calor antes de ser distribuída para o sistema de aquecimento.

Com o aquecimento por piso radiante, uma temperatura da água de saída de 25-35 °C é suficiente para manter uma temperatura interior confortável. No entanto, com os radiadores, a temperatura da água de saída tem de estar entre 45-75 °C para atingir o mesmo nível de calor, por isso a bomba de calor tem de trabalhar mais.

A otimização da temperatura da água de saída com uma bomba de calor Daikin Altherma, por exemplo, pode reduzir o consumo de energia até 20% em comparação com os sistemas convencionais de alta temperatura.

É possível arrefecer a habitação através do aquecimento por piso radiante?

Apesar da designação de "aquecimento por piso radiante", sabia que também pode arrefecer a sua habitação com um sistema de piso radiante?

As bombas de calor reversíveis modernas podem funcionar como sistemas de arrefecimento suaves no verão, através da circulação de água fria na mesma rede de tubos. O sistema absorve o excesso de calor interior e transfere-o para o exterior.

Este método de arrefecimento radiante é confortável e consistente, mantendo a frescura sem correntes de ar ou acumulação de condensação.

Se a sua habitação estiver bem isolada, arrefecê-la através de aquecimento por piso radiante pode custar apenas entre 30 e 50 € por ano, dependendo do clima e da utilização.

À medida que os verões continuam a aquecer em toda a Europa, o arrefecimento e aquecimento por piso radiante podem ajudar a manter o conforto durante todo o ano, com apenas um sistema de aquecimento combinado.

Quais são os principais componentes de um sistema de aquecimento por piso radiante?

Um sistema de aquecimento por piso radiante completo é composto por:

  • Uma bomba de calor: A bomba de calor é o núcleo do sistema. Extrai energia térmica do ar, do solo ou da água para proporcionar uma forma de aquecimento mais eficiente.
  • Tubos e coletores: A água quente ou fria é distribuída através de tubos PEX duráveis ou de várias camadas embutidos no chão. Estes tubos estão ligados a um coletor que regula o caudal para cada circuito.
  • Termóstatos e controlos inteligentes: Os termóstatos e controlos inteligentes asseguram que cada zona (divisões ou áreas individuais) do seu sistema está a funcionar a níveis de conforto ideais, sem desperdiçar energia.
  • Isolamento e contrapiso: Um sistema eficaz depende do isolamento de alta qualidade sob a tubagem para evitar que o calor se perca por baixo. Uma camada de contrapiso sobre os tubos funciona como depósito de inércia térmica.

Quando concebidos e instalados corretamente, estes componentes funcionam em total harmonia para criar um sistema de controlo de climatização altamente reativo, eficiente e duradouro.

Enquanto fornecedores de bombas de calor e controlos inteligentes, os instaladores da Daikin trabalharão em estreita colaboração consigo e com os seus instaladores de aquecimento por piso radiante, se apropriado, para garantir que o seu sistema está devidamente preparado para suportar o máximo de impacto.

Quais são os tipos de bombas de calor para aquecimento por piso radiante?

  • Bombas de calor aerotérmicas – Estas bombas extraem calor do ar exterior, mesmo em temperaturas abaixo de zero, e transformam-no em aquecimento ou arrefecimento interior eficiente para a habitação. As bombas de calor dominam o mercado residencial devido à sua flexibilidade e ao custo de instalação relativamente baixo. Além disso, podem ser facilmente emparelhadas com piso radiante.
  • Bombas de calor geotérmicas – Obtêm energia térmica do solo através de circuitos enterrados no solo. Estas bombas de calor alcançam uma maior eficiência, mas é necessário espaço no jardim ou perfuração, e são mais caras de instalar.
  • Bombas de calor hidrotérmicas – Estas bombas de calor são menos comuns, mas podem funcionar bem em casas perto de lagos ou rios, oferecendo uma elevada eficiência e rendimento estável.

Decidir qual é a melhor bomba de calor para o seu aquecimento por piso radiante depende de vários fatores.

A Daikin oferece soluções personalizadas de todas as variedades de bombas de calor, incluindo aconselhamento especializado desde o início, para que tenha a certeza de que dispõe do sistema de aquecimento ideal para a sua habitação e clima.

Qual é a diferença entre o aquecimento por piso radiante à base de água e o aquecimento por piso radiante elétrico?

Embora as bombas de calor Daikin funcionem melhor com sistemas de aquecimento por piso radiante à base de água, também se pode obter aquecimento por piso radiante elétrico, por isso, vale a pena conhecer ambos os tipos.

Como mencionado, os sistemas à base de água funcionam de forma muito eficiente com uma bomba de calor devido às temperaturas de água mais baixas necessárias.

No entanto, os sistemas à base de eletricidade funcionam independentemente de fontes de calor externas e, normalmente, custam duas a três vezes mais para funcionar do que um sistema à base de água alimentado por uma bomba de calor Daikin.

Isto significa que os custos de funcionamento serão significativamente mais elevados ao longo de uma estação de aquecimento.

Principais vantagens do aquecimento por piso radiante

Há muitas razões pelas quais as pessoas estão a escolher o aquecimento por piso radiante como o parceiro ideal para a sua bomba de calor, tendo em conta vários benefícios financeiros e de estilo de vida.

Estas incluem:

  • Manutenção mínima, exigindo apenas inspeções ocasionais do coletor de aquecimento por piso radiante e verificações anuais da bomba de calor.
  • Funcionamento silencioso – O sistema é quase inaudível, sem ventiladores nem radiadores ruidosos.
  • Integra-se perfeitamente com sistemas domésticos inteligentes para controlo remoto e programação para otimizar o consumo de energia.
  • Compatibilidade com energias renováveis, como a energia solar no telhado, para aumentar ainda mais a eficiência e reduzir a dependência relativamente aos combustíveis fósseis.
  • Preparar a sua habitação para o futuro contra a volatilidade dos preços da energia, proporcionando custos de funcionamento previsíveis e mais baixos.

Síntese sobre a instalação de aquecimento por piso radiante

Simplificando, a instalação de aquecimento por piso radiante pode ser descrita através dos cinco passos básicos seguintes:

  • Passo 1: Preparar o sub-piso para adicionar isolamento de alto desempenho.
  • Passo 2: Colocar a rede de tubos em circuitos cuidadosamente calculados sobre o isolamento para garantir uma distribuição uniforme do calor.
  • Passo 3: Afixar os tubos de forma segura ao chão antes de a camada de contrapiso ser aplicada por cima.
  • Passo 4: Após a cura do contrapiso, a bomba de calor é ligada e o sistema é enchido com água e testado sob pressão.
  • Passo 5: Instaladores especializados calibram as taxas de fluxo e os termóstatos para atingir os níveis de conforto certos em cada zona/área.

Todo o processo pode demorar entre três e sete dias para uma habitação comum, dependendo do tamanho e da complexidade.

O aquecimento por piso radiante é mais adequado a novas construções ou reabilitações?

Como o aquecimento por piso radiante envolve a adição de isolamento, tubos e contrapiso, pode aumentar a altura do chão.

Numa nova construção, isto pode ser facilmente considerado na fase de design. Embora possa ser naturalmente mais desafiante numa propriedade existente, há sistemas de painéis de aquecimento por piso radiante de baixo perfil disponíveis no mercado que adicionam apenas 15-20 mm à altura do piso.

Pergunte ao seu instalador Daikin sobre sistemas de reabilitação de baixo perfil se estiver a pensar em modernizar uma propriedade existente.

A eficiência energética de uma bomba de calor Daikin

Como referido, as temperaturas de água mais baixas necessárias para o aquecimento por piso radiante aumentam significativamente a eficiência de uma bomba de calor, muitas vezes resultando em custos de funcionamento entre 20 e 30% mais baixos em comparação com sistemas de alta temperatura.

As bombas de calor Daikin são incrivelmente eficientes por si só. Os valores do coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) das bombas de calor Daikin normalmente excedem 4,5, o que significa que, para cada unidade de eletricidade utilizada, é gerada mais de quatro vezes essa quantidade de calor.

O processo é invertido para um arrefecimento energeticamente eficiente no verão.

Como é que os controlos inteligentes podem ajudar a baixar as faturas da eletricidade?

Instalar uma bomba de calor e aquecimento por piso radiante é o primeiro passo; se realmente pretender maximizar a eficiência e tirar o máximo partido do seu investimento, o controlo eficaz é fundamental.

Isto significa adaptar intuitivamente o sistema às necessidades da sua família, e ajustar-se automaticamente às condições meteorológicas e às tarifas da eletricidade.

Pode fazer tudo isto facilmente através da aplicação Onecta da Daikin, que se integra perfeitamente nos sistemas de aquecimento por piso radiante modernos.

Com a aplicação Onecta, é possível:

  • Obter uma regulação precisa da temperatura para cada divisão ou zona
  • Aquecer apenas as divisões que usar, quando as usar
  • Monitorizar o consumo de energia em tempo real
  • Beneficiar de algoritmos que aprendem as suas rotinas domésticas
  • Otimizar o desempenho para mudanças climáticas e padrões de ocupação

Porque é que o isolamento da habitação é tão importante para o aquecimento por piso radiante?

O isolamento é outro elemento vital, caso procure melhorar significativamente a eficiência energética de sua habitação como um todo.

Certificar-se de que a sua habitação está devidamente isolada ajudará a maximizar o desempenho da sua bomba de calor e do aquecimento por piso radiante.

Isto inclui a manutenção de elevados níveis de isolamento para paredes, janelas e telhados, e a verificação da estanquidade para evitar a fuga de ar quente ou frio.

Adicionar isolamento, atualizar janelas e portas, e fechar lacunas não só tornará a casa mais confortável, como também reduzirá o desperdício de energia e aumentará a poupança nas faturas da eletricidade.

Qual é o custo de uma bomba de calor e aquecimento por piso radiante?

Se está a pensar em adquirir uma bomba de calor e aquecimento por piso radiante para a sua habitação, é provável que uma das suas principais considerações seja o custo.

O custo de uma bomba de calor e de aquecimento por piso radiante resume-se principalmente a dois fatores: o custo de instalação e o custo de funcionamento do sistema a longo prazo.

  • Custos de instalação: A instalação de uma bomba de calor combinada e de um sistema de aquecimento por piso radiante custa, normalmente, entre 12.000 € e 18.000 € para uma habitação média de três quartos, dependendo de circunstâncias individuais, como o tipo de bomba de calor, o tamanho do piso e o estado da propriedade.
  • Incentivos para bombas de calor: Muitos países oferecem incentivos para bombas de calor que podem ajudar a compensar o custo inicial, por isso vale a pena verificar quais são os incentivos para bombas de calor disponíveis localmente.
  • Custos de funcionamento: Estes são significativamente mais baixos do que os radiadores elétricos, e competitivos quando comparados com as caldeiras a gás, particularmente à medida que os preços do gás flutuam. Os custos de funcionamento podem ser ainda mais reduzidos aproveitando as tarifas especiais de eletricidade ou adicionando painéis solares, tema que iremos abordar na próxima secção.
  • Requisitos de manutenção: O aquecimento por piso radiante tem poucas peças móveis e não precisa de muito para além de inspeções pontuais ao coletor. As bombas de calor beneficiam de um serviço anual para verificar os níveis de fluido frigorigéneo, os filtros e o desempenho do sistema. O seu instalador Daikin local pode tratar da manutenção.
  • Longevidade: Com o cuidado adequado, os tubos de aquecimento por piso radiante podem durar mais de 50 anos, enquanto as bombas de calor modernas geralmente duram entre 15 e 20 anos antes de necessitarem de uma grande substituição. Portanto, vale a pena avaliar a relação qualidade/preço a longo prazo, em relação ao investimento inicial no sistema de aquecimento renovável.

Benefícios ambientais de uma bomba de calor com aquecimento por piso radiante

Pode reduzir as emissões domésticas até 70% em comparação com os combustíveis fósseis ao mudar para uma bomba de calor com aquecimento por piso radiante, dependendo da mistura de eletricidade.

Isto apoia as metas de neutralidade carbónica da UE e ajuda os edifícios a atingir níveis mais elevados de eficiência energética.

Como funciona o aquecimento por piso radiante com painéis solares e armazenamento em baterias?

As bombas de calor com aquecimento por piso radiante integram-se perfeitamente com painéis solares. A adição do armazenamento em baterias também permitiria tornar-se praticamente independente em termos energéticos, com o aquecimento e arrefecimento a serem executados em grande parte a partir da produção de energia.

Os painéis solares alimentam a bomba de calor diretamente durante o dia, enquanto o excesso de energia pode ser armazenado na bateria para ser usado à noite, ou em momentos em que a tarifa de eletricidade é mais alta. Isso reduz a dependência relativamente à rede, minimiza o impacto dos custos de energia flutuantes e pode reduzir as faturas da eletricidade a quase zero no verão.

Uma bomba de calor com aquecimento por piso radiante pode aumentar o valor da minha casa?

Instalar uma bomba de calor e aquecimento por piso radiante também pode ajudar a aumentar o valor da sua propriedade.

Habitações com sistemas de aquecimento de baixas emissões de carbono atraem compradores que procuram reduzir as faturas, melhores classificações de eficiência energética, menor impacto ambiental e uma habitação preparada para o futuro contra as mudanças regulamentares. De facto, uma revisão de 2025 de 68 estudos europeus mostra que a melhoria de um nível no certificado de desempenho energético (EPC) resulta, geralmente, num aumento de 1 a 3% no preço de venda. Pode ler mais sobre como uma bomba de calor aumenta o valor da sua propriedade no nosso guia.

Estudo: Uma casa moderna a usar uma bomba de calor e aquecimento por piso radiante

Para citar um exemplo real do impacto de uma bomba de calor com aquecimento por piso radiante, uma bomba de calor aerotérmica Daikin Altherma 3 foi instalada numa casa de 200 m² recentemente construída nos Países Baixos, juntamente com um sistema de aquecimento por piso radiante hidrónico.

A monitorização sazonal demonstrou que o custo de aquecimento era de apenas 400 € por ano, e o arrefecimento adicionou apenas 40 € durante o verão.

Os proprietários apreciaram especialmente o conforto estável, sem correntes de ar e qualidade do ar melhorada.

Bomba de calor com aquecimento por piso radiante

Este artigo já abordou bastantes informações, mas segue-se uma série de respostas a algumas das perguntas mais comuns sobre bombas de calor com aquecimento por piso radiante.

  • Uma bomba de calor com aquecimento por piso radiante é suficiente para aquecer toda a minha habitação?
    Sim, na maioria das propriedades bem isoladas, isso é suficiente para proporcionar aquecimento e arrefecimento confortáveis durante todo o ano.
  • Quanto tempo demora a instalar o aquecimento por piso radiante com uma bomba de calor?
    Numa habitação média, a instalação demora entre três e sete dias.
  • É possível arrefecer a habitação no verão através do aquecimento por piso radiante?
    Sim, as bombas de calor modernas são reversíveis e podem arrefecer, assim como aquecer.
  • E se a minha habitação não estiver bem isolada?
    Recomenda-se a atualização do isolamento para obter o melhor desempenho possível com a bomba de calor e o sistema de aquecimento por piso radiante.

Como escolher o sistema de aquecimento adequado à minha habitação?

Embora existam muitos fatores a considerar, em última análise, o sistema certo para si dependerá da sua habitação, do seu estilo de vida e da sua localização.

Mas a ajuda está disponível. Os nossos instaladores certificados Daikin oferecem aconselhamento personalizado para garantir que obtém um sistema à sua medida, oferecendo o nível máximo de conforto e eficiência.

Visite o nosso navegador de soluções residenciais para encontrar a solução AVAC mais adequada à sua habitação.

Pensamentos finais: Conforto, eficiência e sustentabilidade num só sistema

O aquecimento por piso radiante permite que uma bomba de calor mantenha temperaturas interiores confortáveis usando temperaturas da água muito mais baixas do que os radiadores tradicionais. O funcionamento a estas temperaturas mais baixas permite que a bomba de calor seja mais eficiente. O resultado é um sistema preparado para o futuro que aquece e arrefece a sua habitação com o mínimo de desperdício de energia. É uma das formas mais eficazes de combinar conforto, sustentabilidade e poupanças a longo prazo.

Informações principais

  • O aquecimento por piso radiante permite que uma bomba de calor funcione com uma ótima eficiência, devido às baixas temperaturas da água (25-35 °C).
  • O sistema proporciona um conforto estável e sem correntes de ar e pode ajudar tanto no aquecimento como no arrefecimento.
  • Combinar uma bomba de calor com aquecimento por piso radiante pode reduzir os custos de funcionamento em 20-30%.
  • Devido à combinação com aquecimento por piso radiante, obterá uma distribuição uniforme do calor, temperaturas mais consistentes e um sistema de aquecimento mais silencioso.
  • A combinação reduz o impacto dos gases com efeito de estufa, graças ao recurso a eletricidade limpa, e apoia as metas de neutralidade carbónica da UE.

Explore as bombas de calor Daikin compatíveis com aquecimento por piso radiante

Se procura uma bomba de calor para associar ao seu sistema de aquecimento por piso radiante, nós podemos ajudar.

Dispomos de uma vasta gama de soluções de bombas de calor compatíveis com o aquecimento por piso radiante para melhorar o conforto da sua habitação e reduzir as emissões de carbono.

Pode começar hoje utilizando o nosso navegador de soluções residenciais online para encontrar a solução AVAC mais adequada para a sua habitação, ou marcar uma consulta com um instalador certificado.