Skip to main content

Saiba como os sistemas de aquecimento geotérmico capitalizam o calor natural da Terra para fornecer soluções energeticamente eficientes para aquecimento, arrefecimento e água quente, oferecendo uma alternativa renovável aos sistemas AVAC tradicionais.

À medida que a procura de soluções de energia renovável aumenta, as bombas de calor geotérmicas surgem como uma opção altamente eficiente para aquecimento, arrefecimento e água quente. Ao utilizar a temperatura subterrânea estável da Terra, os sistemas geotérmicos proporcionam um conforto fiável, reduzindo as faturas da eletricidade e as emissões de carbono. Este guia explica como funcionam as bombas de calor geotérmicas, quais são os seus benefícios e desafios, os custos de instalação, e se este sistema de aquecimento a energia renovável é um investimento a longo prazo válido para a sua habitação.

O que é energia geotérmica?

A energia geotérmica é uma fonte de energia renovável proveniente do calor gerado e armazenado sob a superfície da Terra. Tirando partido da energia térmica natural da Terra, estes sistemas oferecem uma solução eficiente, sustentável e de longo prazo para gerir a climatização interior.

O que são bombas de calor geotérmicas (GHP)?

As bombas de calor geotérmicas (GHS) usam a temperatura subterrânea estável da Terra para fornecer aquecimento, arrefecimento e água quente a habitações e edifícios. Ao contrário dos sistemas AVAC tradicionais, que dependem de temperaturas do ar variáveis, as bombas de calor geotérmicas retiram calor do solo no inverno e libertam-no durante o verão. Esta tecnologia implica um permutador de calor, que facilita a transferência de calor entre a Terra e o edifício.

Como funcionam as bomba de calor geotérmicas (GHP)?

O funcionamento das bombas de calor geotérmicas baseia-se na extração de calor do solo através de uma série de tubos subterrâneos denominados circuitos de solo. Estes circuitos, cheios de água ou solução anticongelante, absorvem a temperatura consistente da Terra, que varia entre 5 e 15 °C durante todo o ano, e transferem-na para uma bomba de calor no interior do edifício. No inverno, o sistema absorve o calor do solo e move-o para o edifício. No verão, o processo inverte-se, retirando calor do edifício e dissipando-o para o solo.

Esta transferência de calor eficiente torna os sistemas geotérmicos menos intensivos do ponto de vista energético do que as bombas de calor aerotérmicas, que têm de lidar com flutuações da temperatura externa, e muito melhores do que os sistemas a combustíveis fósseis.

Benefícios dos sistemas de aquecimento geotérmicos

1. Eficiência energética e poupança de custos

Os sistemas de aquecimento geotérmico são conhecidos pela sua elevada eficiência energética. Ao contrário dos sistemas convencionais que queimam combustíveis fósseis, as bombas de calor geotérmicas usam o calor existente na Terra, o que dá origem a poupanças de energia significativas:

  • Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP): Normalmente, as bombas de calor geotérmicas atingem um SCOP de 3 a 4. Isto significa que, para cada unidade de eletricidade consumida, o sistema fornece 3 a 4 unidades de energia de aquecimento ou arrefecimento.
  • Fator de desempenho sazonal (SPF): As bombas de calor geotérmicas mantêm um SPF mais elevado durante toda a estação de aquecimento, garantindo um desempenho consistente, mesmo em condições meteorológicas extremas.

Poupanças potenciais: Os proprietários podem reduzir os custos de aquecimento e arrefecimento entre 20% e 60% com sistemas de AVAC geotérmicos. Ao longo de uma vida útil de 15 a 20 anos, as poupanças nas faturas da eletricidade superam muito os custos iniciais de instalação mais elevados.

2. Benefícios ambientais

Os sistemas geotérmicos são um elemento fundamental da tecnologia de aquecimento ecológica, contribuindo para a redução dos gases com efeito de estufa e para a transição para fontes de energia renováveis:

  • Emissões reduzidas: As bombas de calor geotérmicas não produzem emissões diretas, reduzindo significativamente as emissões de carbono em comparação com os sistemas a combustíveis fósseis. Além disso, podem reduzir as emissões de CO₂ até 90% em comparação com os sistemas de aquecimento a gás natural ou óleo.
  • Minimização da dependência relativamente aos combustíveis fósseis: Ao explorar o calor renovável do solo, os sistemas geotérmicos reduzem a dependência relativamente às fontes de energia não renováveis, promovendo a segurança energética e a sustentabilidade.


3. Durabilidade e baixa manutenção

Os componentes de um sistema de AVAC geotérmico foram concebidos para a longevidade:

  • Os circuitos do solo podem durar mais de 50 anos.
  • Os componentes internos, como a bomba de calor, geralmente duram entre 15 e 20 anos.

Tipos de sistemas geotérmicos

Os sistemas geotérmicos são adaptáveis a vários tipos de propriedades e condições geográficas. As configurações mais comuns incluem:

  • Sistemas de circuito fechado:
    • Circuitos horizontais: instalados em fossos pouco profundos, adequados a propriedades com um espaço amplo.
    • Circuitos verticais: instalados em profundidade no solo, ideais para pequenas propriedades ou áreas com solo duro.
  • Sistemas de circuito aberto: estes sistemas usam as águas subterrâneas diretamente como fonte de calor ou dissipador, tornando-se altamente eficientes, mas dependentes da disponibilidade de água.
  • Sistemas híbridos: combinam a tecnologia geotérmica com outras fontes de energia renováveis, como a solar, para otimizar a eficiência energética.

Processo e custos de instalação

A instalação de um sistema de aquecimento geotérmico envolve vários passos fundamentais:

  1. Avaliação do local: avaliação detalhada dos requisitos de aquecimento e arrefecimento da propriedade, das condições do solo e do espaço disponível.
  2. Design do sistema: determinar o tipo de sistema adequado (circuito fechado ou circuito aberto) e a configuração (horizontal ou vertical).
  3. Perfuração e instalação do circuito: os circuitos de solo são instaladas no subsolo. Os sistemas verticais requerem uma perfuração profunda, enquanto os sistemas horizontais envolvem fossos.
  4. Instalação da bomba de calor: a bomba de calor interior é ligada ao sistema de circuito de solo e às condutas do edifício.
  5. Testes e colocação em funcionamento: assegurar que o sistema funciona de forma eficiente e satisfaz as necessidades de aquecimento e arrefecimento do edifício.

Custos de instalação médios

O custo inicial para um sistema geotérmico residencial varia entre 15.000 e 30.000 €euros. Mais elevados do que para os sistemas AVAC tradicionais, os incentivos governamentais e as poupanças a longo prazo nas faturas da eletricidade podem compensar estes custos.

Desafios das bombas de calor geotérmicas

Embora os sistemas geotérmicos ofereçam inúmeros benefícios, também implicam desafios:

  • Elevados custos iniciais: O investimento inicial pode dissuadir os proprietários, apesar de o sistema se pagar ao longo do tempo.
  • Requisitos de espaço: Os sistemas de circuito horizontal requerem uma área de terreno significativa, que pode não estar disponível em todas as propriedades.
  • Limitações do local: Fatores como solo rochoso ou acesso limitado a águas subterrâneas podem complicar a instalação.

Sistemas de aquecimento geotérmicos versus bombas de calor ar-água

FuncionalidadeBombas de calor geotérmicasBombas de calor ar-água
EficiênciaElevada (SCOP: 3 - 4)Elevada (COP: 2 - 3)
Custos de funcionamentoBaixosModerados
Dependência relativamente ao clima exteriorMínimaAlta
Vida útil15-20 anos

10-15 anos

Custos de instalação iniciaisAltaModerados

Ao contrário dos sistemas aerotérmicos, que dependem das temperaturas exteriores, os sistemas geotérmicos beneficiam da temperatura subterrânea constante da Terra, garantindo um desempenho constante durante todo o ano.

Gostaria de saber mais? Saiba como escolher entre uma bomba de calor ar-água e uma bomba de calor geotérmica ou descubra as nossas bombas de calor ar-água.

Como é que os sistemas geotérmicos podem reduzir as faturas da eletricidade?

Os sistemas geotérmicos reduzem drasticamente as faturas da eletricidade usando a extração de calor renovável do solo em vez de gerar calor através da combustão. De acordo com os estudos:

  • Os custos de aquecimento e arrefecimento podem baixar entre 20% e 60% em comparação com sistemas que geram calor através da combustão.
  • As famílias que mudam de sistemas tradicionais para sistemas geotérmicos podem poupar centenas de euros anualmente.

A combinação de elevada eficiência, baixos custos operacionais e durabilidade torna os sistemas geotérmicos de AVAC uma escolha económica para os proprietários.

Qual é o impacto ambiental da energia geotérmica?

Os sistemas geotérmicos produzem emissões de gases com efeito de estufa negligenciáveis em comparação com sistemas baseados em combustíveis fósseis, ajudando a combater as alterações climáticas e, ao recorrer ao calor da Terra, estes sistemas reduzem o esgotamento dos recursos energéticos finitos. Além disso, os componentes subterrâneos dos sistemas geotérmicos minimizam o seu impacto na paisagem e no ecossistema.

Vale a pena investir numa bomba de calor geotérmica?

Antes de decidir investir numa bomba de calor geotérmica, é fundamental avaliar a adequação da propriedade, incluindo as condições do espaço e do solo. Importa explorar incentivos governamentais, como subsídios, para ajudar nos custos de instalação e ponderar as poupanças a longo prazo e os benefícios ambientais em relação aos custos iniciais. Em última análise, a decisão de investir num sistema geotérmico depende de circunstâncias individuais:

  • Para proprietários que procuram sustentabilidade: Os sistemas geotérmicos de AVAC são uma excelente escolha para quem está empenhado em reduzir a pegada de carbono.
  • Para planificadores a longo prazo: O custo inicial compensa ao longo do tempo através de faturas da eletricidade mais baixas e manutenção mínima.
  • Para propriedades com um espaço adequado: Casas com terreno suficiente para circuitos de solo são as candidatas ideais para sistemas geotérmicos.

O futuro dos sistemas de aquecimento geotérmicos

Os sistemas de aquecimento geotérmico representam um avanço significativo em direção a fontes de energia ecológicas e soluções de energia sustentável. Ao oferecer uma eficiência inigualável, poupança de custos e benefícios ambientais, tornaram-se a base da tecnologia de aquecimento ecológico. À medida que o mundo continua a sua transição para as energias renováveis, os sistemas geotérmicos desempenharão um papel essencial na formação de um futuro sustentável. Com o seu potencial para reduzir as faturas da eletricidade, baixar as emissões de gases com efeito de estufa e apoiar um estilo de vida amigo do ambiente, as bombas de calor geotérmicas não são apenas um investimento na sua habitação, são um investimento no planeta.

Perguntas frequentes sobre bombas de calor geotérmicas:

1. Como funciona uma bomba de calor geotérmica?
Uma bomba de calor geotérmica é um sistema energeticamente eficiente que usa a temperatura estável do solo para aquecer e arrefecer os edifícios. Transfere calor de ou para o solo através de uma série de tubos enterrados (circuitos de solo) e um sistema de permutação de calor. Durante o inverno, extrai calor do solo para aquecer a sua habitação, e no verão, remove o calor da habitação e transfere-o para o solo.

2. Onde é que as bombas de calor geotérmicas podem ser usadas?
As bombas de calor geotérmicas podem ser usadas em praticamente qualquer lugar, uma vez que o solo mantém uma temperatura consistente durante todo o ano, independentemente do clima à superfície. São adequadas a aplicações residenciais, comerciais e industriais, podendo ser instaladas em locais urbanos, suburbanos ou rurais.

3. Até que ponto as bombas de calor geotérmicas são energeticamente eficientes?
As bombas de calor geotérmicas são extremamente eficientes em termos energéticos. Geralmente, as bombas de calor geotérmicas atingem um SCOP de 3 a 4, o que significa que, para cada unidade de eletricidade consumida, o sistema fornece 3 a 4 unidades de energia de aquecimento ou arrefecimento. Isto deve-se ao facto de moverem o calor em vez de o gerarem, tornando-as mais eficientes do que os sistemas tradicionais de aquecimento e arrefecimento.

4. Quais são os custos de instalação de uma bomba de calor geotérmica?
O custo de instalação inicial de uma bomba de calor geotérmica varia entre 15.000 e 30.000 €. No entanto, os incentivos governamentais, bem como as poupanças de energia a longo prazo podem torná-la um investimento económico ao longo do tempo.

5. Que manutenção exige uma bomba de calor geotérmica?
Uma bomba de calor geotérmica exige manutenção regular para garantir que funciona de forma eficiente e dura muito tempo. Isso inclui recorrer a um profissional qualificado para proceder à manutenção da bomba de calor anualmente, verificar os níveis de fluido frigorigéneo e inspecionar os componentes do sistema e os circuitos do solo.

Conclusão: Vale a pena investir numa bomba de calor geotérmica?

Os sistemas de aquecimento geotérmico fornecem aquecimento, arrefecimento e água quente de forma extremamente eficiente e sustentável, tirando proveito da temperatura subterrânea estável da Terra. Proporcionam poupanças de energia significativas, reduzem as emissões de carbono até 90% e oferecem durabilidade a longo prazo, com circuitos de solo que duram mais de 50 anos. Embora os custos de instalação sejam elevados e os requisitos de espaço possam ser desafiantes, os incentivos governamentais e os custos de funcionamento mais baixos fazem destas bombas um investimento económico ao longo do tempo. À medida que o mundo adota as energias renováveis, a tecnologia geotérmica destaca-se como solução essencial para habitações mais ecológicas e mais resistentes, assim como para um futuro sustentável.

Informações principais

  • As bombas de calor geotérmicas usam a temperatura subterrânea da Terra para fornecer aquecimento, arrefecimento e água quente a habitações e edifícios.
  • Principais vantagens das bombas de calor geotérmicas: eficiência energética, poupança de custos, benefícios ambientais, durabilidade e baixa manutenção.
  • Desafios das bombas de calor geotérmicas: custos iniciais elevados, requisitos de espaço e limitações do local.
  • Há três tipos de sistemas de aquecimento geotérmico: sistemas de circuito fechado, sistemas de circuito aberto e sistemas híbridos.
  • À medida que o mundo continua a sua transição para as energias renováveis, os sistemas geotérmicos desempenharão um papel essencial na formação de um futuro sustentável.

Tudo a postos para ver se o aquecimento geotérmico é ideal para a sua casa?