Skip to main content

Descubra se uma bomba de calor é a escolha certa para a sua casa e como pode "prepará-la para a bomba de calor"

Cada vez mais pessoas introduzem mudanças positivas em suas casas, adotando as bombas de calor com baixas emissões de calor. Todas as casas são diferentes e têm todos os tamanhos e feitios. Algumas têm maior eficiência energética do que outras. Está a questionar-se "A minha casa é adequada a uma bomba de calor?"

A boa notícia é que as bombas de calor são adequadas a praticamente qualquer casa. Mas, para obter os melhores resultados de uma bomba de calor, há alguns passos que podem ser necessários primeiro, incluindo melhorar a eficiência energética em sua casa.

Quanto mais eficiência energética tiver a sua casa, mais eficaz e económica será uma bomba de calor. As bombas de calor são concebidas para manter as divisões a uma temperatura estável, em vez das curtas e intensas emissões de calor produzidas por uma caldeira a gás.

Como poupar energia em casa e torná-la adequada às bombas de calor

Primeiro, deve descobrir se a sua casa está devidamente isolada, uma vez que o isolamento ajuda a reter o calor e impedir o desperdício de energia. Uma casa devidamente isolada aumenta a eficiência da bomba de calor, reduzindo os custos de funcionamento e resultando frequentemente na redução das faturas da eletricidade.

As casas mais recentes e modernas costumam ter maior eficiência térmica, pelo que necessitam de menos energia para se manterem quentes. As casas mais antigas podem ser menos acolhedoras e ter um isolamento insuficiente, permitindo a perda de calor pelas paredes, teto e piso.

Se a sua casa é assim, não se preocupe, pois temos dicas para poupar energia e "preparar a sua casa para a bomba de calor":

  • Verifique se necessita de isolar o sótão ou as paredes
  • Calafete portas e janelas para impedir a fuga de calor
  • Tape as folgas e fendas em torno de janelas, portas e tomadas
  • Instale vidros duplos, se ainda não o tiver feito

De seguida, deve considerar o tipo de aquecimento de que dispõe.

  • Se for uma casa mais antiga com radiadores tradicionais, é provável que o seu sistema de aquecimento necessite de uma elevada temperatura do caudal de água para manter o espaço quente. Assim, uma bomba de calor de alta temperatura poderá ser a melhor opção e continuará a ter muito mais eficiência energética do que uma caldeira a combustíveis fósseis.
  • Se tiver uma casa nova e moderna com piso radiante ou radiadores modernos, uma bomba de calor de baixa temperatura é provavelmente uma boa escolha. Deste modo, dispõe de aquecimento a baixo custo e reduz significativamente as emissões de carbono.
  • Se tem aquecimento a gás e uma caldeira combinada, uma bomba de calor híbrida oferece-lhe o melhor de dois mundos. Uma bomba de calor híbrida é um sistema 2-em-1 que combina uma caldeira a gás com uma bomba de calor, pelo que é uma boa solução para os proprietários de habitações que procuram uma mudança positiva.

A Daikin tem uma rede de especialistas e instaladores qualificados em bombas de calor que podem ajudar a decidir que tipo de bomba de calor é adequada à sua casa.

Um investimento inteligente e que vale a pena a longo prazo

Com tantos fatores a ter em conta, está a questionar-se "Uma bomba de calor vale a pena?" A resposta é sim!

As vantagens das bombas de calor na poupança de energia relativamente aos sistemas de aquecimento baseadas em combustíveis fósseis fazem com que sejam a escolha inteligente para as casas do futuro. Oferecendo uma forma sustentável, com eficiência energética e confortável de aquecer a sua casa, as bombas de calor são boas para o ambiente e são um investimento que vale a pena.

A sua casa está preparada para o passo seguinte? Explore as bombas de calor Daikin e saiba o que podemos fazer por si.