Skip to main content

A poluição no exterior pode tornar o ar interior insalubre. Os nossos purificadores de ar podem ajudar

Abrir as janelas e respirar ar fresco é um dos grandes prazeres da vida. Mas, e se a qualidade do ar exterior for má? Eis como um purificador de ar Daikin pode transformar o ar que respira na sua habitação

Poluição do ar interior e exterior

O ar fresco é algo precioso, mas quando se vive próximo de uma área urbana é também algo bastante raro. O exterior esconde poluição, gases, alergénios, etc. que podem afetar a sua saúde, especialmente se tiver alergias.

Mesmo que mantenha as janelas e as portas fechadas, a qualidade do ar exterior pode afetar a sua habitação, uma vez que a poluição encontra formas de aceder aos edifícios através de fendas e dos sistemas de ventilação. O pó e o pólen, assim como os poluentes gasosos como o monóxido de carbono, o dióxido sulfúrico e o dióxido de nitrogénio, podem infiltrar-se nos espaços interiores, afetando a sua saúde e bem-estar. Frequentemente, a poluição do ar interior e exterior estão ligadas.

Quais são os efeitos de uma qualidade do ar insalubre?

Os efeitos da má qualidade do ar para a saúde podem não ser notórios de imediato, mas a exposição a longo prazo para resultar numa variedade de problemas, incluindo problemas respiratórios, dor de cabeça e irritação ocular, nasal e da garganta. Em alguns casos, também pode agravar condições existentes, como a asma.

Se tem dificuldade em dormir, tal pode dever-se à poluição do ar interior e exterior. Alergénios como bactérias, fungos e ácaros podem causar espirros frequentes, congestão nasal, corrimento nasal e inflamação da garganta a qualquer pessoa suscetível. Assim, ao deitar-se a sua respiração pode ser afetada e a rotina de sono interrompida, fazendo com que sinta cansaço durante o dia.

Soluções para melhorar a qualidade do ar

Um purificador de ar é uma solução perfeita para melhorar a qualidade do ar interior, uma vez que pode ajudar a mitigar os efeitos do ambiente exterior. Consegue filtrar partículas pequenas, pólen e poluentes gasosos do ar.

Cada purificador de ar Daikin tem um filtro HEPA eletrostático de alta eficiência que dura dez anos e consegue remover pequenas partículas como pó, pólen e pelo de animais de estimação.

São vários os benefícios da utilização de um purificador de ar para reduzir a poluição e as irritações. Um purificador de ar pode aliviar os sintomas de asma, eliminar químicos tóxicos do ambiente interior e remover cheiros desagradáveis.

Outra vantagem de melhorar a qualidade do ar na sua habitação é que reduz a exposição da sua família a doenças como gripes e constipações. Sem um purificador, todos respiram o mesmo ar, pelo que se houver vírus é provável que se espalhem. Os filtros HEPA dos purificadores de ar captam estas bactérias e vírus, minimizando as doenças propagadas pelo ar.

Quer resolver o problema da má qualidade do ar na sua habitação? Conheça as nossas soluções de purificador de ar!