Skip to main content

Encontre o melhor sistema de aquecimento para a sua casa: conheça as opções disponíveis para substituir o seu equipamento atual

Pretende substituir um sistema de aquecimento já existente ou está a considerar um novo sistema? Então talvez esteja a ponderar despedir-se dos sistemas a combustíveis fósseis e instalar algo que seja menos afetado pelo aumento dos preços da energia e com um menor impacto para o ambiente.

Opções de sistemas de aquecimento

Cada casa tem necessidades diferentes. Escolher o sistema de aquecimento certo depende do tipo de casa onde vive, do seu orçamento e do seu estilo de vida. Existem inúmeras alternativas, dependendo do que procura.

Vamos analisar as opções que apresentam um menor impacto ambiental.

Bombas de calor ar-água e bombas de calor geotérmicas

Estão disponíveis vários tipos de bombas de calor: ar-água, de alta ou baixa temperatura, ou geotérmicas.

Utilizam até 75% de energia renovável a partir do ar ou do solo, são ligadas a emissores para proporcionar aquecimento e arrefecimento, e a depósitos para produzir água quente. As bombas de calor são uma solução doméstica completa com diferentes tipos que se adequam a qualquer necessidade. Por exemplo, as bombas de calor ar-água de alta temperatura são ideais para casas mais antigas que usem radiadores.

Bombas de calor híbridas

As bombas de calor híbridas combinam caldeiras a gás ou gasóleo já existentes e tecnologia de bomba de calor, alternando automaticamente entre ambas as opções para proporcionar o desempenho mais eficiente possível.

Podem ser combinadas com diferentes emissores para proporcionar aquecimento e arrefecimento, e a depósitos para produzir água quente. São uma excelente opção para substituir caldeiras e uma alternativa mais económica a outras bombas de calor.

Bombas de calor ar-ar

As bombas de calor ar-ar, também conhecidas como sistemas de ar condicionado, oferecem uma solução eficiente de aquecimento, arrefecimento e purificação do ar. Fáceis de instalar e eficientes em termos de custos, funcionam em qualquer tipo de casa, antiga ou nova, moradias independentes ou geminadas, bem como em apartamentos.

Também oferecem várias opções com soluções simples ou multi, o que significa que é possível ligar até cinco unidades interiores a uma única unidade exterior. Há ainda uma opção de fazer a ligação a um depósito de água quente sanitária.

O que se segue ao fazer a substituição do seu sistema de aquecimento?

Quer pretenda livrar-se dos combustíveis fósseis ou dar os primeiros passos para reduzir a dependência dos mesmos, há vários fatores a ter em consideração. Deverá avaliar os custos, a sustentabilidade, a durabilidade e a eficiência. Encontrar a melhor solução para substituir o seu sistema pode ser um desafio, por isso fale com um dos nossos especialistas ou instaladores para avaliar as opções.

Para saber mais, leia o nosso blogue sobre tipos de bomba de calor. E se ainda não estiver convencido de que mudar é boa ideia, leia o nosso blogue sobre bombas de calor vs sistemas de combustível fóssil.