Skip to main content

A temperatura interior em que vivemos e trabalhamos pode afetar drasticamente o sono, a concentração, o humor e a saúde a longo prazo

Quando uma divisão está fria ou o ar está abafado, temos tendência a começar a sentir-nos sem energia ou ânimo. Sabia que a temperatura interior ideal da sua habitação pode afetar a sua saúde física e mental?

 

Qual é a temperatura ambiente confortável recomendada? A temperatura interior ideal não se resume ao conforto – pode ter influência na nossa saúde física e mental. Seja a temperatura corporal, capacidade cognitiva, resistência à infeção, saúde mental ou até sintomas de demência, a temperatura da sua habitação faz uma grande diferença para o seu bem-estar.

Graus de bem-estar

A temperatura interior ambiente pode parecer um fator menor para a sua tranquilidade geral, mas pense na última vez em que esteve num local demasiado quente ou frio. Poderá ter sido num evento num espaço desconfortavelmente quente ou num dia de trabalho num escritório demasiadamente frio. Pense em como tal afetou não só a sua felicidade como o seu desempenho.

O relatório do Departamento de saúde da Associação de construções ecológicas polaca sugere que o conforto térmico influencia a disposição, a eficiência, a produtividade e a satisfação no trabalho. Demasiado quente? Os funcionários sentem-se sem energia, cansados. Demasiado frio? Os funcionários têm dificuldade em concentrar-se. Os estudos da Universidade de Tecnologia de Helsínquia e do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley sustentam esta teoria: os cientistas concluíram que a produtividade dos funcionários era mais elevada a 21-22 °C. Cada aumento de 1 °C provoca um declínio da produtividade em dois pontos percentuais.

Qual é uma temperatura interior saudável?

Se a sua habitação for fria e húmida, torna-se um local fértil para humidade e bolor. Uma temperatura interior inferior a 16 °C aumenta o risco de asma e outras condições respiratórias, e abaixo dos 12 °C o sistema cardiovascular fica sob tensão. Uma habitação fria pode aumentar o risco de depressão e confusão mental. Se vive com dores crónicas, pode piorar a sua condição. Se a habitação estiver demasiado quente e abafada, pode desenvolver dor de cabeça ou irritação das membranas mucosas, ou sentir demasiado cansaço para se concentrar.

Qual é a temperatura ambiente confortável recomendada?

Então, qual é a temperatura interior recomendada? Depende da divisão, mas 20 °C é uma boa referência. As casas de banho devem estar mais quentes, entre 22 e 24 °C, de forma a evitar um choque ao sair de um duche quente. Os quartos dos adultos têm de estar mais frescos, entre 16 e 19 °C, uma vez que a nossa temperatura corporal diminui durante o sono. Dormimos melhor se o nosso sistema regulador interno não tiver de trabalhar demasiado. Porém, tenha em conta que pode ser difícil dormir num quarto demasiado frio, ou estudar, caso também seja utilizado como área de trabalho de um estudante.

Os quartos das crianças devem estar entre os 17 e os 20 °C. Se o quarto de uma criança estiver demasiado quente, e como tal a qualidade do ar for seca, pode causar problemas respiratórios. Para as pessoas mais velhas que durmam num quarto demasiado quente, as consequências podem ser ataques cardíacos, asma e enfartes. Os estudos mostram que o desempenho físico das pessoas mais idosas – desde a sua capacidade para se levantarem de uma cadeira à rapidez com que caminham – é afetado negativamente por uma temperatura ambiente quente.

Temperatura equilibrada, vida melhor

Viver, trabalhar e dormir à temperatura ideal representa menos uma preocupação para o seu corpo. Se não tiver de regular a sua temperatura continuamente, pode utilizar essa energia para outras coisas.

Escolha o termómetro interior adequado

É bastante importante ter um bom termómetro interior para controlar a temperatura. Um termóstato digital é o ideal, uma vez que permite monitorizar a temperatura interior de forma precisa.

As soluções da Daikin ajudam a obter a temperatura ideal, garantindo conforto e bem-estar contínuos para si e a sua família.

Divisão a divisão: qual é a temperatura ideal?

Diferentes divisões têm diferentes propósitos e exigem configurações diferentes.

Divisão

Temperatura ideal

Espaços comuns

Entre 20 e 21 °C

Casas de banho

Entre 22 e 24 °C (temperatura suficientemente quente para evitar o frio depois do banho)

Quartos de adultos

Entre 16 e 19 °C (temperatura mais fresca para otimizar o sono)

Quartos de crianças

Entre 17 e 20 °C

Residentes idosos

Temperatura estável de cerca de 20 °C (para reduzir os riscos para a saúde)

Uma casa inteligente é uma casa saudável

É essencial manter a temperatura interior certa de forma consistente ao longo das diferentes estações. A maior parte das pessoas apresentam um melhor desempenho e sentem-se melhor a temperaturas entre 20 e 22 °C, ao passo que os ambientes mais frios (<16 °C) e mais quentes (>26 °C) aumentam os riscos para a saúde.
As bombas de calor, especialmente quando combinadas com termóstatos inteligentes, permitem manter este equilíbrio durante todo o ano. Além de oferecerem um aquecimento e arrefecimento estáveis, ajudam a melhorar a eficiência energética e o conforto interior.
A criação de um clima interior mais saudável começa com controlo, consistência e o design do sistema adequado.

Informações principais

  • Uma temperatura interior entre 20 e 22 °C é mais saudável e confortável para a maioria das pessoas.
  • Tanto os ambientes interiores frios (<16 °C) como quentes (>26 °C) aumentam os riscos para a saúde, especialmente para grupos vulneráveis.
  • A produtividade pode baixar até 2% por cada grau acima dos 22 °C.
  • Diferentes divisões exigem diferentes temperaturas ideais, por exemplo, entre 16 e 19 °C para os quartos e entre 22 e 24 °C para as casas de banho.
  • Os termóstatos e as bombas de calor inteligentes ajudam a manter um clima interior estável e saudável de forma eficiente.

Saiba como as soluções Daikin ajudam a criar um clima interior mais saudável, fale com um especialista sobre o design de sistemas, zonas e soluções AVAC.