Skip to main content

Como combinar radiadores e bombas de calor para um aquecimento doméstico eficiente

Gostaria de usufruir de aquecimento doméstico eficiente e com baixas emissões de carbono sem ter de substituir todos os radiadores? As bombas de calor aerotérmicas modernas podem funcionar com a maioria dos radiadores existentes, proporcionando poupanças de custos e emissões mais baixas. O sucesso depende do tipo de radiador, da temperatura do caudal, do design do sistema e do dimensionamento correto. A atualização para radiadores de baixa temperatura ou de alumínio impulsiona a eficiência e o conforto. Neste guia, saberá como as bombas de calor e os radiadores podem funcionar em conjunto, que tipos de radiador têm um melhor desempenho, que considerações de instalação são mais importantes e como planear um sistema de alto desempenho eficiente em termos de custos.

As bombas de calor funcionam com radiadores?

Sim, as bombas de calor podem funcionar com radiadores. Existe o equívoco comum de que as bombas de calor requerem aquecimento por piso radiante e simplesmente não funcionam com radiadores projetados para caldeiras. Na verdade, a maior parte das instalações de radiadores novas e existentes podem funcionar eficientemente quando combinadas com um sistema de bomba de calor aerotérmica. Muitos radiadores domésticos são compatíveis com bombas de calor, pelo que nem sempre necessita de um sistema de emissores completamente novo.

A popularidade crescente das bombas de calor aerotérmicas para renovações de casas e novas construções é motivada pelos esforços para descarbonizar o aquecimento e reduzir os custos de funcionamento. Por exemplo, alguns modelos de bombas de calor podem fornecer temperaturas até 75 °C ou mais, o que lhes permite funcionar com radiadores originalmente dimensionados para caldeiras.

Embora as bombas de calor possam funcionar com radiadores, importa considerar fatores essenciais como o tamanho do radiador, a temperatura do caudal e o design do sistema para assegurar um ótimo desempenho.

Como funcionam as bomba de calor?

Uma bomba de calor aerotérmica extrai o calor do ar exterior e transfere-o para o circuito de aquecimento da casa. O processo é semelhante a um frigorífico, mas no sentido inverso: a unidade exterior aspira ar exterior, o fluido frigorigéneo evapora, é comprimido para aumentar a temperatura e o calor é transferido para a água que circula em casa.

Em comparação com os sistemas geotérmicos, que retiram calor do solo ou das águas subterrâneas, os sistemas aerotérmicos normalmente custam menos para instalar e requerem trabalhos menos intrusivos no solo, mas podem ter uma eficiência ligeiramente menor em condições de frio extremo.

Num ciclo típico da bomba de calor: ar ambiente ou solo → serpentina de fluido frigorigéneo → compressor (aumenta a temperatura) → condensador → permutador de calor → água quente que circula para os emissores.
A água quente é então bombeada através de radiadores ou outros emissores de calor, libertando o calor para as divisões.

Compreender a temperatura de saída da água nas bombas de calor

A expressão "temperatura da água de saída" (ou "temperatura do caudal") refere-se à temperatura da água à medida que sai da bomba de calor e entra no circuito de aquecimento, quer seja composto por radiadores ou aquecimento por piso radiante. Este parâmetro é significativo porque a saída de calor dos emissores depende diretamente de até que ponto a água está quente. Por exemplo, os radiadores de alta temperatura tradicionais são concebidos para temperaturas do caudal de cerca de 70–75 °C.

As bombas de calor de alta temperatura podem fornecer água até cerca de 75 °C, mesmo a temperaturas externas até -10 °C. Esta capacidade permite-lhes funcionar com radiadores convencionais em muitos casos.

Esta capacidade de atingir até 75 °C torna as bombas de calor de alta temperatura modernas compatíveis com a maioria dos sistemas de radiadores, incluindo os mais antigos. Os radiadores mais antigos foram originalmente concebidos para temperaturas de água mais elevadas, por isso, a capacidade de oferecer níveis de calor semelhantes garante que estes sistemas ainda podem proporcionar um aquecimento interior confortável sem precisar de uma substituição completa do radiador. Isto faz com que a atualização para uma bomba de calor seja prática e eficiente em termos de custos para casas existentes.

Altas temperaturas da água versus eficiência: o compromisso

Existe um compromisso nos sistemas de bombas de calor entre a temperatura da água de saída e a eficiência do sistema, normalmente medida pelo Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP). Quanto mais alta for a temperatura necessária da água (por exemplo, para corresponder a um radiador dimensionado para alta temperatura), mais esforço será exigido à bomba de calor e menor será a eficiência. Isso reflete-se num SCOP reduzido à medida que a temperatura de saída da água aumenta.

Quando os radiadores são dimensionados para funcionamento a baixa temperatura e o caudal é mantido mais baixo, o sistema atinge um melhor desempenho. Por exemplo, se uma bomba de calor tem de fornecer água a 70 °C em vez de 45 °C, é necessária mais eletricidade por unidade de calor, reduzindo o SCOP e aumentando os custos de funcionamento.

Por este motivo, são recomendados sistemas de aquecimento a baixas temperaturas, tais como aquecimento por piso radiante ou radiadores de grandes dimensões. Estes sistemas permitem que a bomba de calor funcione de forma mais eficiente, mantenha temperaturas mais baixas da água e os custos com a eletricidade mais baixos.

Tipos e desempenho dos radiadores

Os radiadores de aquecimento doméstico ligados a um circuito de água estão disponíveis em vários tipos, sendo que compreender as suas diferenças ajuda a tomar decisões informadas sobre o seu sistema de aquecimento:

  • Radiadores de painel (painéis planos de aço): O tipo mais comum, com painéis planos de aço que emitem calor de forma eficiente e combinam perfeitamente com os interiores modernos. Funcionam bem a baixas temperaturas da água
  • Radiadores de toalhas: Normalmente encontrados nas casas de banho, proporcionam calor e oferecem um espaço conveniente para secar as toalhas.
  • Radiadores de alumínio (leves, de alta condutividade): Leves e com uma excelente condutividade térmica, estes radiadores aquecem e arrefecem rapidamente, oferecendo um melhor controlo da temperatura e eficiência energética.
  • Radiadores de ferro fundido: Radiadores de alta temperatura frequentemente encontrados em casas antigas ou históricas.

Cada tipo tem caraterísticas de desempenho únicas. A saída de calor de um radiador é determinada pela sua área, a diferença de temperatura entre a superfície do radiador e o ar ambiente, e a temperatura do caudal da água fornecida.

Para uma determinada temperatura de caudal, um radiador com uma área maior ou uma maior condutividade térmica fornece mais calor. Ao funcionar a temperaturas de caudal mais baixas (como é típico com as bombas de calor), os radiadores podem precisar de ser maiores ou feitos de materiais mais condutores para oferecer o resultado necessário.

Radiadores de alumínio: parceiros ideais para as bombas de calor

Os radiadores de alumínio são particularmente adequados para sistemas de bombas de calor de baixa temperatura. O alumínio tem uma condutividade térmica muito elevada em comparação com o aço ou o ferro fundido, permitindo uma absorção mais rápida do calor e tempos de aquecimento mais rápidos. Por exemplo, os radiadores de alumínio usam menos água e atingem a temperatura mais rapidamente, o que se traduz em menos energia desperdiçada.

Além disso, são mais leves, mais fáceis de instalar (especialmente em paredes que não suportam radiadores pesados) e muitas vezes têm um estilo moderno, tornando-os apelativos para renovações. Como as bombas de calor funcionam de forma mais eficiente a temperaturas de água mais baixas, um radiador que aquece rapidamente e emite calor eficazmente a temperaturas mais baixas pode melhorar significativamente o desempenho geral do sistema.

Na prática, se uma família substituir um radiador de aço dimensionado para um caudal de 70 °C por uma unidade de alumínio corretamente dimensionada, pode evitar a necessidade de instalar aquecimento por piso radiante ou novos radiadores sobredimensionados.

Precisa de substituir os radiadores existentes?

Não é necessariamente preciso substituir os radiadores existentes ao instalar uma bomba de calor. Depende do tamanho, idade, posicionamento do emissor existente e da perda de calor total da casa.

Uma regra simples consiste em avaliar o estado, o fornecimento de calor e o posicionamento.

Primeiro, verifique o estado dos radiadores. A oxidação visível, a corrosão, as fugas ou as necessidades de reparação frequentes costumam indicar desgaste interno que reduz a eficiência e a fiabilidade. Nestes casos, a substituição é muitas vezes a melhor opção a longo prazo.

De seguida, considere quão uniformemente e rapidamente aquecem a divisão. Os radiadores que aquecem lentamente, têm pontos frios persistentes mesmo depois da purga, ou têm dificuldade em manter uma divisão confortável, e muitas vezes não têm um desempenho eficiente. Nesses casos, a atualização pode melhorar o conforto e o desempenho energético.

Por fim, avalie o tamanho e o posicionamento. Radiadores maiores e modernos que estão totalmente expostos e não bloqueados por móveis ou cortinas tendem a ter um melhor desempenho, especialmente a temperaturas mais baixas da água usadas pelas bombas de calor. Os radiadores mais pequenos ou mais antigos que precisam de funcionar a temperaturas muito elevadas para aquecer uma divisão podem ser subdimensionados para um funcionamento eficiente da bomba de calor.

Em última análise, é essencial que seja realizada uma avaliação da perda de calor divisão a divisão por um instalador qualificado. Isto assegura que a capacidade do radiador está devidamente adaptada ao sistema da bomba de calor e confirma se a configuração existente é suficiente ou se são aconselháveis atualizações.

Atualização para radiadores de baixa temperatura

Atualizar para radiadores de baixa temperatura é um movimento benéfico ao instalar um sistema de bomba de calor. Estes emissores foram concebidos para funcionar eficazmente a temperaturas de abastecimento de água de 35-55 °C. Para os proprietários de casas, isto significa: maior compatibilidade, vida útil mais longa para a bomba de calor (porque não tem de funcionar a alta temperatura) e melhor desempenho geral.

Os radiadores para sistemas de bombas de calor podem precisar de cerca de 2,5 vezes a superfície de um radiador típico dimensionado para um sistema de caldeira, de modo a manter temperaturas confortáveis com um caudal de abastecimento mais baixo.

Os materiais comuns para modelos de baixa temperatura incluem radiadores de painéis de alumínio e aço concebidos para áreas de superfície maiores, mas estes normalmente são mais caros por unidade. No entanto, o custo inicial é compensado ao longo do tempo por uma melhor eficiência e custos de funcionamento mais baixos, o que é melhor do que forçar um radiador mais antigo a funcionar com um caudal mais elevado.

Bombas de calor aerotérmicas e radiadores em casas mais antigas

Uma preocupação comum é se uma bomba de calor aerotérmica funciona em casas mais antigas e menos isoladas, especialmente quando se usa radiadores. A resposta é sim, e o ideal é instalá-la durante uma renovação, mas deve-se considerar uma perda de calor potencialmente superior e avaliar a capacidade do radiador.

Por exemplo, se os radiadores existentes tiverem uma grande área e a casa tiver um isolamento aceitável, podem ser adequados para uma bomba de calor. Mas em muitas casas mais antigas com uma elevada perda de calor (paredes sólidas, isolamento fraco, correntes de ar), pode ser necessário instalar radiadores maiores ou emissores adicionais para corresponder à necessidade de aquecimento. Não há necessidade de substituir todos os emissores. Um sistema de radiador que era marginal para uma caldeira a gás pode ser insuficiente para o caudal mais suave de um sistema de bomba de calor, a não ser que seja atualizado.

O papel do dimensionamento: combinação da bomba de calor e do radiador

O tamanho correto da unidade da bomba de calor e dos emissores do radiador é essencial. Se a bomba de calor for sobredimensionada em relação à perda de calor da casa, o conforto pode ser afetado e existe o risco de congelamento.

Se a bomba de calor for sobredimensionada, a eficiência diminui e os custos iniciais aumentam desnecessariamente. Da mesma forma, se os radiadores forem subdimensionados para as temperaturas de caudal necessárias e a necessidade de calor, as divisões demorarão mais tempo a aquecer ou poderão nunca atingir a temperatura pretendida.

O dimensionamento do radiador para bombas de calor normalmente assume uma ΔT mais baixa (diferença de temperatura entre água e ar ambiente), o que significa que são necessários emissores de calor maiores para oferecer o mesmo resultado. Por este motivo, é essencial que seja realizado um cálculo da perda de calor total divisão a divisão por um instalador qualificado. Isto deve ser seguido pelo dimensionamento correto do radiador e pela seleção da capacidade adequado da bomba de calor para corresponder à necessidade de aquecimento da propriedade.

Instalar um sistema de bomba de calor com radiadores

Numa reabilitação típica, a instalação de uma bomba de calor aerotérmica com radiadores existentes envolve vários passos fundamentais:

  • Remoção ou adaptação da caldeira existente
  • Instalação de uma unidade exterior e módulos interiores
  • Verificar e, se necessário, substituir as tubagens
  • Avaliar e potencialmente atualizar os radiadores
  • Reequilibrar o sistema de aquecimento e instalar controlos (termóstatos e TRV)
  • Definir a temperatura do caudal correta e colocar o sistema em funcionamento

Também podem ser necessários componentes adicionais, como válvulas do radiador, isolamento de tubagens e depósitos tampão. Os modelos modernos de alta temperatura de fluxo (até 70 °C) podem tornar a reabilitação com radiadores existentes mais simples e reduzir a necessidade de grandes atualizações de emissores.

A perturbação costuma ser moderada. Algumas tubagens podem precisar de ser ajustadas e alguns radiadores podem precisar de ser substituídos para garantir a compatibilidade com um funcionamento a temperaturas mais baixas. Os proprietários devem debater o programa e as expectativas com o instalador, incluindo qualquer necessidade de purgar radiadores, lavar sistemas e garantir que as válvulas são apropriadas para o funcionamento a temperaturas mais baixas.

Ao definir expectativas realistas e planear cuidadosamente, instalar um sistema de bomba de calor com radiadores torna-se uma atualização controlável em vez de um projeto complexo.

O que é um sistema híbrido e quando é útil?

Um sistema de aquecimento híbrido combina uma bomba de calor aerotérmica com uma caldeira a gás ou óleo existente ou outra fonte de calor para ajudar a corresponder ao pico de necessidade ou fornecer temperaturas de caudal mais altas quando necessário.

Na prática, isso significa que, em condições externas muito frias, onde a eficiência da bomba de calor cai naturalmente, a caldeira ativa-se automaticamente. Fornece água a temperaturas mais elevadas aos radiadores, garantindo conforto mesmo em pleno inverno.

Os sistemas híbridos são por vezes usados em casas mais antigas com elevadas perdas de calor ou radiadores originalmente projetados para sistemas de caldeiras de alta temperatura. Estes podem oferecer uma solução de transição onde os níveis de isolamento, o dimensionamento dos emissores ou as restrições de orçamento tornam uma conversão completa da bomba de calor mais complexa.

No entanto, quando uma propriedade é devidamente avaliada e a bomba de calor e os radiadores são corretamente dimensionados e combinados, um sistema de bomba de calor independente costuma ser suficiente, sem que seja necessária uma caldeira de reserva. Com cálculos precisos de perda de calor, atualizações adequadas do radiador e das bombas de calor de alta temperatura de caudal modernas, quando necessário, a maioria das casas pode funcionar de forma eficiente num sistema totalmente elétrico.

Considerações sobre a saída de calor: calcular o que precisa

O dimensionamento do radiador é calculado com base no volume da divisão (ou mais precisamente: perda de calor), níveis de isolamento, área da janela e diferença de temperatura necessária entre o interior e o exterior. É expresso em quilowatts (kW) ou watts, o que indica a saída de calor necessária para manter o espaço confortável.

A capacidade de aquecimento necessária é normalmente expressa em quilowatts (kW), com 1 kW aproximadamente equivalente a 1000 watts de potência de aquecimento. Este valor representa a quantidade de calor necessária para compensar a perda de calor e manter a temperatura interior desejada.

As calculadoras de dimensionamento de radiadores online podem fornecer uma estimativa rápida, mas para resultados precisos, especialmente em casas maiores ou mais antigas, é melhor consultar um instalador qualificado que possa avaliar os requisitos específicos de aquecimento da sua propriedade, tendo em conta as variáveis que as calculadoras online não conseguem captar.

O dimensionamento é particularmente importante na transição para um sistema de bomba de calor, onde dispor das dimensões corretas faz toda a diferença.

Radiadores de toalhas com bombas de calor

Nas casas de banho, os radiadores de toalhas (toalheiros aquecidos) proporcionam calor e um espaço para aquecer as toalhas. No entanto, deve-se ter cuidado ao utilizá-los com um sistema de bomba de calor, pois os radiadores de toalhas normalmente têm uma área mais pequena e podem exigir temperaturas de caudal mais altas para fornecer o mesmo calor que um radiador de painel maior.

Os modelos com temperatura superficial mais baixa podem oferecer benefícios de segurança, especialmente em famílias com crianças, uma vez que reduzem o risco de queimaduras por contacto acidental.

À medida que as bombas de calor favorecem temperaturas mais baixas, o dimensionamento correto torna-se crucial. Se um radiador de toalhas for subdimensionado para uma temperatura de caudal mais baixa, pode demorar mais tempo a aquecer e a proporcionar conforto. Assim, ao combinar um radiador de toalhas com uma bomba de calor, especifique um modelo projetado para o funcionamento a baixa temperatura ou dimensione-o em conformidade.

Evite presumir que um radiador de toalhas que funcionou bem com uma caldeira de alta temperatura terá automaticamente o mesmo desempenho com uma bomba de calor.

Radiadores elétricos versus radiadores de bomba de calor

Os radiadores elétricos ocupam o seu lugar enquanto aquecimento suplementar. No entanto, relativamente a sistemas para toda a casa, os radiadores à base de água, combinados com uma bomba de calor, geralmente proporcionam melhor eficiência, maior conforto e menores custos de funcionamento.

Os radiadores elétricos são mais considerados aquecimento secundário do que primário. Ao comparar os custos de funcionamento, uma bomba de calor devidamente dimensionada e instalada, a funcionar a temperaturas de caudal mais baixas, normalmente supera o aquecimento elétrico direto por uma margem significativa.

Radiadores de painéis: tradicionais, mas adaptáveis

Os radiadores de painel são os tipos de painéis de aço clássicos que se encontram em muitas casas. Embora tenham sido originalmente concebidos para temperaturas de caudal mais elevadas (geralmente cerca de 70-75 °C) com uma caldeira, podem ser compatíveis com um sistema de bomba de calor se forem dimensionados adequadamente para uma temperatura de fornecimento mais baixa. A compatibilidade depende do facto de poderem fornecer a saída de calor necessária no caudal mais baixo.

Para atualizações com orçamento limitado, reter radiadores de painel (quando dimensionados corretamente) pode ser uma opção eficiente em termos de custos, em vez da substituição completa. Mas pode ser necessária alguma modificação ou aumento da tubagem e da área, para garantir o desempenho com um sistema de bomba de calor.

Design do sistema: zoneamento e controlo inteligente

Num sistema de bomba de calor para radiador, o zoneamento (ou seja, a divisão da casa em várias zonas de aquecimento com controlos independentes) e os controlos inteligentes são particularmente valiosos. Por exemplo, termóstatos e TRV separados (válvulas termostáticas do radiador) podem controlar quartos, salas de estar e casas de banho individualmente.

Termóstatos inteligentes e horários de aquecimento programáveis evitam o aquecimento desnecessário de zonas desocupadas, reduzindo assim o desperdício e melhorando o conforto. O zoneamento adequado também significa que a bomba de calor pode corresponder melhor à necessidade real, melhorando a eficiência e reduzindo os ciclos.

Dicas de manutenção para sistemas de bombas de calor e radiadores

A manutenção de um sistema de bomba de calor e radiador é semelhante a outros sistemas hidrónicos, mas requer alguma atenção adicional devido a temperaturas de caudal mais baixas e especificidades do sistema.

Proceda à purga regular dos radiadores para remover o ar retido, o que pode reduzir a saída e causar pontos frios. As bombas associadas devem ser limpas anualmente e a pressão do sistema deve ser verificada.

É aconselhável realizar uma manutenção anual por um instalador qualificado para verificar os níveis de fluido frigorigéneo, o desempenho da bomba de calor (SCOP), o ciclo do compressor e de descongelamento (para unidades aerotérmicas). Verifique se existem ruídos ou ineficiências inesperados (por exemplo, radiadores que demoram muito tempo a aquecer) que possam indicar problemas, como alhetas do permutador de calor sujas, caudal de ar bloqueado ou tamanho insuficiente do radiador.

Os radiadores ligados a bombas de calor são ruidosos?

As bombas de calor aerotérmicas e os emissores de radiador modernos são concebidos para manter um funcionamento silencioso. Enquanto a unidade exterior de uma bomba de calor pode emitir ruído do ventilador, os radiadores ligados a uma bomba de calor são quase silenciosos.

Algumas unidades interiores funcionam a níveis sonoros tão baixos como 43 dB, o que é mais silencioso do que uma conversa normal. O sistema do radiador propriamente dito não gera ruído.

O isolamento adequado da tubagem e a montagem anti-vibração da unidade exterior podem reduzir ainda mais o ruído percecionado, especialmente em instalações de reabilitação, onde o encaminhamento pode ser mais complexo.

Bombas de calor versus caldeiras: comparação do desempenho do radiador

Ao comparar sistemas de bombas de calor com caldeiras convencionais no contexto do desempenho do radiador, surgem várias diferenças.

Normalmente, as caldeiras a gás fornecem água entre 70 e 75 °C e não são projetadas para funcionamento a baixa temperatura. Por outro lado, as bombas de calor podem funcionar num intervalo de 45 a 75 °C, permitindo reduzir as temperaturas do caudal e o consumo de eletricidade. No entanto, isso depende dos radiadores ligados ao sistema. Se os radiadores existentes forem mantidos, provavelmente funcionarão a altas temperaturas. Para radiadores substituídos ou novos, será possível uma temperatura mais baixa.

Do ponto de vista da sustentabilidade, as bombas de calor oferecem emissões de carbono substancialmente mais baixas e, quando devidamente concebidas, podem reduzir significativamente os custos de funcionamento. As caldeiras oferecem tempos de resposta mais rápidos e temperaturas de caudal mais elevadas, mas queimam combustíveis fósseis, o que implica emissões de carbono mais elevadas.

Bombas de calor aerotérmicas: transição para baixas emissões de carbono

As bombas de calor aerotérmicas são uma tecnologia essencial para a mudança para o aquecimento doméstico com baixas emissões de carbono. Uma vez que funcionam através da transferência do calor ambiente em vez de queima de combustível, podem reduzir significativamente as emissões de CO₂ em comparação com as caldeiras a gás ou óleo.

A compatibilidade com radiadores, quando devidamente efetuada, significa que muitas casas não precisam de mudar para o aquecimento por piso radiante para descarbonizar o sistema de aquecimento. As bombas de calor são adequadas tanto para projetos de novas construções como para projetos de modernização, mesmo com radiadores convencionais.

Além disso, com o aumento das políticas e dos incentivos na Europa para as instalações de bombas de calor, a escolha de um sistema pode agora ajudar a preparar a casa para o futuro, em conformidade com as metas regulamentares, e potencialmente desbloquear o financiamento.

Erros comuns a evitar

Ao combinar bombas de calor com radiadores, há erros comuns que podem reduzir o desempenho e a eficiência:

  • Instalar uma bomba de calor sem ter em conta a temperatura da água necessária para a bomba de calor. Os sistemas devem ser selecionados para lidar com o intervalo de temperatura necessário, até 75 °C se forem ligados a radiadores existentes.
  • Usar radiadores dimensionados para caldeiras a gás de caudal elevado sem ajuste. As melhores práticas exigem frequentemente radiadores cerca de 2,5 vezes maiores do que um sistema de caldeiras padrão para obter uma saída equivalente a temperaturas de caudal inferiores.
  • Negligenciar a necessidade de emissores de área superior para funcionamento a baixa temperatura.
  • Negligenciar atualizações de tubagens ou isolamentos. Embora nem sempre seja necessário, ignorá-las pode ter um impacto significativo no desempenho. Poupar algumas centenas de euros na instalação pode custar milhares em ineficiência ao longo da vida útil do sistema.

Planeie com cuidado, dimensione corretamente e não descure qualquer elemento. Fazê-lo corretamente garante melhor conforto, maior eficiência e menores custos de funcionamento.

Acessórios que melhoram o desempenho

Há vários acessórios que podem melhorar consideravelmente o desempenho da bomba de calor e do radiador.
Embora não seja estritamente essencial, cada um oferece benefícios claros:

  • As válvulas termostáticas do radiador (TRV) ou as válvulas inteligentes do radiador permitem o zoneamento e o controlo individual da divisão
  • Os caudalímetros podem ser úteis para rastrear o desempenho do sistema
  • O alumínio ou os componentes anticorrosão nos radiadores reduzem o risco de corrosão galvânica ao misturar metais
  • Suportes de montagem ou desacopladores que reduzem o ruído podem reduzir a vibração das bombas de circulação ou da bomba de calor exterior

O uso destes acessórios ajuda a otimizar o desempenho do sistema, a reduzir os custos de funcionamento e a aumentar o conforto.

O que, em última análise, determina o sucesso com bombas de calor e radiadores

Com um planeamento cuidado e uma consulta especializada, um sistema de bomba de calor e radiadores é uma opção inteligente e sustentável para obter um aquecimento doméstico confortável no presente e no futuro. O que é necessário é uma implementação cuidadosa, obtendo os detalhes certos para que as bombas de calor e os radiadores possam funcionar em conjunto e formar uma parceria eficaz.

Informações principais

  • O sucesso depende do design da temperatura do caudal, do dimensionamento do radiador e do cálculo da perda de calor

  • Avaliar e, se necessário, atualizar os radiadores e controlos para melhorar a eficiência

  • Escolher um instalador experiente com sistemas de bombas de calor de baixa temperatura

  • Considerar radiadores de alumínio ou de baixa temperatura para um desempenho ideal e um aquecimento mais rápido

  • Planear a disposição do sistema e o zoneamento para maximizar o conforto e minimizar o desperdício de energia