Skip to main content

Pensa instalar uma bomba de calor ar-ar? Isto é o que precisa de saber.

Instalar uma bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) é um processo especializado. Deve ser realizado por um profissional que possa aconselhá-lo quanto à adequabilidade e à especificação, e instalar unidades de qualidade com o mínimo de perturbação para uma eficiência máxima.

 

Como funciona a instalação de uma bomba de calor ar-ar?

A instalação da bomba de calor ar-ar é composta por seis passos principais:

Passo 1: Instalar a(s) unidade(s) interior(es) da bomba de calor. Primeiro, o instalador instala as unidades interiores de bomba de calor murais, de chão ou de condutas, concebidas para emitir ar quente ou frio nas suas divisões.

Passo 2: Configurar pontos de acesso no interior da habitação. São criados pontos de acesso para ligar a(s) unidade(s) interior(es) à unidade exterior, fazendo um furo na parede para os cabos elétricos e os tubos de drenagem.

Passo 3: Instalar a unidade exterior da bomba de calor. Instala-se a unidade exterior da bomba de calor, geralmente montando-a na zona lateral da habitação. Em locais mais frios, a unidade tem de estar afastada do chão, acima de pontos onde a neve possa acumular-se.

Passo 4: Ligar os cabos elétricos. São ligados os cabos elétricos. Os cabos devem ser isolados, se necessário.

Passo 5: Ligar os tubos. Os tubos de fluido frigorigéneo que transportam gás quente ou líquido frio são ligados às unidades interiores, assim como os tubos de drenagem que eliminam a condensação. Estes também devem ser isolados conforme necessário.

Passo 6: Fase de teste de qualidade. Por fim, são realizados testes rigorosos na totalidade do sistema para assegurar que está a funcionar corretamente antes da utilização.

 

O que precisa de saber antes de instalar a bomba de calor ar-ar?

Decida se pretende aquecer e arrefecer apenas uma divisão (necessitará de um "sistema par") ou várias divisões (necessitará de um "sistema multi"). Considere também as necessidades de água quente. Com um sistema de bomba de calor ar-ar "multi-plus", também pode ligar um pequeno depósito de água quente sanitária de 90 l ou 120 l, ideal para habitações com até 80 m².

Escolha um sistema de bomba de calor de elevada qualidade, fiável, com uma longa vida útil e uma elevada eficiência energética.

Certifique-se de que a sua habitação está corretamente isolada e de que a área em torno das unidades interiores e exteriores está desimpedida. É necessário um fluxo de ar suficiente para assegurar que o sistema funciona com toda a eficiência possível.

As bombas de calor ar-ar obtêm 80% da energia necessária para funcionar do ar exterior. Apenas 20% é proveniente da eletricidade. Ainda assim, é necessário um abastecimento de eletricidade consistente para manter o sistema a funcionar.

A bomba de calor ar-ar deve ser instalada por um profissional

Recorra a um empreiteiro profissional para instalar a bomba de calor ar-ar.

Antes de iniciar, o instalador da bomba de calor inspeciona a sua habitação para verificar se é adequada à instalação de uma bomba de calor ar-ar. Este deve recomendar o tipo de sistema e o tamanho de bomba de calor necessários. De seguida, aconselha onde posicionar a unidade exterior e determina consigo o tipo de unidades interiores a instalar: murais, de chão ou de condutas.

Por fim, a sua habitação pode ficar tão quente quanto pretender ao longo do ano e pode relaxar com total conforto.