Se sofre de corrimento nasal, irritação ocular ou pieira, conhece os efeitos da febre do feno. Eis como um purificador de ar pode ajudar a aliviar alergias, febre do feno e asma
Como pode um purificador de ar ajudar com a febre do feno?
A febre do feno pode ser bastante desagradável. Um purificador de ar pode ser a solução que procura.
Se sofre de alergias ou febre do feno, sem dúvida que conhece o desconforto que o pólen pode causar, com espirros, irritação ocular e um nariz entupido. Estes sintomas podem variar entre ligeiros e severos e podem durar entre alguns dias e várias semanas. Em alguns casos, as alergias ao pólen podem até resultar em problemas de saúde mais graves, como ataques de asmas ou infeções sinusais.
É uma boa ideia adquirir um purificador de ar para alergias, e pode ajudar se sofrer de febre do feno. Procure um filtro de ar particulado de alta eficiência (HEPA), uma vez que pode ajudar com as alergias ao pólen ao captar as pequenas partículas que causam o problema.
Como escolher o filtro de pólen adequado para a sua habitação
O pólen é um grão ínfimo poeirento que é libertado pelas plantas e pode ser transportado pelo vento e entrar na sua habitação através de janelas, portas e outras aberturas. Estas partículas são pequenas, pelo que o melhor filtro de ar para a febre do feno é o filtro HEPA, que filtra o pólen, assim como o pó e vírus. Se o pólen entrar em sua casa e o inalar, pode despoletar sintomas de alergia.
Um purificador de ar pode ser uma ferramenta eficaz na luta contra o pólen, proporcionando um alívio dos sintomas de alergia e ajudando a melhorar a qualidade do ar na sua habitação. Ao escolher o purificador de ar adequado e proceder à devida manutenção, pode ajudar a criar um ambiente interior mais limpo, fresco e confortável para si e a sua família.
Como utilizar um purificador de ar para reduzir os sintomas de febre do feno
Um purificador de ar vai, com toda a certeza, atenuar a sua reação às alergias ao pólen, mas há outros passos que pode adotar para evitar esta febre. Mantenha as portas e as janelas fechadas porque o pólen pode entrar para o interior mesmo que estejam ligeiramente abertas. É tentador abrir uma janela no verão, mas estes são meses em que a concentração de pólen é elevada. Manter as janelas fechadas também pode ajudar a reduzir os níveis de sujidade, pó e pelo.
Em vez disso, feche as persianas ou as cortinas para manter as divisões frescas. Se quiser abrir as janelas, é melhor fazê-lo à noite, quando os níveis de pólen estão mais baixos. Ligue o purificador de ar para alergias ao pólen e vai usufruir de uma melhor noite de sono.