Skip to main content

Saiba como os purificadores de ar Daikin contribuem para que respire ar saudável quando passa mais tempo no interior

Mulher a dormir tranquilamente numa cama confortável, enquanto um purificador de ar funciona, assegurando uma boa qualidade do ar no quarto durante o inverno

Passamos até 90% do nosso tempo no interior ao logo do ano e quando o frio chega, a tentação de ficar confortavelmente em casa é ainda maior. Mas é nesse momento que as portas e janelas são fechadas, a lareira e o aquecimento são ligados e os poluentes são retidos num ambiente seco.

São imensos os poluentes transportados pelo ar, como bactérias, fungos e alergénios dos animais de estimação, que podem irritar o nariz e a garganta.

Os purificadores de ar não são apenas para o verão e para a época em que há mais pólen. Indicamos seis aspetos que podem fazer a diferença no inverno também:

1. Prevenir gripes e constipações

O inverno é o pico da época das gripes e constipações, mas os purificadores de ar podem ajudar a reduzir o risco destas doenças filtrando os vírus do ar interior. Os purificadores de ar Daikin incluem um filtro HEPA eletrostático que remove eficientemente e reduz as partículas finas nocivas. As unidades MC55W e MCK55W da Daikin podem remover mais de 99,9% dos vírus respiratórios, conforme testado pelo prestigiado Institut Pasteur de Lille.

2. Melhorar a qualidade do ar

O ar interior poluído pode dificultar a respiração, especialmente se tiver asma ou alergias. O ar limpo pode promover uma melhor qualidade do sono e aliviar as tosses irritativas e incómodos nasais que perturbam a sua noite.

Além da purificação do ar, a funcionalidade de humidificação adicional pode fazer toda a diferença. O isolamento pode tornar o ar seco durante a noite, provocando dor e secura na garganta, particularmente no inverno. Um purificador de ar com humidificação adiciona humidade ao ar, pelo que terá menor probabilidade de tossir e maior probabilidade de dormir melhor.

3. Melhorar a pele com ar humidificado

À medida que a temperatura exterior baixa e se recorre ao aquecimento interior, o ar nas habitações pode tornar-se seco. A investigação levada a cabo pela Healthline demonstra que o ar seco pode tornar a pele seca e áspera, e exacerbar os sintomas de eczema.

Se o ar for demasiado seco, pode afetar a elasticidade e a firmeza da pele. Além disso, pode aumentar o contacto com alergénios ou irritantes, pelo que a pele pode sofrer danos com maior facilidade. O ar seco também pode piorar problemas da pele como dermatite atópica.

Os modelos MCK70Z e MCK55W da Daikin incluem uma funcionalidade de humidificação que adiciona humidade ao ar, para que além de respirar ar mais puro, tenha também um nível de humidade saudável*.

4. Manter a garganta confortável

Não é só a pele que fica com sede no inverno, o ar seco e frio, assim como o aquecimento interior, podem secar o nariz e a garganta, causando irritação. Os purificadores de ar com humidificação Daikin podem aliviar o incómodo na garganta e melhorar a respiração.

5. Ajudar com as alergias

Se tiver alergias, o ar estagnado e poluído no inverno pode agravar os sintomas de problemas respiratórios. Os purificadores de ar reduzem a concentração de alergénios, tornando o ar mais puro, saudável e com menor probabilidade de provocar alergias ou crises de asma.

As unidades MC55W e MCK55W têm o selo de aprovação da British Allergy Foundation (BAF) e as unidades MC30Y e MC55W foram aprovadas para evitar alergias pelo European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).​

6. Libertar a habitação dos odores

Animais de estimação, confeção de alimentos, fumo: são apenas alguns dos odores que se infiltram na nossa habitação. Todos os purificadores de ar Daikin têm filtro desodorizante que captura e neutraliza os odores associados às atividades domésticas diárias, deixando o ar fresco e limpo.

Investir num purificador de ar no inverno pode tornar a habitação mais saudável e mais confortável. Pense no que a sua habitação necessita e se vale a pena considerar uma unidade com um filtro HEPA eletrostático de elevado desempenho ou com uma funcionalidade de humidificação adicional, como MCK70Z e MCK55W.

* O purificador de ar Daikin não é um dispositivo médico e não se destina a ser utilizado como substituto de qualquer tratamento médico ou farmacêutico.