Skip to main content

Grande conforto em espaços pequenos: escolher o sistema de ar condicionado compacto certo

As divisões pequenas precisam de um equipamento de controlo de climatização compacto que não desperdice energia nem domine o espaço, pelo que os sistemas de ar condicionado, também conhecidos como bombas de calor ar-ar, são a solução ideal. Para obter os melhores resultados, faça corresponder a unidade de ar condicionado com o tamanho da divisão e verifique aspetos essenciais como a classificação energética e o nível de ruído. A colocação também é importante: posicione a unidade de modo a maximizar o caudal de ar na divisão e evitar as correntes de ar. Através deste guia, saberá como dimensionar corretamente a sua unidade, escolher modelos energeticamente eficientes, reduzir o ruído e manter o conforto e as poupanças a longo prazo nos espaços mais pequenos.

Porque é que as divisões pequenas precisam de soluções de aquecimento e arrefecimento inteligentes?

À medida que os preços da energia aumentam e as regulamentações se tornam mais rigorosas, escolher a solução certa para arrefecimento e aquecimento não é uma mera conveniência, é uma decisão inteligente.

As divisões pequenas, com uma área entre 9 m² e 20 m², podem apresentar desafios de aquecimento e arrefecimento. É necessário equipamento eficiente e compacto que não desperdice energia nem domine o espaço.

Para um conforto consistente, o ideal é instalar uma unidade de ar condicionado mural split, ou uma bomba de calor ar-ar. A unidade interior é montada na parede e proporciona um arrefecimento ou aquecimento estáveis sem grandes oscilações de temperatura ou ineficiências.

Uma bomba de calor ar-ar numa divisão pequena pode ser particularmente útil quando as divisões não têm soluções de pavimento radiante ou radiadores.

As unidades de ar condicionado portáteis ainda têm a sua importância, particularmente em configurações temporárias ou divisões com menos de 10 m², mas para utilização a longo prazo, uma unidade split fixa criada especificamente proporciona um nível superior de conforto, eficiência e valor.

O que se considera uma divisão pequena?

Uma divisão pequena pode ter entre 9 e 20 m² (por exemplo, um quarto ou uma sala de estudo ou uma sala compacta). Os cálculos da indústria externa indicam que para divisões com cerca de 20 m², uma capacidade de arrefecimento de 2,0–2,5 kW costuma ser adequada, com base em estimativas publicadas no artigo sobre capacidade de arrefecimento externo da ClimaMarket.

Fazer corresponder a unidade de ar condicionado com as dimensões da divisão é fundamental.

  • Uma unidade subdimensionada funcionará continuamente sem atingir a temperatura pretendida. Por sua vez, isso aumentará as faturas da eletricidade e o desgaste, e comprometerá o conforto.
  • Uma unidade sobredimensionada liga-se e desliga-se rapidamente. Isso aumenta o desperdício de energia, produzindo um arrefecimento irregular e um fraco controlo da humidade.

Analisando as unidades split murais, as capacidades costumam variar entre 2,0 kW em divisões pequenas e 4,0 kW em espaços maiores ou em plano aberto.

Mais fatores que influenciam o dimensionamento

  • Altura do teto (tetos mais altos requerem mais capacidade)
  • Qualidade do isolamento
  • Tamanho e orientação das janelas (as divisões voltadas para sul/oeste podem precisar de mais capacidade)
  • Uso da divisão (ganhos de calor de equipamentos ou pessoas)

O dimensionamento correto traduz-se numa melhor eficiência, faturas mais baixas e conforto consistente.

Como é que os sistemas de arrefecimento e aquecimento compactos podem ser energeticamente eficientes e sustentáveis?

É fácil combinar a eficiência energética da sua unidade de arrefecimento e aquecimento compacta, também conhecida como bomba de calor ar-ar, com sustentabilidade, assegurando que obtém o melhor de todos os mundos.

Classificações energéticas: o que procurar

Ao selecionar um sistema de arrefecimento portátil ou compacto para uma sala de estar, verificar a etiqueta da classificação energética é um dos primeiros passos mais eficazes. Na União Europeia, os aparelhos de ar condicionado (com capacidade de arrefecimento até 12 kW) devem apresentar uma etiqueta que indique a classe de eficiência energética de arrefecimento (de A+++ a D no regime atual) e o consumo anual de eletricidade estimado em kWh/ano, de acordo com o relatório da Comissão Europeia sobre os aparelhos de ar condicionado.

A etiqueta incluirá o índice de eficiência energética sazonal (SEER) ou equivalente e irá indicar a carga de arrefecimento do projeto em kW. Isso significa que pode comparar dois modelos não apenas por classe (A vs B), mas pelo valor real de kWh/ano, o que é crucial se a unidade for funcionar durante horas de cada vez. Embora um modelo portátil da classe A+ possa parecer eficiente, ainda poderia consumir 2,4 vezes mais eletricidade do que uma unidade mural da mesma classe devido às diferenças de design, mencionadas no New Leaf, o canal de notícias do Gabinete Europeu do Ambiente.

Regra básica:

  • Escolha a classe de eficiência mais alta disponível para o seu orçamento.
  • Verifique o valor de kWh/ano.

A cada 100 kWh/ano poupado a um custo de eletricidade de, por exemplo, 0,30 €/kWh equivale a 30 € por ano.

Garantir o dimensionamento correto também faz parte da verificação de classificação: se adquirir uma unidade com potência nominal de 3,5 kW de arrefecimento, mas instalá-la numa divisão de 30 m² com forte exposição solar, pode funcionar frequentemente com carga total e consumir mais do que o esperado, o que irá prejudicar a vantagem.

Modos Eco, temporizadores e definições de sono

  • Muitas unidades de arrefecimento compactas oferecem funcionalidades avançadas, como um modo de poupança de energia, temporizadores programáveis e modo noturno, que podem reduzir o consumo de energia.
  • No modo noturno, o ar condicionado ajusta automaticamente a regulação da temperatura (mais 0,5 °C em arrefecimento, menos 2,0 °C em aquecimento) para evitar o arrefecimento/aquecimento excessivo e garantir uma temperatura confortável para dormir.
  • Ao usar essas funcionalidades num espaço pequeno, que pode ser usado, por exemplo, seis horas por dia durante 90 dias no verão, as poupanças podem realmente aumentar.
  • Escolher unidades com bons temporizadores e modo de sono, e incentivar o uso dessas funcionalidades, pode causar um impacto notável nas faturas e na carga da rede.

Dicas para hábitos de ar condicionado mais ecológicos

O modo como utiliza a sua bomba de calor ar-ar é importante. Até a unidade mais eficiente terá um desempenho fraco se não for usada corretamente, então aqui está o que deve ser considerado:

  • Mantenha o termóstato à temperatura mais alta confortável numa sala de estar compacta.
  • Feche as persianas ou as cortinas antes que a luz solar direta atinja as janelas. Isto reduz a carga solar e a solicitação da unidade.
  • Evite colocar a unidade num nível demasiado baixo imediatamente ao entrar numa divisão quente. O arrefecimento gradual evitará ciclos de solicitação elevados.
  • Use o temporizador para desligar o arrefecimento pouco antes de sair ou de ir dormir. Use o modo de sono com um aumento gradual do set point para reduzir o consumo de energia.
  • Limpe ou substitua os filtros regularmente, uma vez que os estudos demonstram que a sujidade pode aumentar o consumo de energia em até 20%.
  • Considere se um ventilador ou ventilação combinados com um arrefecimento moderado podem satisfazer as suas necessidades em algum momento, em vez do funcionamento a tempo inteiro, especialmente se vive num local de clima moderado.

Como garantir a eficiência energética e a sustentabilidade no arrefecimento compacto?

A chave para considerar a eficiência energética e a sustentabilidade no arrefecimento compacto é escolher uma unidade cujos "kW de projeto" correspondam à carga da divisão. O subdimensionamento origina um funcionamento contínuo e o sobredimensionamento provoca ciclos curtos, os quais podem afetar negativamente a eficiência.

Em síntese:

  • Certifique-se do tamanho da divisão
  • Selecione a capacidade necessária
  • Escolha um modelo com um SEER/SCOP elevado e cujo design se adeque ao espaço

Como manter um sistema de ar condicionado silencioso?

O funcionamento silencioso é um grande benefício em divisões pequenas, especialmente quartos, salas de estudo ou escritórios domésticos. As unidades murais Daikin, também conhecidas como bombas de calor ar-ar, são concebidas para níveis sonoros muito baixos.

Em contraste, os aparelhos de ar condicionado portáteis funcionam frequentemente a níveis de ruído mais altos (alguns especialistas indicam 50-65 dB).

Como regra geral, 20-30 dB é o nível de um sussurro, uma divisão silenciosa ou uma biblioteca. Cerca de 40 dB corresponde a uma conversa normal. Assim, uma unidade mural split que oferece 20-25 dB é excelente para o conforto em espaços pequenos.

Se quiser adotar medidas para reduzir ainda mais o ruído, pode:

  • Colocar a unidade exterior longe dos quartos
  • Montar a unidade sobre suportes anti-vibração
  • Certifique-se de que existem folgas adequadas em torno da unidade interior
  • Evite colocar o ar condicionado perto de cantos ou obstruções que ressoem o som

Quais são as melhores estratégias de colocação para obter a máxima eficiência de arrefecimento?

Para uma unidade mural split, a colocação é importante.

  • Instale a unidade mural num ponto alto numa parede sólida, idealmente central relativamente à maior dimensão da sala, de modo a que o caudal de ar se desloque na divisão em vez de ser bloqueado por móveis ou cantos.
  • Evite montar a unidade diretamente acima de camas ou secretárias, se possível, pois o caudal de ar pode causar desconforto.
  • Mantenha a unidade interior afastada da luz solar direta, lâmpadas ou fontes de calor (que podem distorcer a deteção de temperatura).
  • A unidade exterior deve estar localizada num local com boa ventilação, idealmente à sombra, com a parte da frente desobstruída e uma distância suficiente relativamente às paredes para permitir a circulação do ar, normalmente 200-300 mm.

Quando alguém escolhe uma unidade para uma divisão pequena, selecionar um modelo com "modo silencioso", "modo de sono" ou "sensor de movimento" garante conforto a baixo ruído e energia mínima.

Aparelhos de ar condicionado portáteis: prós e contras

Apesar de o nosso foco principal aqui serem as unidades murais split, os aparelhos de ar condicionado portáteis têm um papel a desempenhar, especialmente para locatários, configurações temporárias, divisões com menos de 10 m² ou onde bombas de calor ar-ar não são permitidas.

Embora os aparelhos de ar condicionado portáteis tenham os seus pontos fortes:

  • Podem ser deslocados entre divisões com relativa facilidade
  • São bastante fáceis de configurar e não requerem qualquer corte permanente na parede ou unidade exterior

Em comparação com uma unidade split fixa, eles tendem a ser:

  • Menos eficientes
  • Mais ruidosos
  • Menos elegantes com um volume considerável no chão e um tubo flexível de exaustão através de uma janela

Se a situação for de curto prazo ou não se puder instalar uma unidade mural, uma unidade portátil pode ser uma solução provisória sensata, mas para conforto a longo prazo, eficiência de custos e funcionamento silencioso numa divisão pequena, uma unidade mural split de uma marca de confiança é a melhor escolha.

Pensamentos finais: Qual é o melhor sistema de ar condicionador para divisões pequenas?

Num mundo em que os custos de energia são cada vez mais elevados, os regulamentos são cada vez mais rigorosos e são cada vez mais as expetativas de conforto silencioso, o melhor para as divisões são as unidades murais split. As unidades portáteis de ar condicionado continuam a ser úteis em situações de instalação temporária ou restrita, mas para eficiência a longo prazo, controlo de ruído e elegância, uma unidade split inverter com a dimensão adequada é o melhor.

Principais conclusões

  • Faça corresponder o tamanho da unidade à divisão (por exemplo, 2,0–2,5 kW para 10–20 m²).
  • Escolha modelos de elevada eficiência (SEER/SCOP), pois serão económicos e proporcionarão maior sustentabilidade a longo prazo.
  • Verifique o desempenho ao nível do ruído, como referência, um nível interior de 19-25 dB é excelente.
  • Escolha um modelo que use fluido frigorigéneo com baixo GWP e suporte modos ecológicos.
  • Posicione-o cuidadosamente para que possa apresentar o melhor desempenho.
  • Preste atenção à manutenção com filtros limpos regularmente e um local bem pensado.