Como é que um produto Daikin ajuda a transformar a sua habitação num lar?
A Daikin acredita que a casa se transforma num lar através do conforto, do cuidado e da alegria dos momentos partilhados. Descubra as nossas soluções de conforto para a sua habitação.
Descubra as nossas soluções com base nas suas necessidades
As nossas soluções são adequadas aos requisitos específicos de cada cliente. A nossa gama de produtos garante que a sua habitação alcança o nível de conforto mais elevado com sistemas sustentáveis e eficientes em termos de custos, que oferecem:
1. Arrefecimento, aquecimento e água quente
As nossas bombas de calor proporcionam arrefecimento, aquecimento e água quente sanitária com fiabilidade durante todo o ano, criando o ambiente perfeito/acolhedor para transformar a sua habitação num lar
Pretende substituir um sistema de aquecimento já existente ou está a considerar um novo sistema? Então talvez esteja a ponderar despedir-se dos sistemas a combustíveis fósseis e instalar algo que seja menos afetado pelo aumento dos preços da energia e com um menor impacto para o ambiente.
Cada casa tem necessidades diferentes.
Vamos analisar as opções que apresentam um menor impacto ambiental.
As nossas soluções de arrefecimento, aquecimento e água quente
Escolher o sistema de arrefecimento e aquecimento certo depende do tipo de casa onde vive, do seu orçamento e do seu estilo de vida. Existem inúmeras alternativas, dependendo do que procura.
Não tem a certeza quanto às soluções que melhor se adequam às suas necessidades?
Oferecemos-lhe orientação quanto à solução que melhor corresponde às suas necessidades e à sua situação
Seis motivos para investir numa bomba de calor
O investimento numa bomba de calor oferece inúmeras vantagens. Seguem-se os seis principais motivos pelos quais uma bomba de calor é um investimento inteligente para a sua habitação:
- Uma bomba de calor aumenta o valor do seu imóvel: A instalação de uma bomba de calor tem um efeito positivo no Certificado de desempenho energético (EPC) dos edifícios na Europa, o que resulta frequentemente no salto de uma ou mais classes energéticas. Consequentemente, as potenciais poupanças energéticas e a melhoria do conforto proporcionada por habitações com eficiência energética refletem-se no aumento do valor imobiliário ou do valor do aluguer. O valor aumenta entre 2 e 8%.
- As bombas de calor resultam em poupanças nos custos de energia: Prevê-se que a instalação de uma bomba de calor para substituir uma caldeira a gás natural como sistema de aquecimento e produção de água quente sanitária gere poupanças de energia ao longo do período previsto de 10 anos. Espera-se que as poupanças aumentem ao longo do tempo.
- Incentivos: Pode parecer que as bombas de calor necessitam de um maior investimento inicial em comparação com os sistemas de aquecimento tradicionais. No entanto, ao considerar a compra de uma bomba de calor, é importante saber que a possibilidade de receber incentivos é elevada, o que torna o investimento numa bomba de calor muito atrativo.
- Possível proibição da tecnologia de aquecimento convencional: Os governos europeus procuram alcançar os seus objetivos de zero emissões líquidas. Cada vez mais países têm como objetivo alcançar zero emissões de carbono nas próximas décadas. Estes objetivos a longo prazo só podem ser alcançados estabelecendo metas mensuráveis a curto prazo.
- Impacto ambiental reduzido: As bombas de calor são uma das principais soluções para alcançar os objetivos de descarbonização da UE. O estudo demonstra que uma bomba de calor Daikin é 2-24 vezes menos carbónica, ajudando a poupar entre 0,2 e 2 toneladas de CO2-eq durante a fase de utilização anualmente (consoante o fator de emissão da rede elétrica de cada país).
- Combinação de uma bomba de calor com painéis solares para poupar energia: A combinação de uma bomba de calor com painéis solares (fotovoltaicos) é uma excelente forma de poupar energia. A bomba de calor pode funcionar parcialmente com eletricidade gratuita graças à instalação fotovoltaica.
Mais informações sobre as bombas de calor
Encontre as respostas a todas as questões que possa ter sobre as bombas de calor e como as pode utilizar
Sim, as bombas de calor podem ser ligadas a radiadores novos ou antigos.
Se já tiver radiadores na sua habitação, as bombas de calor de alta temperatura ou híbridas (se estiver a substituir uma caldeira a gás) podem ser facilmente ligadas aos mesmos, utilizando a tubagem existente sem necessidade de substituir os radiadores ou realizar trabalhos adicionais
Geralmente, as bombas de calor incluem uma unidade interior e uma unidade exterior. Cada unidade produz som quando está em funcionamento, e geralmente é medido em dB(A) numa escala de 0 dB(A) a 140 dB(A).
Ao analisar os níveis sonoros, encontram-se também especificações quanto ao nível de potência sonora e ao nível de pressão sonora.
O nível de potência sonora é o nível sonoro medido diretamente na fonte.
O nível de pressão sonora é o nível sonoro medido a uma distância específica (geralmente 1,5 a 2 metros) da fonte.
As unidades interiores das bombas de calor Daikin costumam produzir uma pressão sonora de cerca de 30 dB(A), semelhante a um sussurro.
Uma vez que as unidades exteriores têm uma maior variedade de tamanhos, o intervalo de pressão sonora é entre 40 dB(A) e 62 dB(A), semelhante respetivamente ao chilrear de pássaros e a pessoas a conversar.
Geralmente, a vida útil de uma bomba de calor está entre 15 e 20 anos, mas depende de vários fatores. Por exemplo, manutenção. Embora as bombas de calor sejam uma solução de baixa manutenção, a verificação anual pelo instalador ou parceiro de serviço ajuda a maximizar a vida útil.
Na Europa, os países têm diferentes regulamentos e incentivos, sejam nacionais ou regionais, para apoiar a compra e a instalação de bombas de calor.
Uma vez que cada país tem regulamentação e critérios de elegibilidade próprios, é recomendável consultar um instalador Daikin ou o website governamental para obter mais informações.
As bombas de calor não são muito exigentes. É recomendável agendar uma manutenção anual com o instalador ou prestador de serviços para assegurar que a bomba continua a funcionar eficientemente. Uma manutenção típica inclui verificações padrão e a limpeza profunda da unidade e dos filtros.
Existem empresas especializadas em instalação de bombas de calor que gerem tudo o que se relaciona com a encomenda, entrega e instalação da bomba de calor.
A resposta simples é: depende. Instalar uma bomba de calor é mais do que substituir uma unidade interior e uma unidade exterior, por isso não existe um tempo concreto para instalar uma bomba de calor, uma vez que depende de vários fatores, tais como:
- Tipo de casa: O primeiro fator a ter em conta é o tipo de casa onde a bomba de calor será instalada. É uma construção nova ou existente? Para as novas construções, o planeamento tem de ter em conta todos os outros trabalhos em curso. Nas habitações existentes, terão de ser considerar fatores como o tipo de emissores existentes e se os mesmos serão mantidos ou substituídos.
- Tipo de bomba de calor: Uma vez que existem várias tipologias de bombas de calor, cada uma tem os seus próprios requisitos de instalação.
- Trabalhos adicionais: Quer esteja a instalar uma bomba de calor numa construção nova ou existente, podem ser necessários trabalhos adicionais para assegurar que tira o máximo proveito do novo sistema. Os trabalhos podem incluir a instalação ou substituição de emissores (como radiadores), otimização do isolamento, etc
O preço de instalar uma bomba de calor varia consoante o tipo de bomba de calor escolhida e o país onde vive.
Outros fatores que podem afetar o preço são as renovações e os trabalhos de construção adicionais (como o isolamento) que seja preciso realizar. O preço também varia consoante o instalador, a sua especialização e experiência.
Pode obter aconselhamento sobre o tipo de bomba de calor mais adequado à sua casa através de um instalador Daikin.
2. Purificação do ar e ventilação
Melhore a qualidade do ar interior com os nossos purificadores de ar, ventilação e bombas de calor ar-ar
Porque é tão importante o ar que respiramos em casa?
Consumimos cerca de 1 kg de alimentos e 2 kg de água todos os dias, mas sabia que inalamos cerca de 15 kg de ar no mesmo período? Apesar de podermos sobreviver semanas sem alimentos e dias sem água, apenas sobrevivemos minutos sem ar.
As nossas soluções para otimizar a qualidade do ar interior
Conheça os seguintes produtos, que oferecem purificação e filtragem para manter uma boa qualidade do ar interior, mesmo quando existe poluição no exterior
Conheça os nossos purificadores de ar em promoção
À medida que nos aproximamos do verão, também verificamos um maior pico de alergias, especialmente pólen. Obtenha a dádiva de ar mais saudável para si e para os seus entes queridos com um desconto atrativo