Skip to main content

Descubra como instalar uma bomba de calor lhe permite poupar dinheiro na fatura da eletricidade

Projeta-se que passar de uma caldeira a gás para uma bomba de calor para aquecimento e produção de água quente sanitária possa gerar poupanças de energia significativas ao longo dos próximos 10 anos. Espera-se que estas poupanças aumentem ao longo do tempo. A simulação da Daikin Europe, que considera os futuros preços da energia e fatores como o Sistema de Comércio de Licenças de Emissão e a Taxa de Carbono da União Europeia, destaca os benefícios financeiros crescentes das bombas de calor.

Um dos principais motivos para instalar uma bomba de calor é o menor consumo de energia, que reduz as faturas e aumenta as poupanças da habitação. A Daikin Europe realizou uma simulação para prever os futuros preços da energia na Europa, com base em dados históricos e considerando fatores como o Sistema de Comércio de Licenças de Emissão e a futura Taxa de Carbono da União Europeia. Apesar de algumas destas previsões envolverem alguma incerteza, oferecem uma base sólida para avaliar potenciais poupanças.

Embora os preços previstos após 2032 estejam fora do âmbito deste projeto, importa salientar como depois de 2035, o efeito do ETS e da taxa de carbono desempenhará um papel ainda mais importante em tornar os combustíveis fósseis mais dispendiosos para as habitações na Europa.

A simulação incluiu um estudo que compara o consumo de energia de uma bomba de calor e de uma caldeira a gás numa habitação com necessidade de aquecimento de 10 000 kWh anualmente, o equivalente a cerca de 1100 m3 de consumo de gás. Este cenário reflete uma habitação nova de 200 m2 ou uma renovação média de até 120 m2 com classe energética E.

Os resultados indicam que instalar uma bomba de calor pode originar poupanças estáveis e crescentes ao longo do período previsto de 10 anos, com um total de poupanças estimadas de €2602 até ao final. Estas poupanças aumentam à medida que a diferença de preços entre eletricidade e gás natural aumenta.

Importa salientar que estas projeções se baseiam nas tendências e previsões atuais, incluindo a implementação de taxas de carbono a partir de 2023 e a eliminação progressiva das caldeiras sem condensação. Apesar de o futuro mercado energético ser imprevisível, estas simulações oferecem informações valiosas sobre as potenciais vantagens das bombas de calor.

As nossas bombas de calor ar-água mais populares

Conjunto de bomba de calor ar-água de alta temperatura
Bomba de calor ar-água de alta temperatura
Conjunto de bomba de calor ar-água de alta temperatura

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Gostaria de conhecer a gama completa de bombas de calor ar-água?

Conheça a nossa gama completa e encontre o modelo que melhor se adequa às suas necessidades e ao seu interior

Mais informações sobre bombas de calor ar-água

Encontre as respostas a todas as questões que possa ter sobre as bombas de calor ar-água e como podem funcionar para si

Sim, as bombas de calor podem ser ligadas a radiadores novos ou antigos.

Se já tiver radiadores na sua habitação, as bombas de calor de alta temperatura ou híbridas (se estiver a substituir uma caldeira a gás) podem ser facilmente ligadas aos mesmos, utilizando a tubagem existente sem necessidade de substituir os radiadores ou realizar trabalhos adicionais

Geralmente, a vida útil de uma bomba de calor está entre 15 e 20 anos, mas depende de vários fatores. Por exemplo, manutenção. Embora as bombas de calor sejam uma solução de baixa manutenção, a verificação anual pelo instalador ou parceiro de serviço ajuda a maximizar a vida útil.

Sim, as bombas de calor podem ser utilizadas para arrefecimento, mas depende do tipo de emissores disponíveis.

Por exemplo, os emissores ideais para arrefecimento com bombas de calor são os convetores para bomba de calor (também conhecido como ventilo- convetor). O funcionamento é semelhante a um radiador tradicional com o benefício adicional de poder arrefecer o espaço.

Geralmente, as bombas de calor incluem uma unidade interior e uma unidade exterior. Cada unidade produz som quando está em funcionamento, e geralmente é medido em dB(A) numa escala de 0 dB(A) a 140 dB(A).

Ao analisar os níveis sonoros, encontram-se também especificações quanto ao nível de potência sonora e ao nível de pressão sonora.

O nível de potência sonora é o nível sonoro medido diretamente na fonte.

O nível de pressão sonora é o nível sonoro medido a uma distância específica (geralmente 1,5 a 2 metros) da fonte.

As unidades interiores das bombas de calor Daikin costumam produzir uma pressão sonora de cerca de 30 dB(A), semelhante a um sussurro.

Uma vez que as unidades exteriores têm uma maior variedade de tamanhos, o intervalo de pressão sonora é entre 40 dB(A) e 62 dB(A), semelhante respetivamente ao chilrear de pássaros e a pessoas a conversar.

Na Europa, os países têm diferentes regulamentos e incentivos, sejam nacionais ou regionais, para apoiar a compra e a instalação de bombas de calor.

Uma vez que cada país tem regulamentação e critérios de elegibilidade próprios, é recomendável consultar um instalador Daikin ou o website governamental para obter mais informações.

Pode obter aconselhamento sobre o tipo de bomba de calor mais adequado à sua casa através de um instalador Daikin.

O preço de instalar uma bomba de calor varia consoante o tipo de bomba de calor escolhida e o país onde vive.

Outros fatores que podem afetar o preço são as renovações e os trabalhos de construção adicionais (como o isolamento) que seja preciso realizar. O preço também varia consoante o instalador, a sua especialização e experiência.

As bombas de calor não são muito exigentes. É recomendável agendar uma manutenção anual com o instalador ou prestador de serviços para assegurar que a bomba continua a funcionar eficientemente. Uma manutenção típica inclui verificações padrão e a limpeza profunda da unidade e dos filtros.

Tem curiosidade em saber tudo sobre bombas de calor ar-água?

Leia toda a história sobre as bombas de calor ar-água e tome uma decisão informada

Descubra mais soluções domésticas

A Daikin acredita que a casa se transforma num lar através do conforto, do cuidado e da alegria dos momentos partilhados. Descubra as nossas soluções de conforto para a sua habitação.