Como é que um produto Daikin ajuda a transformar a sua habitação num lar?
A Daikin acredita que o que transforma uma habitação num lar é o conforto, o cuidado e a alegria dos momentos partilhados. Conheça as nossas soluções de conforto para a sua habitação.
Descubra as nossas soluções com base nas suas necessidades
As nossas soluções são adequadas aos requisitos específicos de cada cliente. A nossa gama de produtos garante que a sua habitação alcança o nível de conforto mais elevado com sistemas sustentáveis e eficientes em termos de custos, que oferecem:
1. Aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária
As nossas bombas de calor proporcionam aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária com fiabilidade durante todo o ano, criando o ambiente perfeito/acolhedor para transformar a sua habitação num lar.
Pretende substituir um sistema de aquecimento já existente ou está a considerar um novo sistema? Então talvez esteja a ponderar despedir-se dos sistemas a combustíveis fósseis e instalar algo que seja menos afetado pelo aumento dos preços da energia e com um menor impacto para o ambiente.
Cada casa tem necessidades diferentes.
Vamos analisar as opções que apresentam um menor impacto ambiental.
Receba a nossa brochura de soluções domésticas
Saiba mais sobre as soluções para a sua habitação com o nosso guia extensivo, enviado por e-mail em segundos
As nossas soluções de aquecimento, arrefecimento e água quente
Escolher o sistema de aquecimento certo depende do tipo de casa onde vive, do seu orçamento e do seu estilo de vida. Existem inúmeras alternativas, dependendo do que procura.
O que é uma bomba de calor?
- Uma bomba de calor é uma tecnologia eficiente com baixas emissões de carbono que fornece mais energia do que aquela que consome.
- Utiliza fontes de energia renovável como ar, água ou energia geotérmica para fornecer aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária à sua casa.
- No interior, esta energia é libertada através dos emissores, tais como radiadores, piso radiante, unidades interiores ar-ar, convetores para bomba de calor e o seu sistema de água quente sanitária.
Quais são os diferentes tipos de bombas de calor?
Seis motivos para investir numa bomba de calor
O investimento numa bomba de calor oferece inúmeras vantagens. Seguem-se os seis principais motivos pelos quais uma bomba de calor é um investimento inteligente para a sua habitação:
- Uma bomba de calor aumenta o valor do seu imóvel: A instalação de uma bomba de calor tem um efeito positivo no Certificado de desempenho energético (EPC) dos edifícios na Europa, o que resulta frequentemente no salto de uma ou mais classes energéticas. Consequentemente, as potenciais poupanças energéticas e a melhoria do conforto proporcionada por habitações com eficiência energética refletem-se no aumento do valor imobiliário ou do valor do aluguer. O valor aumenta entre 2 e 8%.
- As bombas de calor resultam em poupanças nos custos de energia: Prevê-se que a instalação de uma bomba de calor para substituir uma caldeira a gás natural como sistema de aquecimento e produção de água quente sanitária gere poupanças de energia ao longo do período previsto de 10 anos. Espera-se que as poupanças aumentem ao longo do tempo.
- Incentivos: Pode parecer que as bombas de calor necessitam de um maior investimento inicial em comparação com os sistemas de aquecimento tradicionais. No entanto, ao considerar a compra de uma bomba de calor, é importante saber que a possibilidade de receber incentivos é elevada, o que torna o investimento numa bomba de calor muito atrativo.
- Possível proibição da tecnologia de aquecimento convencional: Os governos europeus procuram alcançar os seus objetivos de zero emissões líquidas. Cada vez mais países têm como objetivo alcançar zero emissões de carbono nas próximas décadas. Estes objetivos a longo prazo só podem ser alcançados estabelecendo metas mensuráveis a curto prazo.
- Impacto ambiental reduzido: As bombas de calor são uma das principais soluções para alcançar os objetivos de descarbonização da UE. O estudo demonstra que uma bomba de calor Daikin é 2-24 vezes menos carbónica, ajudando a poupar entre 0,2 e 2 toneladas de CO2-eq durante a fase de utilização anualmente (consoante o fator de emissão da rede elétrica de cada país).
- Combinação de uma bomba de calor com painéis solares para poupar energia: A combinação de uma bomba de calor com painéis solares (fotovoltaicos) é uma excelente forma de poupar energia. A bomba de calor pode funcionar parcialmente com eletricidade gratuita graças à instalação fotovoltaica.
Mais informações sobre as bombas de calor
Encontre as respostas a todas as questões que possa ter sobre as bombas de calor e como as pode utilizar
Sim, as bombas de calor podem ser ligadas a radiadores novos ou antigos.
Se já tiver radiadores na sua habitação, as bombas de calor de alta temperatura ou híbridas (se estiver a substituir uma caldeira a gás) podem ser facilmente ligadas aos mesmos, utilizando a tubagem existente sem necessidade de substituir os radiadores ou realizar trabalhos adicionais
Geralmente, as bombas de calor incluem uma unidade interior e uma unidade exterior. Cada unidade produz som quando está em funcionamento, e geralmente é medido em dB(A) numa escala de 0 dB(A) a 140 dB(A).
Ao analisar os níveis sonoros, encontram-se também especificações quanto ao nível de potência sonora e ao nível de pressão sonora.
O nível de potência sonora é o nível sonoro medido diretamente na fonte.
O nível de pressão sonora é o nível sonoro medido a uma distância específica (geralmente 1,5 a 2 metros) da fonte.
As unidades interiores das bombas de calor Daikin costumam produzir uma pressão sonora de cerca de 30 dB(A), semelhante a um sussurro.
Uma vez que as unidades exteriores têm uma maior variedade de tamanhos, o intervalo de pressão sonora é entre 40 dB(A) e 62 dB(A), semelhante respetivamente ao chilrear de pássaros e a pessoas a conversar.
Geralmente, a vida útil de uma bomba de calor está entre 15 e 20 anos, mas depende de vários fatores. Por exemplo, manutenção. Embora as bombas de calor sejam uma solução de baixa manutenção, a verificação anual pelo instalador ou parceiro de serviço ajuda a maximizar a vida útil.
Na Europa, os países têm diferentes regulamentos e incentivos, sejam nacionais ou regionais, para apoiar a compra e a instalação de bombas de calor.
Uma vez que cada país tem regulamentação e critérios de elegibilidade próprios, é recomendável consultar um instalador Daikin ou o website governamental para obter mais informações.
As bombas de calor não são muito exigentes. É recomendável agendar uma manutenção anual com o instalador ou prestador de serviços para assegurar que a bomba continua a funcionar eficientemente. Uma manutenção típica inclui verificações padrão e a limpeza profunda da unidade e dos filtros.
Existem empresas especializadas em instalação de bombas de calor que gerem tudo o que se relaciona com a encomenda, entrega e instalação da bomba de calor.
A resposta simples é: depende. Instalar uma bomba de calor é mais do que substituir uma unidade interior e uma unidade exterior, por isso não existe um tempo concreto para instalar uma bomba de calor, uma vez que depende de vários fatores, tais como:
- Tipo de casa: O primeiro fator a ter em conta é o tipo de casa onde a bomba de calor será instalada. É uma construção nova ou existente? Para as novas construções, o planeamento tem de ter em conta todos os outros trabalhos em curso. Nas habitações existentes, terão de ser considerar fatores como o tipo de emissores existentes e se os mesmos serão mantidos ou substituídos.
- Tipo de bomba de calor: Uma vez que existem várias tipologias de bombas de calor, cada uma tem os seus próprios requisitos de instalação.
- Trabalhos adicionais: Quer esteja a instalar uma bomba de calor numa construção nova ou existente, podem ser necessários trabalhos adicionais para assegurar que tira o máximo proveito do novo sistema. Os trabalhos podem incluir a instalação ou substituição de emissores (como radiadores), otimização do isolamento, etc
O preço de instalar uma bomba de calor varia consoante o tipo de bomba de calor escolhida e o país onde vive.
Outros fatores que podem afetar o preço são as renovações e os trabalhos de construção adicionais (como o isolamento) que seja preciso realizar. O preço também varia consoante o instalador, a sua especialização e experiência.
Pode obter aconselhamento sobre o tipo de bomba de calor mais adequado à sua casa através de um instalador Daikin.
2. Purificação do ar e ventilação
Melhore a qualidade do ar interior com os nossos purificadores de ar, ventilação e bombas de calor ar-ar
Por que é importante respirar de forma mais saudável?
Sabia que passamos até 90% do tempo no interior, mas que o ar pode ser entre duas a cinco vezes pior do que o ar exterior?
Em média, um adulto respira 15.000 litros de ar diariamente. Apesar de nos preocuparmos bastante com os alimentos que ingerimos, estamos frequentemente longe de conhecer a qualidade do ar que respiramos 30 000 vezes por dia porque os poluentes são invisíveis a olho nu.
A poluição do ar interior pode ter origem em várias fontes, incluindo aparelhos que queimam combustível, produtos à base de tabaco ou alergénios e pó acumulados no interior. Até as fontes exteriores, como a poluição do ar exterior em geral, podem causar mais problemas.
Poluentes e partículas do ar interior
- Com o sistema adequado (ar condicionado, ventilação, equipamento de purificação do ar) os poluentes do ar, como pólen, esporos, cimento, bactérias, vírus ou germes podem ser filtrados do ar.
- Os materiais particulados contêm sólidos microscópicos ou gotículas líquidas que são tão pequenas que podem ser inaladas e causar problemas de saúde graves. Algumas partículas têm menos de 10 micrómetros de diâmetro e podem infiltrar-se nos pulmões e algumas podem até entrar na corrente sanguínea. As partículas com menos de 2,5 micrómetros de diâmetro, conhecidas como partículas finas ou PM2.5, são as que representam um maior risco para a saúde.
- Quanto mais pequenas forem as partículas, mais perigosas são para a saúde, sendo que os materiais particulados são categorizados com base no tamanho.
Conheça a nossa gama de purificadores de ar
Conheça toda a nossa gama de purificadores de ar para saber qual é o que melhor se adequa a si
As nossas soluções para otimizar a qualidade do ar interior
Conheça os seguintes produtos, que oferecem purificação e filtragem para manter uma boa qualidade do ar interior, mesmo quando existe poluição no exterior
Seis vantagens de investir numa solução de qualidade do ar interior
Com as nossas três ofertas para a qualidade do ar interior, pode usufruir das diferentes vantagens para transformar a sua habitação num lar com as nossas soluções. Saiba qual é o produto que melhor se adequa às suas necessidades.
- Combater alergias sazonais: Os purificadores de ar filtram o pólen, os ácaros e outros alergénios, proporcionando alívio de sintomas como espirros, irritação ocular e congestão nasal. O sistema de ventilação trata de remover o ar estagnado sem ter de abrir as janelas, o que poderia originar a entrada de poluentes.
- Ideal para famílias jovens com animais de estimação: As crianças e os bebés podem ser mais vulneráveis. Crie um ambiente saudável para bebés e crianças com os purificadores de ar ou as bombas de calor ar-ar, que eliminam os poluentes nocivos, o pó e o pelo de animais graças à tecnologia streamer patenteada da Daikin. O funcionamento silencioso torna-os perfeitos para berçários e quartos de crianças. Uma habitação devidamente ventilada através de um sistema de ventilação promove o desenvolvimento e o bem-estar graças ao ar novo.
- Promover um sono melhor: Melhore a qualidade do sono removendo os irritantes transportados pelo ar com um purificador de ar e uma habitação devidamente ventilada através de um sistema de ventilação. Os purificadores de ar com a funcionalidade adicional de humidificação asseguram o melhor nível de humidade enquanto dorme e isso significa que pode aliviar a garganta seca, que provoca muita tosse durante o sono. Uma bomba de calor ar-ar oferece um excelente fluxo de ar com ar purificado. Tanto as bombas de calor Daikin A2A como as unidades de purificação de ar (APU) funcionam com baixo ruído para dormir bem e sem perturbações.
- Reduzir as doenças transmissíveis pelo ar: Os purificadores de ar com filtros HEPA eletrostáticos capturam e decompõem 99,97% dos poluentes finos transportados pelo ar, reduzindo o risco de infeções e mantendo a sua habitação mais saudável.
- Poupar na fatura da eletricidade: Um sistema de ventilação com sistema de recuperação de calor recupera o calor do ar de saída estagnado e utiliza-o para aquecer o ar novo de entrada mais fresco. Uma vez que o ar de entrada é pré-aquecido, a bomba de calor trabalha menos, o que reduz em 30% a fatura da eletricidade, conforme calculado pela associação EVIA.
- Eliminar odores desagradáveis: Elimine os odores da confeção de alimentos, fumo e odores comuns em casa com um purificador de ar que integra um filtro desodorizante. Usufrua de um ambiente fresco e com cheiro a limpo em casa, mesmo com ventilação limitada.
Mais informações sobre soluções de qualidade do ar interior
A manutenção de uma boa qualidade do ar interior é crucial para criar um ambiente saudável. Seguem-se algumas questões comuns para compreender como os purificadores de ar podem ter impacto na saúde, no conforto e no bem-estar geral.
Qual é a função de um purificador de ar?
Um purificador de ar consegue remover poluentes, alergénios e outros contaminantes do ar. Utilizando uma combinação de tecnologias, como filtros HEPA eletrostáticos, filtros de carbono ativado e ionizadores, os purificadores de ar ajudam a capturar e neutralizar poluentes, tornando o ar que respira significativamente mais limpo.
Os 5 benefícios da utilização de um purificador de ar
São muitas as vantagens de ter um purificador de ar em casa ou no escritório, incluindo:
- Melhorar a qualidade do ar interior através da remoção de poluentes como pó, pólen, pelo de animais, fungos de bolor e fumo do ar.
- Reduzir sintomas de alergia e asma através da remoção de alergénios do ar.
- Reduzir odores como fumo, odores da confeção de alimentos e químicos utilizando filtros de carbono ativado e outras tecnologias de purificação.
- Melhorar o sono é um dos principais benefícios de um purificador de ar. Cria um ambiente mais limpo e confortável para dormir ao remover poluentes e alergénios do ar.
- Criar um espaço de vivência ou trabalho mais confortável e agradável através da remoção de poluentes e alergénios do ar.
Há sete sinais que indicam que a sua habitação ou escritório poderiam beneficiar de um purificador de ar:
- Sintomas como dor de cabeça, espirros ou tosse podem estar relacionados com uma má qualidade do ar
- Acumulação de pó, bolor ou outros poluentes visíveis em redor da sua habitação
- Partículas de pó de uma habitação ou escritório recém-renovado ou de mobiliário novo
- Odores desagradáveis como fumo, odores da confeção de alimentos ou químicos de limpeza ou o cheiro de chamas abertas
- Necessidade de aliviar alergias ou asma
- Níveis elevados de poluição atmosférica de um ambiente urbano de alta densidade
- Necessidade de remover pelo de animais e outros alergénios do ar
Os purificadores de ar da Daikin têm filtros HEPA eletrostáticos de alta eficiência que visam remover do ar 99,97% das partículas com um tamanho igual ou superior a 0,3 mícrones, incluindo alergénios comuns como o pó, pólen e pelo de animais.
A remoção destas pequenas partículas e alergénios vai melhorar a qualidade do ar e reduzir os sintomas de alergias e asma.
Os purificadores de ar conseguem filtrar o cheiro do fumo e partículas nocivas de cigarros utilizando uma combinação de tecnologias como filtros HEPA eletrostáticos de alta eficiência e filtros de carbono ativado.
Os filtros de absorção de partículas de alta eficiência visam remover do ar 99,97% das partículas com um tamanho igual ou superior a 0,3 mícrones, incluindo fumo, alcatrão e nicotina. Os purificadores de ar com filtros de odores removem do ar os compostos orgânicos voláteis (VOC), como odores de fumo e químicos, através da sua absorção e neutralização.
Se optar por um purificador de ar por motivos de saúde e para remoção de fumo, tenha atenção ao filtro HEPA e à classificação CADR (taxa de fornecimento de ar limpo). Quanto mais elevada for a classificação, mais eficiente é o purificador de ar na remoção de fumo, pó e pólen do ar.
A filtragem HEPA é um sistema de filtro de ar particulado de alta eficiência que visa capturar partículas finas de pó. A investigação mostra que remove 99% das partículas com tamanho entre 0,1 μm e 2,5 μm.
Como funciona o filtro HEPA?
O filtro HEPA eletrostático Daikin recolhe eficazmente o pó utilizando forças eletrostáticas, pelo que não tende a ficar colmatado.
Quais são as vantagens de um purificador de ar HEPA?
Um purificador de ar com filtragem HEPA consegue purificar uma maior quantidade de ar.
Ao contrário de alguns filtros que utilizam rede fina, o filtro HEPA não fica colmatado com o pó e consegue recolher partículas mais pequenas.
Os benefícios incluem uma melhor qualidade do ar, uma vez que o purificador de ar HEPA remove uma grande variedade de poluentes e alergénios e consegue reduzir os sintomas de alergias e asma.
Tipicamente, os filtros HEPA duram mais tempo que outros tipos de filtros, fazendo destes uma opção eficaz a longo prazo em termos de custo. O filtro Daikin tem uma vida útil de 10 anos.
Um sistema de ventilação mecânica controlada com recuperação de calor DUCO melhora a qualidade do ar interior ao introduzir ar exterior novo e remover do interior o ar estagnado. Utiliza um permutador de calor para manter os níveis de temperatura e humidade estáveis, reduzindo assim os custos de energia. Também dispõe de filtros de elevada eficiência para ajudar a remover poluentes e alergénios, tornando o ar mais limpo e saudável para respirar.
Um sistema de ventilação centralizada com recuperação de calor DUCO melhora a qualidade do ar interior ao trazer para o interior ar novo do exterior e remover do interior o ar estagnado. Tal é realizado através de um permutador de calor, que mantém a temperatura interior muito mais estável.
O sistema de ventilação é composto por dois componentes principais:
1) Permutador de calor: O permutador de calor é um dispositivo que transfere energia térmica do ar interior estagnado para o ar exterior novo introduzido. Tal ajuda a manter a temperatura interior estável, o que reduz os custos de energia elétrica.
2) Filtros: O sistema também contém filtros que de elevada eficiência que ajudam a remover os poluentes e os alergénios do ar. Estes filtros capturam e neutralizam os poluentes no ar, tornando o ar interior da sua habitação ou escritório mais limpo e saudável para respirar.
Além disso, o sistema de ventilação mecânica controlada com recuperação de calor DUCO ajusta a velocidade do ventilador automaticamente com base na qualidade do ar interior. Há também uma função de controlo e temporizador, que opera nas diferentes divisões em que o sistema é utilizado. Tal permite configurar o sistema para funcionar durante um período de tempo específico.
A inspeção regular do seu sistema de ventilação centralizada com recuperação de calor DUCO é essencial para garantir a sua fiabilidade e longevidade. A inspeção pode incluir a limpeza dos difusores , a substituição dos filtros e a verificação da existência de fugas ou outros problemas.
É também importante manter os ventiladores de insuflação e extração de ar livres de quaisquer obstruções e verificar regularmente o indicador de substituição de filtro para garantir que os filtros não estão obstruídos nem precisam de ser substituídos.
O caudal de nas diferentes divisões da sua habitação ou escritório também deve ser considerado e verificado regularmente para garantir que o sistema está a distribuir ar novo de forma uniforme.
Um sistema de ventilação ajuda a melhorar a qualidade do ar interior de diversas formas.
Enquanto introduz ar novo proveniente do exterior para o espaço interior, também remove o ar estagnado do interior. Este processo é denominado "permutação de ar". Remove e dilui a poluição, os alergénios e outros contaminantes do ar.
1) Ventiladores: Um sistema de ventilação utiliza uma combinação de difusores “Ducovent”, de insuflação e de exaustão para fazer circular ar na habitação. Então, distribui este ar novo utilizando filtros HEPA. Estes filtram e, como tal, neutralizam poluentes existentes no ar interior proporcionando um local mais limpo e saudável para respirar.
2) Reduzir os sintomas de alergia e asma: Um sistema de ventilação ajuda a reduzir os sintomas de alergias e asma através da remoção de partículas do ar.
3) Reduzir os odores: As atividades do dia a dia, como cozinhar, criam odores indesejados. Um sistema de ventilação ajuda a remover os odores desagradáveis, tornando o ambiente mais confortável.
4) Melhorar o conforto: Um sistema de ventilação pode ajudar a criar um espaço de vivência ou trabalho mais confortável e agradável. Remove poluentes, cheiros desagradáveis e alergénios, criando um local mais limpo e seguro.
Uma má ventilação afeta o espaço interior e a sua saúde. Ventilações deficientes podem originar a acumulação de humidade, resultando em bolor e odores a mofo nos materiais e mobiliário. Uma acumulação de humidade também pode resultar em danos estruturais, o que pode atrair infestações. Em consequência disto, outro problema que pode ocorrer é os espaços interiores tornarem-se demasiado quentes ou frios, o que resulta num maior consumo de energia elétrica e, como tal, em custos. A acumulação de bolor e bactérias, assim como a má qualidade do ar também podem provocar problemas respiratórios, alergias e fadiga. Os dois problemas estão interligados, sendo que a melhoria da ventilação contribui para minimizar ambos.
Soluções para melhorar a qualidade do ar
Há muitas soluções para solucionar o problema da má qualidade do ar. As soluções de ventilação natural podem ajudar, como por exemplo, abrir as janelas e evitar o uso de velas ou lareiras. No entanto, a solução mais eficaz é instalar um sistema de ventilação mecânica, que se revela eficiente e sustentável para melhorar a qualidade do ar. Se já dispuser de um, substituir e limpar os filtros pode representar imensos benefícios.
Há quatro principais formas através das quais um sistema de ventilação eficiente pode reduzir os custos. Estas são:
1) Poupar energia: Um sistema de ventilação com recuperação de calor (que tem o maior impacto na poupança de custos) ajuda a poupar energia. Transfere o calor do ar de exaustão para o ar novo de forma a manter a temperatura estável. Isso reduz a necessidade de aquecimento e arrefecimento, poupando nos custos de energia elétrica.
2) Reduzir as cargas de aquecimento e arrefecimento: Através da troca de ar exterior e do ar interior estagnado, o sistema de ventilação ajuda a reduzir as cargas de aquecimento e arrefecimento de um sistema AVAC. Por sua vez, isso ajuda a prolongar a vida útil do equipamento AVAC. Consequentemente, os custos de manutenção são reduzidos.
3) Reduzir as alergias e a asma: O sistema de ventilação mecânica controlada com recuperação de calor Duco ajuda a reduzir significativamente os sintomas de alergias e asma, removendo as partículas nocivas do ar.
4) Reduzir os custos de manutenção: O sistema Duco apresenta baixos custos de manutenção e é construído a partir de materiais de alta qualidade e tecnologia avançada, o que o torna fiável e duradouro.
Um instalador de ventilação profissional avalia o edifício e os custos associados à instalação. Considera-se as dimensões dos espaços interiores e o número de ocupantes para chegar ao processo de instalação do sistema e da ventilação mais eficiente. É concebido um sistema de ventilação adequado, tendo em conta os regulamentos e a legislação em vigor. O sistema tem de estar acessível para que possa ser testado e inspecionado regularmente quanto à manutenção e renovação.
A instalação de um sistema de ventilação implica alguns passos:
1) Avaliação: Um profissional avalia o edifício para determinar o tipo de sistema de ventilação que melhor se adequa ao espaço. Isto tem em conta fatores como as dimensões do edifício, o número de ocupantes e o nível de poluição atmosférica da zona.
2) Conceção: O passo seguinte é conceber o sistema de ventilação. Isso inclui a disposição das condutas e acessórios Ducoflex, a localização das aberturas de insuflação e exaustão, o tamanho e o tipo de equipamento necessário.
3) Instalação: Geralmente, a instalação do sistema de ventilação começa pelas condutas Ducoflex. Estas são depois ligadas às aberturas de insuflação e exaustão, que tipicamente estão localizadas nas paredes ou nos tetos do edifício.
4) Testagem: Quando a instalação está concluída, o profissional testa o sistema para assegurar que está a funcionar corretamente, que o caudal de ar está equilibrado e que o sistema corresponde aos requisitos indicados nos regulamentos e na legislação em vigor.
5) Manutenção: Qualquer sistema de ventilação exige uma inspeção regular, pelo que é importante assegurar que o instalador efetua verificações regulares.
Saiba mais sobre as nossas soluções domésticas
Selecionámos alguns artigos informativos e inspiradores para saber mais sobre como a Daikin pode ajudar
Receba a nossa brochura de soluções domésticas
Saiba mais sobre as soluções para a sua habitação com o nosso guia extensivo, enviado por e-mail em segundos.
Características do efeito de filtragem HEPA eletrostática:
- 99,97% é o desempenho de remoção do filtro e não o desempenho de remoção para toda a divisão.
- A vida útil da substituição é verificada pelo método de teste baseado na norma da Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467.
O Purificador de Ar Daikin não é um dispositivo médico e não se destina a ser utilizado como substituto de qualquer tratamento médico ou farmacêutico.