Skip to main content

Nos meses de inverno, por vezes a bomba de calor pode congelar. Será algo preocupante e o que poderá fazer relativamente a isso?

Homem sentado no sofá, a comer e a usufruir de ar condicionado

A unidade exterior das bombas de calor ar-ar é sensível às temperaturas de congelamento, pelo que se pode formar gelo no exterior. Mas como acontece isso exatamente? Vamos dizer-lhe neste artigo.

Como funciona uma bomba de calor quando congela?

Uma bomba de calor funciona extraindo calor do ar exterior, mesmo quando está muito frio. Nas bombas de calor ar-ar, isso ocorre utilizando um ventilador que aspira o ar através de um permutador de calor.

Como é que uma bomba de calor congela?

Nos meses de inverno, geralmente a humidade é elevada. Quando o ar húmido flui pela unidade exterior e entra em contacto com as peças metálicas frias da bomba de calor, a humidade pode congelar.

É normal que a bomba de calor congele?

Sim, é perfeitamente normal e não tem qualquer motivo para se preocupar. Todas as bombas de calor Daikin têm um sistema de descongelamento automático. A formação de gelo é detetada na unidade exterior e o descongelamento é automático. Assim, não precisa de fazer seja o que for e não é necessário contactar um instalador. Durante o descongelamento, a direção do fluxo de fluido frigorigéneo é invertido, o que liberta calor e derrete o gelo.

As nossas bombas de calor ar-ar mais populares

Cores disponíveis
Conjunto de bomba de calor ar-ar
Cores disponíveis
Conjunto de bomba de calor ar-ar
Conjunto de bomba de calor ar-ar

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Gostaria de conhecer a gama completa de bombas de calor ar-ar?

Conheça a nossa gama completa e encontre o modelo que melhor se adequa às suas necessidades e ao seu espaço interior

Mais informações sobre bombas de calor ar-ar

Encontre as respostas a todas as questões que possa ter sobre as bombas de calor ar-ar e como as pode utilizar

A unidade interior da bomba de calor ar-ar faz parte de um sistema da bomba de calor ar-ar situado dentro de casa e fornece o ar condicionado ao espaço.

A escolha de uma unidade interior da bomba de calor ar-ar depende das suas necessidades específicas, mas é importante compreender como o sistema funciona como um todo. Existem diferentes sistemas de bomba de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado), cada com as suas próprias características. Um dos tipos mais populares utilizados em habitações é o sistema split, que é dividido em duas unidades: uma unidade interior e uma unidade exterior. Para aquecer, a unidade exterior extrai calor do ar exterior e transfere-o para dentro através da unidade interior — ou faz exatamente o contrário quando é preciso arrefecer a sua casa.


Há três tipos de unidades interiores de bombas de calor ar-ar:

Unidades murais

Os modelos murais (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) estão disponíveis em diferentes tamanhos e cores para combinar com o seu interior.

Unidades de chão

Os modelos de chão (Perfera Floor) são sistemas de ar condicionado que cabem perfeitamente sob um peitoril de janela ou numa divisão onde a altura é limitada.

Unidades de condutas para tetos falsos

Unidades de condutas para tetos falsos. Se não quiser uma unidade interior visível, é possível instalar uma bomba de calor ar-ar oculta em tetos suspensos ou paredes falsas.

Uma bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) é geralmente composta por duas unidades: a unidade interior e a unidade exterior. Estes são geralmente designados de sistemas “split”.

A unidade exterior split, montada numa parede exterior ou posicionada num jardim ou telhado, é a parte de uma bomba de calor ar-ar que contém o compressor, um ventilador helicoidal, uma placa de circuitos e um permutador de calor. A unidade exterior comprime o fluido frigorigéneo que extrai ou emite calor ou frio na divisão, de ou para a sua unidade interior complementar.

Sim, e se remodelar o seu imóvel e mudar para um sistema de ar condicionado renovável, estará a aumentar o valor da sua casa renovada, a beneficiar o ambiente e também as suas finanças. As bombas de calor podem ser instaladas em praticamente qualquer casa. No entanto, há alguns aspetos que devem ser tidos em consideração, principalmente no que diz respeito ao isolamento. Para uma bomba de calor funcionar com a máxima eficiência, a sua casa precisa de estar bem isolada, de modo a evitar ao máximo que o calor escape. Um engenheiro de aquecimento qualificado pode aconselhá-lo e indicar o que é necessário fazer na sua casa para a tornar adequada para um sistema de bomba de calor. Isto pode incluir a atualização do isolamento das paredes e do telhado. Também terá de ponderar a localização. A unidade exterior terá de ser instalada fora de casa e deverá situar-se num local de fácil acesso para quando precisar de limpar a unidade, ajustar as suas configurações ou fazer reparações na bomba de calor.

Sim, uma bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) pode fornecer água quente em sua casa. Com a solução Multi+ da Daikin, é possível oferecer aquecimento, arrefecimento e água quente com um só sistema. Liga até três unidades e um depósito de água quente sanitária, sendo compatível com um depósito de 90 e 120 litros e uma grande variedade de unidades interiores, proporcionando assim uma flexibilidade ímpar. A nossa solução Multi+ inclui um visor intuitivo de texto completo no depósito de água quente sanitária para monitorização e ajuste de todas as configurações, incluindo a temporização ou a temperatura da água.

As bombas de calor ar-ar da Daikin (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) podem atenuar as alergias, uma vez que capturam os alergénios no filtro e melhoram a qualidade do ar que respira. Além de oferecem aquecimento e arrefecimento, as bombas de calor ar-ar também removem poluentes, pólen e partículas do ar.

Algumas unidades Daikin também estão equipadas com um Flash Streamer e diferentes filtros, como o filtro desodorizante de apatite de titânio ou o filtro prateado de remoção de alergénios, rápidos e eficientes na redução dos poluentes no ar.

Não! Além disso, as nossas bombas de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) podem ajudar a reduzir os sintomas das alergias. A Daikin integra vários filtros em todas as suas unidades de ar condicionado: os filtros desodorizantes de titânio, filtros prateados de alergénios e Flash Streamers removem o pó e capturam as bactérias. Com uma manutenção adequada do ar condicionado e desde que sejam limpos regularmente, estes filtros garantem um ar mais limpo e mais saudável para todos respirarem.

Para a sua bomba de calor funcionar corretamente, é fundamental que o sistema seja instalado corretamente. A instalação deve ser feita apenas por um técnico autorizado e num local adequado. A superfície deve ser suficientemente firme para suportar o peso e as vibrações da unidade e também deve haver espaço suficiente para o ar circular e para os tubos de ligação e os cabos de alimentação. Quaisquer plantas ou arbustos nas proximidades da sua bomba de calor devem estar situados a pelo menos um metro e têm de ser podados regularmente. A bomba também deve ser instalada num local de fácil acesso para efetuar reparações e outras operações de manutenção geral.

Perguntam-nos frequentemente porque não é possível colocar a bomba de calor no interior. Não poderiam ser instaladas no sótão ou num jardim de inverno ou marquise? A resposta é não. Isto porque, após algumas horas, a bomba de calor terá extraído todo o calor do ar, transformando o espaço onde se encontra num autêntico congelador. É por isso que as bombas de calor ar-ar precisam de acesso a ar exterior que flui livremente.

É recomendável que a assistência seja efetuada uma vez por ano por um engenheiro qualificado. A assistência agendada, a manutenção regular dos pontos de verificação e a limpeza de rotina do sistema prolongam a vida útil e mantêm a eficiência energética.

Sinais de que a bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) necessita de manutenção imediata:

Se a unidade de ar condicionado produzir mais ruído do que o habitual, os filtros poderão estar entupidos. Limpe a unidade removendo o pó com um aspirador. Se o ruído persistir ou se ouvir um gorgolejo, pode haver um problema mecânico. Deve ser chamado um técnico qualificado para examinar a unidade.

Tem curiosidade em saber tudo sobre bombas de calor ar-ar?

Leia toda a história sobre as bombas de calor ar-ar e tome uma decisão informada

Descobrir mais soluções domésticas

A Daikin acredita que o que transforma uma habitação num lar é o conforto, o cuidado e a alegria dos momentos partilhados. Conheça as nossas soluções de conforto para a sua habitação.