Skip to main content

Saiba como os purificadores de ar Daikin contribuem para que respire ar saudável quando passa mais tempo no interior

Mulher a dormir tranquilamente numa cama confortável, enquanto um purificador de ar funciona, assegurando uma boa qualidade do ar no quarto durante o inverno

Passamos até 90% do nosso tempo no interior ao logo do ano e quando o frio chega, a tentação de ficar confortavelmente em casa é ainda maior. Mas é nesse momento que as portas e janelas são fechadas, a lareira e o aquecimento são ligados e os poluentes são retidos num ambiente seco.

São imensos os poluentes transportados pelo ar, como bactérias, fungos e alergénios dos animais de estimação, que podem irritar o nariz e a garganta.

Os purificadores de ar não são apenas para o verão e para a época em que há mais pólen. Indicamos seis aspetos que podem fazer a diferença no inverno também:

1. Prevenir gripes e constipações

O inverno é o pico da época das gripes e constipações, mas os purificadores de ar podem ajudar a reduzir o risco destas doenças filtrando os vírus do ar interior. Os purificadores de ar Daikin incluem um filtro HEPA eletrostático que remove eficientemente e reduz as partículas finas nocivas. As unidades MC55W e MCK55W da Daikin podem remover mais de 99,9% dos vírus respiratórios, conforme testado pelo prestigiado Institut Pasteur de Lille.

2. Melhorar a qualidade do ar

O ar interior poluído pode dificultar a respiração, especialmente se tiver asma ou alergias. O ar limpo pode promover uma melhor qualidade do sono e aliviar as tosses irritativas e incómodos nasais que perturbam a sua noite.

Além da purificação do ar, a funcionalidade de humidificação adicional pode fazer toda a diferença. O isolamento pode tornar o ar seco durante a noite, provocando dor e secura na garganta, particularmente no inverno. Um purificador de ar com humidificação adiciona humidade ao ar, pelo que terá menor probabilidade de tossir e maior probabilidade de dormir melhor.

3. Melhorar a pele com ar humidificado

À medida que a temperatura exterior baixa e se recorre ao aquecimento interior, o ar nas habitações pode tornar-se seco. A investigação levada a cabo pela Healthline demonstra que o ar seco pode tornar a pele seca e áspera, e exacerbar os sintomas de eczema.

Se o ar for demasiado seco, pode afetar a elasticidade e a firmeza da pele. Além disso, pode aumentar o contacto com alergénios ou irritantes, pelo que a pele pode sofrer danos com maior facilidade. O ar seco também pode piorar problemas da pele como dermatite atópica.

Os modelos MCK70Z e MCK55W da Daikin incluem uma funcionalidade de humidificação que adiciona humidade ao ar, para que além de respirar ar mais puro, tenha também um nível de humidade saudável*.

4. Manter a garganta confortável

Não é só a pele que fica com sede no inverno, o ar seco e frio, assim como o aquecimento interior, podem secar o nariz e a garganta, causando irritação. Os purificadores de ar com humidificação Daikin podem aliviar o incómodo na garganta e melhorar a respiração.

5. Ajudar com as alergias

Se tiver alergias, o ar estagnado e poluído no inverno pode agravar os sintomas de problemas respiratórios. Os purificadores de ar reduzem a concentração de alergénios, tornando o ar mais puro, saudável e com menor probabilidade de provocar alergias ou crises de asma.

As unidades MC55W e MCK55W têm o selo de aprovação da British Allergy Foundation (BAF) e as unidades MC30Y e MC55W foram aprovadas para evitar alergias pelo European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).​

6. Libertar a habitação dos odores

Animais de estimação, confeção de alimentos, fumo: são apenas alguns dos odores que se infiltram na nossa habitação. Todos os purificadores de ar Daikin têm filtro desodorizante que captura e neutraliza os odores associados às atividades domésticas diárias, deixando o ar fresco e limpo.

Investir num purificador de ar no inverno pode tornar a habitação mais saudável e mais confortável. Pense no que a sua habitação necessita e se vale a pena considerar uma unidade com um filtro HEPA eletrostático de elevado desempenho ou com uma funcionalidade de humidificação adicional, como MCK70Z e MCK55W.

* O purificador de ar Daikin não é um dispositivo médico e não se destina a ser utilizado como substituto de qualquer tratamento médico ou farmacêutico.

Conheça os nossos purificadores de ar em promoção

Agora que o inverno se aproxima, presenteie as pessoas de quem gosta com ar mais saudável a um atrativo preço com desconto

Precisa de um purificador de ar compacto e de alto desempenho? O sistema MC30Y silencioso é o ideal para divisões até 46 m²
O sistema MC55W assegura ar limpo na sua habitação, purificando divisões até 82 m²
O sistema MCK55W assegura ar limpo na sua habitação, purificando e humidificando divisões até 82 m²

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Compre diretamente à Daikin através da nossa loja online

Entre na loja Daikin e usufrua das vantagens de nos comprar diretamente: Envio gratuito, 1 ano de garantia após a compra, entrega sem complicações e excelente serviço de apoio ao cliente.

Mais informações sobre soluções de qualidade do ar interior

A manutenção de uma boa qualidade do ar interior é crucial para criar um ambiente saudável. Seguem-se algumas questões comuns para compreender como os purificadores de ar podem ter impacto na saúde, no conforto e no bem-estar geral.

Qual é a função de um purificador de ar?

Um purificador de ar consegue remover poluentes, alergénios e outros contaminantes do ar. Utilizando uma combinação de tecnologias, como filtros HEPA eletrostáticos, filtros de carbono ativado e ionizadores, os purificadores de ar ajudam a capturar e neutralizar poluentes, tornando o ar que respira significativamente mais limpo.

Os 5 benefícios da utilização de um purificador de ar

São muitas as vantagens de ter um purificador de ar em casa ou no escritório, incluindo:

- Melhorar a qualidade do ar interior através da remoção de poluentes como pó, pólen, pelo de animais, fungos de bolor e fumo do ar.

- Reduzir sintomas de alergia e asma através da remoção de alergénios do ar.

- Reduzir odores como fumo, odores da confeção de alimentos e químicos utilizando filtros de carbono ativado e outras tecnologias de purificação.

- Melhorar o sono é um dos principais benefícios de um purificador de ar. Cria um ambiente mais limpo e confortável para dormir ao remover poluentes e alergénios do ar.

- Criar um espaço de vivência ou trabalho mais confortável e agradável através da remoção de poluentes e alergénios do ar.

Há sete sinais que indicam que a sua habitação ou escritório poderiam beneficiar de um purificador de ar:

  • Sintomas como dor de cabeça, espirros ou tosse podem estar relacionados com uma má qualidade do ar
  • Acumulação de pó, bolor ou outros poluentes visíveis em redor da sua habitação
  • Partículas de pó de uma habitação ou escritório recém-renovado ou de mobiliário novo
  • Odores desagradáveis como fumo, odores da confeção de alimentos ou químicos de limpeza ou o cheiro de chamas abertas
  • Necessidade de aliviar alergias ou asma
  • Níveis elevados de poluição atmosférica de um ambiente urbano de alta densidade
  • Necessidade de remover pelo de animais e outros alergénios do ar

Os purificadores de ar da Daikin têm filtros HEPA eletrostáticos de alta eficiência que visam remover do ar 99,97% das partículas com um tamanho igual ou superior a 0,3 mícrones, incluindo alergénios comuns como o pó, pólen e pelo de animais.

A remoção destas pequenas partículas e alergénios vai melhorar a qualidade do ar e reduzir os sintomas de alergias e asma.

Os purificadores de ar conseguem filtrar o cheiro do fumo e partículas nocivas de cigarros utilizando uma combinação de tecnologias como filtros HEPA eletrostáticos de alta eficiência e filtros de carbono ativado.

Os filtros de absorção de partículas de alta eficiência visam remover do ar 99,97% das partículas com um tamanho igual ou superior a 0,3 mícrones, incluindo fumo, alcatrão e nicotina. Os purificadores de ar com filtros de odores removem do ar os compostos orgânicos voláteis (VOC), como odores de fumo e químicos, através da sua absorção e neutralização.

Se optar por um purificador de ar por motivos de saúde e para remoção de fumo, tenha atenção ao filtro HEPA e à classificação CADR (taxa de fornecimento de ar limpo). Quanto mais elevada for a classificação, mais eficiente é o purificador de ar na remoção de fumo, pó e pólen do ar.

A filtragem HEPA é um sistema de filtro de ar particulado de alta eficiência que visa capturar partículas finas de pó. A investigação mostra que remove 99% das partículas com tamanho entre 0,1 μm e 2,5 μm.

Como funciona o filtro HEPA?

O filtro HEPA eletrostático Daikin recolhe eficazmente o pó utilizando forças eletrostáticas, pelo que não tende a ficar colmatado.

Quais são as vantagens de um purificador de ar HEPA?

Um purificador de ar com filtragem HEPA consegue purificar uma maior quantidade de ar.

Ao contrário de alguns filtros que utilizam rede fina, o filtro HEPA não fica colmatado com o pó e consegue recolher partículas mais pequenas.

Os benefícios incluem uma melhor qualidade do ar, uma vez que o purificador de ar HEPA remove uma grande variedade de poluentes e alergénios e consegue reduzir os sintomas de alergias e asma.

Tipicamente, os filtros HEPA duram mais tempo que outros tipos de filtros, fazendo destes uma opção eficaz a longo prazo em termos de custo. O filtro Daikin tem uma vida útil de 10 anos.

Um sistema de ventilação mecânica controlada com recuperação de calor DUCO melhora a qualidade do ar interior ao introduzir ar exterior novo e remover do interior o ar estagnado. Utiliza um permutador de calor para manter os níveis de temperatura e humidade estáveis, reduzindo assim os custos de energia. Também dispõe de filtros de elevada eficiência para ajudar a remover poluentes e alergénios, tornando o ar mais limpo e saudável para respirar.

Um sistema de ventilação centralizada com recuperação de calor DUCO melhora a qualidade do ar interior ao trazer para o interior ar novo do exterior e remover do interior o ar estagnado. Tal é realizado através de um permutador de calor, que mantém a temperatura interior muito mais estável.

O sistema de ventilação é composto por dois componentes principais:

1) Permutador de calor: O permutador de calor é um dispositivo que transfere energia térmica do ar interior estagnado para o ar exterior novo introduzido. Tal ajuda a manter a temperatura interior estável, o que reduz os custos de energia elétrica.

2) Filtros: O sistema também contém filtros que de elevada eficiência que ajudam a remover os poluentes e os alergénios do ar. Estes filtros capturam e neutralizam os poluentes no ar, tornando o ar interior da sua habitação ou escritório mais limpo e saudável para respirar.

Além disso, o sistema de ventilação mecânica controlada  com recuperação de calor DUCO ajusta a velocidade do ventilador automaticamente com base na qualidade do ar interior. Há também uma função de controlo e temporizador, que opera nas diferentes divisões em que o sistema é utilizado. Tal permite configurar o sistema para funcionar durante um período de tempo específico.

A inspeção regular do seu sistema de ventilação centralizada com recuperação de calor DUCO é essencial para garantir a sua fiabilidade e longevidade. A inspeção pode incluir a limpeza dos difusores , a substituição dos filtros e a verificação da existência de fugas ou outros problemas.

É também importante manter os ventiladores de insuflação e extração de ar livres de quaisquer obstruções e verificar regularmente o indicador de substituição de filtro para garantir que os filtros não estão obstruídos nem precisam de ser substituídos.

O caudal de nas diferentes divisões da sua habitação ou escritório também deve ser considerado e verificado regularmente para garantir que o sistema está a distribuir ar novo de forma uniforme.

Um sistema de ventilação ajuda a melhorar a qualidade do ar interior de diversas formas.

Enquanto introduz ar novo proveniente do exterior para o espaço interior, também remove o ar estagnado do interior. Este processo é denominado "permutação de ar". Remove e dilui a poluição, os alergénios e outros contaminantes do ar.

1) Ventiladores: Um sistema de ventilação utiliza uma combinação de difusores “Ducovent”, de insuflação e de exaustão para fazer circular ar na habitação. Então, distribui este ar novo utilizando filtros HEPA. Estes filtram e, como tal, neutralizam poluentes existentes no ar interior proporcionando um local mais limpo e saudável para respirar.

2) Reduzir os sintomas de alergia e asma: Um sistema de ventilação ajuda a reduzir os sintomas de alergias e asma através da remoção de partículas do ar.

3) Reduzir os odores: As atividades do dia a dia, como cozinhar, criam odores indesejados. Um sistema de ventilação ajuda a remover os odores desagradáveis, tornando o ambiente mais confortável.

4) Melhorar o conforto: Um sistema de ventilação pode ajudar a criar um espaço de vivência ou trabalho mais confortável e agradável. Remove poluentes, cheiros desagradáveis e alergénios, criando um local mais limpo e seguro.

Uma má ventilação afeta o espaço interior e a sua saúde. Ventilações deficientes podem originar a acumulação de humidade, resultando em bolor e odores a mofo nos materiais e mobiliário. Uma acumulação de humidade também pode resultar em danos estruturais, o que pode atrair infestações. Em consequência disto, outro problema que pode ocorrer é os espaços interiores tornarem-se demasiado quentes ou frios, o que resulta num maior consumo de energia elétrica e, como tal, em custos. A acumulação de bolor e bactérias, assim como a má qualidade do ar também podem provocar problemas respiratórios, alergias e fadiga. Os dois problemas estão interligados, sendo que a melhoria da ventilação contribui para minimizar ambos.

Soluções para melhorar a qualidade do ar

Há muitas soluções para solucionar o problema da má qualidade do ar. As soluções de ventilação natural podem ajudar, como por exemplo, abrir as janelas e evitar o uso de velas ou lareiras. No entanto, a solução mais eficaz é instalar um sistema de ventilação mecânica, que se revela eficiente e sustentável para melhorar a qualidade do ar. Se já dispuser de um, substituir e limpar os filtros pode representar imensos benefícios.

Há quatro principais formas através das quais um sistema de ventilação eficiente pode reduzir os custos. Estas são:

1) Poupar energia: Um sistema de ventilação com recuperação de calor (que tem o maior impacto na poupança de custos) ajuda a poupar energia. Transfere o calor do ar de exaustão  para o ar novo de forma a manter a temperatura estável. Isso reduz a necessidade de aquecimento e arrefecimento, poupando nos custos de energia elétrica.

2) Reduzir as cargas de aquecimento e arrefecimento: Através da troca de ar exterior e do ar interior estagnado, o sistema de ventilação ajuda a reduzir as cargas de aquecimento e arrefecimento de um sistema AVAC. Por sua vez, isso ajuda a prolongar a vida útil do equipamento AVAC. Consequentemente, os custos de manutenção são reduzidos.

3) Reduzir as alergias e a asma: O sistema de ventilação mecânica controlada com recuperação de calor Duco ajuda a reduzir significativamente os sintomas de alergias e asma, removendo as partículas nocivas do ar.

4) Reduzir os custos de manutenção: O sistema Duco apresenta baixos custos de manutenção e é construído a partir de materiais de alta qualidade e tecnologia avançada, o que o torna fiável e duradouro.

Um instalador de ventilação profissional avalia o edifício e os custos associados à instalação. Considera-se as dimensões dos espaços interiores e o número de ocupantes para chegar ao processo de instalação do sistema e da ventilação mais eficiente. É concebido um sistema de ventilação adequado, tendo em conta os regulamentos e a legislação em vigor. O sistema tem de estar acessível para que possa ser testado e inspecionado regularmente quanto à manutenção e renovação.

A instalação de um sistema de ventilação implica alguns passos:

1) Avaliação: Um profissional avalia o edifício para determinar o tipo de sistema de ventilação que melhor se adequa ao espaço. Isto tem em conta fatores como as dimensões do edifício, o número de ocupantes e o nível de poluição atmosférica da zona.

2) Conceção: O passo seguinte é conceber o sistema de ventilação. Isso inclui a disposição das condutas e acessórios Ducoflex, a localização das aberturas de insuflação e exaustão, o tamanho e o tipo de equipamento necessário.

3) Instalação: Geralmente, a instalação do sistema de ventilação começa pelas condutas Ducoflex. Estas são depois ligadas às aberturas de insuflação e exaustão, que tipicamente estão localizadas nas paredes ou nos tetos do edifício.

4) Testagem: Quando a instalação está concluída, o profissional testa o sistema para assegurar que está a funcionar corretamente, que o caudal de ar está equilibrado e que o sistema corresponde aos requisitos indicados nos regulamentos e na legislação em vigor.

5) Manutenção: Qualquer sistema de ventilação exige uma inspeção regular, pelo que é importante assegurar que o instalador efetua verificações regulares.

Compre diretamente à Daikin através da nossa loja online

Entre na loja Daikin e usufrua das vantagens de nos comprar diretamente: Envio gratuito, 1 ano de garantia após a compra, entrega sem complicações e excelente serviço de apoio ao cliente.