Skip to main content

Com os custos de energia tão elevados, a eficiência da bomba de calor ar-ar é importante

A eficiência energética é um fator primordial para muitos proprietários de habitações, tendo em conta a proteção do planeta e a redução das faturas. Se estiver a considerar a instalação de uma bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) para aquecer e arrefecer a sua habitação, é conveniente ter uma ideia do respetivo consumo energético.

O que determina o consumo energético de uma bomba de calor ar-ar?

São muitos os fatores que afetam o consumo energético e os custos de funcionamento de uma bomba de calor ar-ar, incluindo:

  • Até que ponto a sua habitação está bem isolada e retém o calor ou se mantém fresca.
  • Posicionamento e orientação da habitação. Se a habitação estiver abrigada do sol e do vento, pode necessitar de menos energia para arrefecimento e aquecimento. Se estiver orientada para sul e tiver bastantes janelas, pode aquecer mais no verão (exige mais energia) e manter-se mais quente no inverno (exige menos energia).
  • Dimensões do espaço. Os espaços maiores necessitam de mais energia para aquecer e arrefecer.
  • Quantas pessoas vivem na habitação e quais são as suas necessidades. Os bebés e os idosos podem precisar que a habitação esteja mais quente no inverno ou sentir maior desconforto com o calor no verão. Também depende de quanto tempo passa na habitação, por exemplo, se trabalha fora.
  • Se tem persianas ou cortinas que mantêm o calor no interior ou bloqueiam o sol.
  • Se tem painéis solares fotovoltaicos para dispor de eletricidade "gratuita".

O tipo, o tamanho e a capacidade das unidades de bomba de calor ar-ar também são importantes. Se forem demasiado pequenas, não serão eficazes nem eficientes. Podem ter de trabalhar mais para aquecer e arrefecer a divisão, utilizando mais energia, a um custo superior, com menos benefícios no alcance de uma temperatura confortável. Se forem demasiado grandes, criam fluxos de ar em excesso e podem causar correntes de ar. Mais uma vez, isso é ineficiente, dispendioso e eventualmente desagradável.

Como posso saber mais sobre a eficiência e o consumo energético de uma bomba de calor ar-ar?

Todos os dispositivos elétricos e eletrónicos vendidos na UE têm uma classificação de eficiência energética. O intervalo é entre A+++ (mais eficiente) e D (menos eficiente), para tomar uma decisão informada. As etiquetas energéticas de todos os produtos Daikin encontram-se no nosso website.

Existem também classificações de eficiência sazonal para produtos de aquecimento e arrefecimento que todos os fabricantes de unidades vendidas na UE têm de usar. O índice de eficiência energética sazonal (SEER) diz respeito à eficiência energética em arrefecimento e o coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) diz respeito à eficiência energética em aquecimento. Estes medem a eficiência num ambiente típico e o consumo energético anual.

Pode efetuar uma estimativa da utilização energética da bomba de calor: a maior parte dos fabricantes indica o consumo anual dos seus modelos em kilowatt-hora nos websites ou nas brochuras. Se sabe quanto o seu fornecedor cobra por kilowatt-hora, pode calcular aproximadamente qual será o valor da fatura, tendo em conta as variáveis indicadas.

Saiba mais sobre a eficiência de uma bomba de calor ar-ar na gama de produtos Daikin.

As nossas bombas de calor ar-ar mais populares

Cores disponíveis
Conjunto de bomba de calor ar-ar
Cores disponíveis
Conjunto de bomba de calor ar-ar
Conjunto de bomba de calor ar-ar

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Gostaria de conhecer a gama completa de bombas de calor ar-ar?

Conheça a nossa gama completa e encontre o modelo que melhor se adequa às suas necessidades e ao seu espaço interior

Mais informações sobre bombas de calor ar-ar

Encontre as respostas a todas as questões que possa ter sobre as bombas de calor ar-ar e como as pode utilizar

A unidade interior da bomba de calor ar-ar faz parte de um sistema da bomba de calor ar-ar situado dentro de casa e fornece o ar condicionado ao espaço.

A escolha de uma unidade interior da bomba de calor ar-ar depende das suas necessidades específicas, mas é importante compreender como o sistema funciona como um todo. Existem diferentes sistemas de bomba de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado), cada com as suas próprias características. Um dos tipos mais populares utilizados em habitações é o sistema split, que é dividido em duas unidades: uma unidade interior e uma unidade exterior. Para aquecer, a unidade exterior extrai calor do ar exterior e transfere-o para dentro através da unidade interior — ou faz exatamente o contrário quando é preciso arrefecer a sua casa.


Há três tipos de unidades interiores de bombas de calor ar-ar:

Unidades murais

Os modelos murais (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) estão disponíveis em diferentes tamanhos e cores para combinar com o seu interior.

Unidades de chão

Os modelos de chão (Perfera Floor) são sistemas de ar condicionado que cabem perfeitamente sob um peitoril de janela ou numa divisão onde a altura é limitada.

Unidades de condutas para tetos falsos

Unidades de condutas para tetos falsos. Se não quiser uma unidade interior visível, é possível instalar uma bomba de calor ar-ar oculta em tetos suspensos ou paredes falsas.

A unidade interior da bomba de calor ar-ar faz parte de um sistema da bomba de calor ar-ar situado dentro de casa e fornece o ar condicionado ao espaço.

A escolha de uma unidade interior da bomba de calor ar-ar depende das suas necessidades específicas, mas é importante compreender como o sistema funciona como um todo. Existem diferentes sistemas de bomba de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado), cada com as suas próprias características. Um dos tipos mais populares utilizados em habitações é o sistema split, que é dividido em duas unidades: uma unidade interior e uma unidade exterior. Para aquecer, a unidade exterior extrai calor do ar exterior e transfere-o para dentro através da unidade interior — ou faz exatamente o contrário quando é preciso arrefecer a sua casa.


Há três tipos de unidades interiores de bombas de calor ar-ar:

Unidades murais

Os modelos murais (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) estão disponíveis em diferentes tamanhos e cores para combinar com o seu interior.

Unidades de chão

Os modelos de chão (Perfera Floor) são sistemas de ar condicionado que cabem perfeitamente sob um peitoril de janela ou numa divisão onde a altura é limitada.

Unidades de condutas para tetos falsos

Unidades de condutas para tetos falsos. Se não quiser uma unidade interior visível, é possível instalar uma bomba de calor ar-ar oculta em tetos suspensos ou paredes falsas.

Sim, e se remodelar o seu imóvel e mudar para um sistema de ar condicionado renovável, estará a aumentar o valor da sua casa renovada, a beneficiar o ambiente e também as suas finanças. As bombas de calor podem ser instaladas em praticamente qualquer casa. No entanto, há alguns aspetos que devem ser tidos em consideração, principalmente no que diz respeito ao isolamento. Para uma bomba de calor funcionar com a máxima eficiência, a sua casa precisa de estar bem isolada, de modo a evitar ao máximo que o calor escape. Um engenheiro de aquecimento qualificado pode aconselhá-lo e indicar o que é necessário fazer na sua casa para a tornar adequada para um sistema de bomba de calor. Isto pode incluir a atualização do isolamento das paredes e do telhado. Também terá de ponderar a localização. A unidade exterior terá de ser instalada fora de casa e deverá situar-se num local de fácil acesso para quando precisar de limpar a unidade, ajustar as suas configurações ou fazer reparações na bomba de calor.

Sim, uma bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) pode fornecer água quente em sua casa. Com a solução Multi+ da Daikin, é possível oferecer aquecimento, arrefecimento e água quente com um só sistema. Liga até três unidades e um depósito de água quente sanitária, sendo compatível com um depósito de 90 e 120 litros e uma grande variedade de unidades interiores, proporcionando assim uma flexibilidade ímpar. A nossa solução Multi+ inclui um visor intuitivo de texto completo no depósito de água quente sanitária para monitorização e ajuste de todas as configurações, incluindo a temporização ou a temperatura da água.

As bombas de calor ar-ar da Daikin (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) podem atenuar as alergias, uma vez que capturam os alergénios no filtro e melhoram a qualidade do ar que respira. Além de oferecem aquecimento e arrefecimento, as bombas de calor ar-ar também removem poluentes, pólen e partículas do ar.

Algumas unidades Daikin também estão equipadas com um Flash Streamer e diferentes filtros, como o filtro desodorizante de apatite de titânio ou o filtro prateado de remoção de alergénios, rápidos e eficientes na redução dos poluentes no ar.

Não! Além disso, as nossas bombas de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) podem ajudar a reduzir os sintomas das alergias. A Daikin integra vários filtros em todas as suas unidades de ar condicionado: os filtros desodorizantes de titânio, filtros prateados de alergénios e Flash Streamers removem o pó e capturam as bactérias. Com uma manutenção adequada do ar condicionado e desde que sejam limpos regularmente, estes filtros garantem um ar mais limpo e mais saudável para todos respirarem.

Para a sua bomba de calor funcionar corretamente, é fundamental que o sistema seja instalado corretamente. A instalação deve ser feita apenas por um técnico autorizado e num local adequado. A superfície deve ser suficientemente firme para suportar o peso e as vibrações da unidade e também deve haver espaço suficiente para o ar circular e para os tubos de ligação e os cabos de alimentação. Quaisquer plantas ou arbustos nas proximidades da sua bomba de calor devem estar situados a pelo menos um metro e têm de ser podados regularmente. A bomba também deve ser instalada num local de fácil acesso para efetuar reparações e outras operações de manutenção geral.

Perguntam-nos frequentemente porque não é possível colocar a bomba de calor no interior. Não poderiam ser instaladas no sótão ou num jardim de inverno ou marquise? A resposta é não. Isto porque, após algumas horas, a bomba de calor terá extraído todo o calor do ar, transformando o espaço onde se encontra num autêntico congelador. É por isso que as bombas de calor ar-ar precisam de acesso a ar exterior que flui livremente.

É recomendável que a assistência seja efetuada uma vez por ano por um engenheiro qualificado. A assistência agendada, a manutenção regular dos pontos de verificação e a limpeza de rotina do sistema prolongam a vida útil e mantêm a eficiência energética.

Sinais de que a bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) necessita de manutenção imediata:

Se a unidade de ar condicionado produzir mais ruído do que o habitual, os filtros poderão estar entupidos. Limpe a unidade removendo o pó com um aspirador. Se o ruído persistir ou se ouvir um gorgolejo, pode haver um problema mecânico. Deve ser chamado um técnico qualificado para examinar a unidade.

Tem curiosidade em saber tudo sobre bombas de calor ar-ar?

Leia toda a história sobre as bombas de calor ar-ar e tome uma decisão informada

Descobrir mais soluções domésticas

A Daikin acredita que o que transforma uma habitação num lar é o conforto, o cuidado e a alegria dos momentos partilhados. Conheça as nossas soluções de conforto para a sua habitação.