Daikin, a primeira empresa no mundo a apresentar uma nova geração da série de chillers scroll de condensação a ar com fluido frigorigéneo R-32.
A Daikin lidera continuamente em termos de tecnologia chiller, procurando mais uma vez a inovação. Com a nova geração de chillers e bombas de calor com R-32, a Daikin alargou a gama Bluevolution a capacidades superiores, permitindo aplicações comerciais assim como beneficiar da utilização de fluido frigorigéneo R-32.

Porque é que a Daikin introduziu os modelos R-32?
O potencial de aquecimento global (GWP) do R-32 é apenas 675. Menos dois terços em comparação com um fluido frigorigéneo comum, tal como R-410A. Graças à menor classificação de inflamabilidade (insere-se na categoria A2L da ISO817), o fluido frigorigéneo R-32 pode ser utilizado em segurança em muitas aplicações, tais como sistemas de água refrigerada. De seguida, uma vez que é um fluido frigorigéneo de um único componente, pode ser facilmente reciclado e reutilizado, mais uma vantagem ambiental a seu favor.
Porquê escolher o fluido frigorigéneo R-32
Na verdade, o fluido frigorigéneo R-32 é considerado o fluido frigorigéneo mais equilibrado em termos de impacto ambiental, eficiência energética, segurança e redução de custos para equipamento de AC e bomba de calor.
Vamos começar a analisar a forma como o R-32 responde aos principais aspetos a ter em conta ao escolher um fluido frigorigéneo: custo, respeito pelo ambiente e segurança.
Uma visão da política de fluidos frigorigéneos e da resposta às novas necessidades da Daikin
Os fluidos frigorigéneos são cada vez mais necessários uma vez que as necessidades de arrefecimento e aquecimento do nosso mundo estão a aumentar. Embora as soluções de fluido frigorigéneo do passado possam ter tido consequências no ambiente atual, é importante encontrar soluções preparadas para o futuro para os desafios atuais. Esse é o principal objetivo da Daikin. Contribuir para atenuar o impacto ambiental dos fluidos frigorigéneos com uma abordagem abrangente durante a vida útil do fluido frigorigéneo e equipamento.
Ao escolher um fluido frigorigéneo, os principais aspetos a ter em conta são, normalmente, segurança, custo e respeito pelo ambiente. É uma questão de equilíbrio entre estes diferentes aspetos e fatores. Como é óbvio, as escolhas poderão diferir consoante a aplicação, uma vez que a escolha perfeita para todas as aplicações simplesmente não existe. Mas as recentes alterações introduzidas pelos novos regulamentos internacionais resultaram em novos desenvolvimentos no mundo dos fluidos frigorigéneos, que nos últimos anos tem avançado para fluidos frigorigéneos com menor potencial de aquecimento global.
A Daikin, enquanto empresa com uma experiência única de fabrico e produção de fluidos frigorigéneos e equipamento, identificou o fluido frigorigéneo R-32 como o fluido frigorigéneo mais equilibrado em termos de impacto ambiente, eficiência energética, segurança (R-32 tem uma classificação de A2L - baixa inflamabilidade) e redução de custos para equipamento AC e bomba de calor. É por isso que a Daikin acredita no R-32.
EWAT-B

EWYT-B

EWAA-DA

EWAT-CZ
EWYA-DA

EWYT-CZ

A gama Bluevolution está prestes a ser alargada com a introdução de uma nova série que completa esta família de produtos da Daikin para o segmento de sistemas de ar condicionado comerciais.
A gama Bluevolution é feita através de tecnologias modernas e avançadas com fluido frigorigéneo R-32. Estes produtos visam reduzir significativamente o impacto ambiente de tecnologias de ar condicionado para o setor comercial. Tudo isto sem afetar o desempenho das unidades e respetiva capacidade de produzir o nível necessário de conforto. Para mais informações, entre em contacto!
Os fluidos frigorigéneos são cada vez mais necessários uma vez que as necessidades de arrefecimento e aquecimento do nosso mundo estão a aumentar. Embora as soluções de fluido frigorigéneo do passado possam ter tido consequências no ambiente atual, é importante encontrar soluções preparadas para o futuro para os desafios atuais. Esse é o principal objetivo da Daikin. Contribuir para atenuar o impacto ambiental dos fluidos frigorigéneos com uma abordagem abrangente durante a vida útil do fluido frigorigéneo e equipamento.
A Daikin, enquanto empresa com uma experiência única de fabrico e produção de fluidos frigorigéneos e equipamento, identificou o fluido frigorigéneo R-32 como o fluido frigorigéneo mais equilibrado em termos de impacto ambiente, eficiência energética, segurança (R-32 tem uma classificação de A2L – baixa inflamabilidade) e redução de custos para equipamento AC e bomba de calor. É por isso que a Daikin acredita no R-32 e continua a desenvolver tecnologias de vanguarda baseadas neste fluido frigorigéneo.
Mantenha-se atento(a) a mais informações sobre o próximo lançamento de produtos!