Os nossos sistemas de ar condicionados pertencem à classe de eficiência energética mais elevada do mercado. Com ênfase nas energias renováveis e na poupança resultante da utilização da nossa tecnologia Inverter, poderá beneficiar de uma solução abrangente que assegura um conforto excecional com pouco impacto na sua fatura energética. O nosso compromisso de desenvolver soluções de climatização energeticamente eficientes garante que as unidades Daikin cumprem antecipadamente com novas normas e legislação.
Como funciona um ar condicionado?
O funcionamento de uma bomba de calor é baseado na tecnologia de compressão, sendo comparável a um sistema de um frigorífico.
A unidade interior extrai o calor de uma sala e dissipa-o através da unidade exterior. O compressor e o seu fluido frigorigéneo são os elementos centrais deste princípio. O líquido frigorigéneo é transformado em gás através do calor. Este gás é transportado para o condensador, onde se torna novamente em líquido. O calor é libertado pela unidade exterior para o ar exterior. Este processo é repetido sempre que o ar condicionado é ligado.
Um ar condicionado utiliza energia livre proveniente da natureza, mas funciona com eletricidade. Pode ligá-lo à rede elétrica, contudo também a pode produzir por si próprio/a através de painéis fotovoltáicos.
Os diferentes sistemas de climatização
Existem diferentes sistemas de climatização, cada um com as suas propriedades características específicas. Existe um sistema adequado a cada necessidade consoante o que deseja e o local onde o escolhe instalar. Mas como fazer uma escolha criteriosa? Abaixo encontra os dois sistemas mais comuns utilizados em casas particulares e/ou pequenos escritórios.
1. Um sistema Split
O ar condicionado split é o sistema mais comum. Este tipo de sistema de climatização é composto por uma unidade interior e uma unidade exterior. O ar condicionado Mono Split é ideal para arrefecer uma única divisão. Este tipo de unidade pode ser ligado a uma unidade exterior, de forma a que a unidade interior, bem com a exterior formem um "par".
2. Um sistema Multi split
Com um sistema de climatização Multi Split, pode arrefecer várias divisões com um controlo remoto individual para cada unidade interior. Podem ser alimentadas até 5 unidades interiores por uma única unidade exterior. Além disso, as unidades de diferentes tamanhos e estilos podem ser combinadas em cada divisão, criando a solução perfeita para a sua casa.
Uma grande variedade de unidades interiores
Cada casa é única, com o seu estilo e configuração que lhes são próprias. Graças à elegância das unidades interiores de climatização Daikin, bem como à vasta gama de modelos e comandos, os sistemas de ar condicionados Daikin oferecem soluções confortáveis e energeticamente eficientes para todas as divisões da sua casa.
1. Os modelos de parede
Os modelos de parede (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera, Comfora e Sensira) são a solução mais compacta. Estes integram-se perfeitamente no design de cada divisão.Pode também expressar a sua originalidade ao escolher um dos modelos de parede estética premiados da da Daikin galardoados com prémios de design.
2. As consolas
As consolas (FVXM-F) são modelos que encaixam perfeitamente num recanto ou numa sala onde a altura é limitada. Estas unidades são suficientemente baixas para serem instaladas debaixo de uma janela, sendo possível serem parcialmente encastradas na parede. A vantagem das consolas é que expelem sempre ar para cima e, portanto, não geram correntes de ar.
3. Os modelos de condutas ocultos
Caso prefira ocultar totalmente a unidade interior, opte por um modelo embutido de condutas. Estes modelos são instalados em tetos ou paredes falsas. Assim, apenas as grelhas de ventilação são visíveis na parede. Estes modelos são perfeitos para aqueles que apreciam sobriedade e serenidade.
Escolha o ar condicionado certo, ao responder a 6 perguntas!
Como escolher, entre toda a gama de soluções eficientes de climatização, a unidade ideal que vai ao encontro das suas necessidades? Basta utilizar a lista de verificação Daikin. Pergunte a si mesmo/a as 6 perguntas seguintes para determinar qual o sistema de climatização mais adequado para a sua casa.
Qual é o rendimento de um ar condicionado?
Pode sempre encontrar a eficiência de um ar condicionado no rótulo energético. Esta etiqueta permite-lhe comparar diferentes marcas e modelos.
A este respeito, os ganhos de eficiência sazonais são os valores mais importantes. O SEER (Rácio de Eficácia Energética Sazonal) para arrefecimento e o SCOP (Coeficiente Sazonal de Desempenho) para aquecimento
Instalação e manutenção de um aparelho de climatização
Decidiu instalar um aparelho de climatização? Então consulte um instalador certificado. Se optar por um sistema Split / Monosplit, deve saber que, como regra geral, a instalação é feita num dia. Se optar por um sistema Multisplit, a instalação poderá demorar entre 2 a 3 dias. Esta média pode variar, pois depende do tipo de bomba de calor instalada e da estrutura da sua casa.
Para a manutenção do seu ar condicionado, também pode contactar o seu técnico de instalação. De facto, para assegurar a manutenção adequada do seu sistema, a maioria das pessoas assina um contrato de manutenção que inclui uma inspeção anual da instalação.