Skip to main content

O novo design modular de bombas de calor água-água aumenta a flexibilidade e o desempenho do sistema

Bruxelas, 01.04.24 – a Daikin anunciou o lançamento de uma nova gama de bombas de calor água-água: a gama EW*T-Q-X-A1 com compressores do tipo scroll da Daikin. A nova EW*T-Q-X-A1 está disponível a partir de abril de 2024 e apresenta uma nova abordagem modular ao designs de sistemas, introduzindo mais flexibilidade na configuração. Rompendo com a solução de “pacote” mais tradicional, a solução modular permite que a capacidade requerida seja alcançada combinando unidades mais pequenas unidas por tubos e controladas como uma só unidade. A construção modular oferece vantagens significativas na localização e instalação, fazendo com que as unidades sejam mais fáceis de transportar, manusear e posicionar, até uma solução “plug & play” completa, incluindo o kit de manómetros e o módulo de bomba da Daikin.

Ampla flexibilidade de aplicação

As novas bombas de calor EW*T-Q-X-A1 XX garantem o funcionamento de aquecimento ou arrefecimento em várias condições diferentes. É possível produzir água quente até +60 °C, enquanto a água refrigerada é fornecida num intervalo de temperatura de -15 °C (mistura de água/glicol) a +30 °C da água de saída do evaporador.

Assim, é possível abranger um amplo leque de aplicações, incluindo aquecimento de conforto, arrefecimento de espaços e processos, e recuperação de calor.

Sendo composta por três módulos base com capacidades de 100, 125 e 160 kW, a gama conta com compressor do tipo scroll Daikin e está disponível em duas versões de níveis de som, incluindo uma versão de som reduzido que é adequada para instalação no exterior e para aplicações sensíveis ao ruído, como condomínios, hotéis e hospitais.

As configurações das unidades por tipo incluem:

  • Bomba de calor água-água com inversão no lado da água
  • Bomba de calor água-água com inversão no lado do fluido frigorigéneo (apenas 100 kW)
  • Sem condensador

As 4 vantagens da modularidade

Escalabilidade

Graças à sua modularidade, a nova EW*T-Q-X-A1 oferece potencial de escalabilidade, reduzindo os custos iniciais do investimento, ao mesmo tempo que abre a possibilidade de expansão futura com a instalação de módulos adicionais para acompanhar o aumento da ocupação dos edifícios. A introdução de uma disposição scroll comum garante uma maior compatibilidade, ajudando a promover a longevidade do sistema e fazendo com que as futuras atualizações do sistema possam ser realizadas sem esforço. Os módulos podem ser combinados num conjunto com disposição lado a lado ou empilhados, de modo a minimizar o espaço necessário – algo que é especialmente útil no caso de aplicações de reequipamento.

Compacto

Cada um dos diferentes módulos é extremamente compacto e pode ser facilmente transportado e posicionado no espaço de instalação. O módulo simples mede 120 centímetros de largura, 130 cm de profundidade e 100 cm de altura, por isso pode ser facilmente carregado com uma empilhadora, sem necessidade de uma grua para deslocar o sistema de chiller completo em pacote.

Instalação “plug & play”

É possível simplificar ainda mais a instalação recorrendo ao Kit de manómetros da Daikin, concebido para ligar módulos no lado da água, uma vez que inclui os tubos entre as unidades. Cada manómetro está também equipado de série com válvulas de corte manuais para todas as ligações. Isto permite excluir cada módulo individualmente do circuito no caso de trabalhos de manutenção, sem ser necessário parar todo o sistema.

Para além disso, um módulo de bomba dedicado pode ser facilmente adicionado ao conjunto de módulos. Está equipado com bombas inverter para proporcionar a máxima flexibilidade e inclui um tanque de expansão com 18 litros de volume.

Custos de funcionamento mais baixos

Graças ao seu design modular, a nova EW*T-Q-X-A1 pode acompanhar de perto o perfil de carga de arrefecimento e aquecimento do edifício. Isto é particularmente relevante pelo facto de assegurar custos de funcionamento mais baixos das instalações de AVAC em condições de carga parcial, o que corresponde à maioria do tempo de funcionamento. O mesmo não se pode dizer dos chillers tradicionais em pacote, uma vez que um chiller em pacote não pode fornecer a carga requerida conforme a norma EN 14825 em condições de carga parcial. Isto significa que o chiller teria de executar uma série de ciclos on/off, tornando o funcionamento menos eficaz.

Fornecer um desempenho energético excecional com um impacto ambiental limitado

A Daikin está empenhada na melhoria contínua do design com o objetivo de reduzir o impacto ambiental das suas soluções de arrefecimento, aquecimento e refrigeração. Os chillers Daikin BLUEVOLUTION usam fluido frigorigéneo R-32, que tem um Potencial de Aquecimento Global (GWP) de 675, apenas um terço do R-410A. Quando conjugado com a elevada eficiência energética, isto pode reduzir substancialmente a pegada de carbono de um edifício. A redução na carga de fluido frigorigéneo necessária proporcionada pela utilização de R-32 oferece níveis de eficiência ainda maiores e reduz, em simultâneo, os custos de instalação e manutenção.

Direitos de autor das imagens: Daikin Europe

Sobre a Daikin

Daikin Europe N.V.

A Daikin Europe N.V. é uma subsidiária do Grupo Daikin global e líder no fornecimento de tecnologia de aquecimento, arrefecimento, ventilação, purificação de ar e refrigeração (AVAC e R) na Europa, no Médio Oriente e em África. A Daikin cria, fabrica e coloca no mercado um amplo portefólio de produtos, serviços de manutenção e também soluções chave na mão para fins residenciais, comerciais e industriais. Atualmente, a Daikin Europe conta com mais de 13 700 funcionários em mais de 57 subsidiárias consolidadas. Tem mais de 14 instalações de fabrico sediadas na Bélgica, República Checa, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria, Estados Unidos, Turquia, Emirados Árabes Unidos e no Reino da Arábia Saudita. A sede do Grupo Daikin Europe está situada em Ostend, na Bélgica. A empresa foi fundada em 1972, a produção na Europa iniciou-se em 1973. 

Sobre a Daikin Industries Ltd.

A Daikin Industries foi fundada em 1924, em Osaka, no Japão. O grupo global emprega mais de 96 000 pessoas em todo o mundo e é líder de mercado em sistemas de bombas de calor e ar condicionado, bem como de filtragem de ar. É o único fabricante mundial que desenvolve e fabrica internamente equipamento de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração, bem como fluído frigorigéneo. A companhia alcançou um volume de vendas de 28,2 biliões de euros no ano fiscal de 2022 (1 de abril de 2022–31 de março de 2023). 

Contactos da Daikin Europe N.V. para os meios de comunicação

Sofie Sap – T.: +32 472 580 482 | E-mail: sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – T.: +32 465 462 321 | E-mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Contacto para os meios de comunicação para questões de produtos da Daikin Europe N.V.

Kevin Viader – T.: +32 (0)471 77 50 38 | E-mail: viader.k@bxl.daikineurope.com

Artigos relacionados