Quais são as vantagens de um sistema de ar condicionado ou bomba de calor ar-ar?
- Arrefecimento e aquecimento
- Várias divisões
- Simples de utilizar
- Muito eficiente
- Adequada ao seu interior
Conforto duplo
As bombas de calor ar-ar podem oferecer arrefecimento e aquecimento. Mantenha o quarto fresco no verão e uma sala de estar quente no inverno.
Aqueça e arrefeça várias divisões
O sistema de bomba de calor ar-ar "multi" permite-lhe ligar até cinco unidades interiores a uma unidade exterior. As unidades interiores podem ter diversos tamanhos e estilos para se adequarem às necessidades e ao design do espaço, assegurando que dispõe de aquecimento e arrefecimento eficazes na sua habitação. Além disso, pode fazer variar a temperatura em cada divisão.
Fácil de gerir
O sistema é simples de utilizar a partir de qualquer local, uma vez que as unidades são controladas através de um controlo remoto intuitivo ou de uma aplicação.
Eficiente em termos de custos e sustentável
Também minimiza as preocupações relativamente às faturas da eletricidade e o impacto ambiental, uma vez que é eficiente em termos de custos e sustentável. Apenas 20% da energia necessária para o funcionamento do sistema provém da eletricidade. A restante é obtida da derradeira fonte de energia renovável: o ar. Pode manter a tranquilidade de saber que o seu conforto não tem um custo absurdo.
Concebida para se adequar ao seu estilo
Com uma ampla gama de unidades interiores, os modelos Daikin são concebidos para se adequarem ao seu estilo e combinarem com o seu interior, oferecendo-lhe um ótimo conforto em qualquer estação.
Como funciona um sistema de bomba de calor ar-ar?
Uma bomba de calor ar-ar inclui duas unidades.
Veja e aprenda
Relaxe e aprenda tudo o que precisa de saber sobre as nossas soluções com histórias cuidadosamente selecionadas para si
Mais informações
Sim, e se remodelar o seu imóvel e mudar para um sistema de ar condicionado renovável, estará a aumentar o valor da sua casa renovada, a beneficiar o ambiente e também as suas finanças. As bombas de calor podem ser instaladas em praticamente qualquer casa. No entanto, há alguns aspetos que devem ser tidos em consideração, principalmente no que diz respeito ao isolamento. Para uma bomba de calor funcionar com a máxima eficiência, a sua casa precisa de estar bem isolada, de modo a evitar ao máximo que o calor escape. Um engenheiro de aquecimento qualificado pode aconselhá-lo e indicar o que é necessário fazer na sua casa para a tornar adequada para um sistema de bomba de calor. Isto pode incluir a atualização do isolamento das paredes e do telhado. Também terá de ponderar a localização. A unidade exterior terá de ser instalada fora de casa e deverá situar-se num local de fácil acesso para quando precisar de limpar a unidade, ajustar as suas configurações ou fazer reparações na bomba de calor.
Sim, uma bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) pode fornecer água quente em sua casa. Com a solução Multi+ da Daikin, é possível oferecer aquecimento, arrefecimento e água quente com um só sistema. Liga até três unidades e um depósito de água quente sanitária, sendo compatível com um depósito de 90 e 120 litros e uma grande variedade de unidades interiores, proporcionando assim uma flexibilidade ímpar. A nossa solução Multi+ inclui um visor intuitivo de texto completo no depósito de água quente sanitária para monitorização e ajuste de todas as configurações, incluindo a temporização ou a temperatura da água.
As bombas de calor ar-ar da Daikin (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) podem atenuar as alergias, uma vez que capturam os alergénios no filtro e melhoram a qualidade do ar que respira. Além de oferecem aquecimento e arrefecimento, as bombas de calor ar-ar também removem poluentes, pólen e partículas do ar.
Algumas unidades Daikin também estão equipadas com um Flash Streamer e diferentes filtros, como o filtro desodorizante de apatite de titânio ou o filtro prateado de remoção de alergénios, rápidos e eficientes na redução dos poluentes no ar.
Não! Além disso, as nossas bombas de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) podem ajudar a reduzir os sintomas das alergias. A Daikin integra vários filtros em todas as suas unidades de ar condicionado: os filtros desodorizantes de titânio, filtros prateados de alergénios e Flash Streamers removem o pó e capturam as bactérias. Com uma manutenção adequada do ar condicionado e desde que sejam limpos regularmente, estes filtros garantem um ar mais limpo e mais saudável para todos respirarem.
Para a sua bomba de calor funcionar corretamente, é fundamental que o sistema seja instalado corretamente. A instalação deve ser feita apenas por um técnico autorizado e num local adequado. A superfície deve ser suficientemente firme para suportar o peso e as vibrações da unidade e também deve haver espaço suficiente para o ar circular e para os tubos de ligação e os cabos de alimentação. Quaisquer plantas ou arbustos nas proximidades da sua bomba de calor devem estar situados a pelo menos um metro e têm de ser podados regularmente. A bomba também deve ser instalada num local de fácil acesso para efetuar reparações e outras operações de manutenção geral.
Perguntam-nos frequentemente porque não é possível colocar a bomba de calor no interior. Não poderiam ser instaladas no sótão ou num jardim de inverno ou marquise? A resposta é não. Isto porque, após algumas horas, a bomba de calor terá extraído todo o calor do ar, transformando o espaço onde se encontra num autêntico congelador. É por isso que as bombas de calor ar-ar precisam de acesso a ar exterior que flui livremente.
É recomendável que a assistência seja efetuada uma vez por ano por um engenheiro qualificado. A assistência agendada, a manutenção regular dos pontos de verificação e a limpeza de rotina do sistema prolongam a vida útil e mantêm a eficiência energética.
Sinais de que a bomba de calor ar-ar (também conhecida como sistema de ar condicionado) necessita de manutenção imediata:
Se a unidade de ar condicionado produzir mais ruído do que o habitual, os filtros poderão estar entupidos. Limpe a unidade removendo o pó com um aspirador. Se o ruído persistir ou se ouvir um gorgolejo, pode haver um problema mecânico. Deve ser chamado um técnico qualificado para examinar a unidade.
Descubra o nosso blogue sobre arrefecimento
Selecionámos alguns artigos informativos e inspiradores para saber mais sobre como a Daikin pode ajudar
Descubra qual é o modelo que melhor se adequa ao seu interior