As bombas de calor são uma das principais soluções para alcançar os objetivos de descarbonização da UE. O nosso estudo demonstra que uma bomba de calor Daikin é 2-24 vezes menos intensiva em carbono, o que ajuda a poupar entre 0,2 e 2 toneladas de CO2 equivalente (C02-eq é a medida métrica padrão para comparar o potencial de aquecimento global de vários gases com efeito de estufa) durante a fase de utilização todos os anos. Os resultados dependem do fator de emissão (EF) da rede elétrica de cada país.
A descarbonização da UE até 2050 é o principal objetivo do Pacto Ecológico Europeu, um plano abrangente para combater as alterações climáticas. A UE visa uma redução de 55% dos gases com efeito de estufa em todos os setores, incluindo energia e edifícios. Os edifícios são os maiores consumidores de energia, correspondendo a 40% do consumo total de energia da UE e a 36% das emissões de gases com efeito de estufa. Nos edifícios residenciais, cerca de 80% do consumo de energia final utiliza-se para o aquecimento de água e de espaços, que em grande medida ainda recorre aos combustíveis fósseis como carvão, gás natural e óleo. A descarbonização do aquecimento nos edifícios é por isso crucial para alcançar os objetivos climáticos da UE.
O papel das bombas de calor na descarbonização
As bombas de calor são vitais para a descarbonização da UE, oferecendo uma solução de aquecimento com maior eficiência energética e ecológica em comparação com os sistemas tradicionais baseados em combustíveis fósseis. O Relatório de estatística e do mercado europeu de bombas de calor de 2023 destaca que o stock de bombas de calor em 2022 contribuiu para uma redução de 52,52 Mt das emissões de gases com efeito de estufa. Globalmente, adotar bombas de calor em vez de caldeiras e fornalhas convencionais pode reduzir as emissões anuais de CO2 em 3 gigatoneladas.
Suporte dos regulamentos da UE
As bombas de calor são essenciais para a transição da UE para a energia limpa e para o alcance da neutralidade carbónica até 2050. De acordo com um relatório de 2022 da Agência Internacional de Energia, as bombas de calor podem reduzir a necessidade de gás da Europa para o aquecimento de edifícios em pelo menos 21 mil milhões de metros cúbicos até 2030. O Plano de ação relativo às bombas de calor da UE visa instalar, no mínimo, mais 10 milhões de bombas de calor até 2027, com base em várias iniciativas da UE como a Vaga de Renovação na Europa, a Diretiva Energias Renováveis (RED) e a Diretiva Eficiência Energética (EED).
Avaliação do ciclo de vida (LCA) das bombas de calor
Para compreender as vantagens da pegada carbónica das bombas de calor em comparação com as tecnologias de aquecimento a gás, é essencial realizar uma avaliação do ciclo de vida (LCA). Uma LCA avalia o ciclo de vida total de um produto — da extração de recursos à produção, utilização, reciclagem e eliminação — oferecendo uma visão abrangente do respetivo impacto ambiental.
Desde 2021, a Daikin tem realizado avaliações do ciclo de vida (LCA) em bombas de calor, avaliando o impacto ambiental, do fabrico à eliminação. A LCA da Daikin é verificada por uma terceira entidade independente e apresentada como Declaração ambiental do produto (EPD), que oferece um resumo independentemente verificado do impacto ambiental de um produto ao longo do ciclo de vida. Existem dois tipos principais de Declarações ambientais do produto (EPD): à escala da indústria e específica do produto. As EPD são cada vez mais mandatadas pelos regulamentos nacionais.
Estudo: pegada carbónica das bombas de calor Daikin em comparação com as caldeiras a gás
O estudo compara a Daikin Altherma 3 R 180 l (bomba de calor ar-água) com uma caldeira a gás muito eficiente (90% de eficiência).
Carbono durante toda a vida
O carbono durante toda a vida (WLC) diz respeito à pegada carbónica total de um produto ao longo da sua existência, incluindo o carbono operacional e o carbono incorporado. O potencial de aquecimento global (GWP) total da bomba de calor Daikin é praticamente oito vezes menor do que o de uma caldeira a gás.
Carbono operacional
As emissões de carbono operacionais são as associadas à utilização corrente de um produto (fase de utilização). Neste estudo, as emissões operacionais da caldeira a gás são quase dez vezes superiores às da bomba de calor. A utilização de energia foi calculada para França.
Carbono incorporado
O carbono incorporado diz respeito às emissões produzidas durante as fases de extração, fabrico, transporte, construção, manutenção, reparação e eliminação de um produto ou edifício. A bomba de calor Daikin tem um nível superior de carbono incorporado em comparação com a caldeira a gás, sobretudo devido a emissões superiores durante as fases de fabrico e eliminação.
As bombas de calor reduzem significativamente as emissões de carbono
Substituir uma caldeira a gás por uma bomba de calor pode resultar em reduções significativas das emissões de CO2 em habitações unifamiliares típicas nos países europeus. As variações da pegada carbónica da bomba de calor durante a fase de utilização foram medidas em diferentes países para uma habitação de média dimensão com consumo anual de energia de 10 000 kWh - representante de uma nova construção.
As emissões anuais da utilização das bombas de calor são 2-24 vezes mais baixas do que as emissões das caldeiras a gás, oferecendo o mesmo aquecimento e arrefecimento de ar e água para a habitação em todos os países estudados. Uma vez que se espera que a pegada ambiental da eletricidade reduza no futuro próximo a longínquo devido aos investimentos em energia renovável levados a cabo pela UE, as bombas de calor também continuarão a ter menos emissões na fase de utilização, contribuindo para o alcance dos respetivos objetivos climáticos.
Em conclusão, as bombas de calor constituem uma solução positiva para o clima e pronta a utilizar com vantagens ambientais de longo alcance em comparação com as caldeiras a gás tradicionais.