O que é uma bomba de calor e como funciona?
Informações básicas sobre bombas de calor: como funcionam e que tipos existem?
Tudo o que sempre quis saber sobre as bombas de calor: de como funcionam a como tornam a sua habitação mais confortável. Apresentaremos as opções, das bombas de calor aerotérmicas às bombas de calor geotérmicas, para que se sinta confiante ao escolher a mais adequada ao seu caso.
O que é uma bomba de calor?
Uma bomba de calor é um dispositivo capaz de fornecer aquecimento, arrefecimento e água quente para utilização residencial, comercial e industrial. Apesar do nome, todas as bombas de calor podem oferecer aquecimento e arrefecimento. Funcionam bem em praticamente todos os tipos de clima.
As bombas de calor são melhores para o planeta? Sim. A par de outras vantagens das bombas de calor, ao contrário das caldeiras a gás ou óleo, os diferentes tipos de bombas de calor não queimam combustíveis fósseis. Além disso, apenas é necessária uma unidade exterior e uma ou mais unidades interiores. São silenciosas, versáteis e eficientes
Como funciona uma bomba de calor?
As bombas de calor obtêm energia do ar, do solo e da água e transformam-na em água quente ou fria. Isto funciona devido ao ciclo de refrigeração.
No ciclo de refrigeração, o calor de uma fonte de energia – como o ar, o solo ou a água – é transportado através de um fluido frigorigéneo para a habitação. O fluido frigorigéneo circula pela bateria do evaporador e evapora-se em gás, que por sua vez é "comprimido" para aumentar a sua temperatura, com o apoio da eletricidade. Isso aquece o ciclo de água na bomba de calor. Este ciclo de água percorre os tubos de água na habitação, para aquecer, por exemplo, os radiadores e proporcionar água quente sanitária na casa de banho e na cozinha
Para introduzir ar mais fresco, o ciclo é invertido e a bomba de calor retira calor da sua habitação e transfere-o para o exterior.
Que tipos de bomba de calor existem?
Há algumas questões a colocar antes de escolher uma bomba de calor. Qual é a temperatura ao longo do ano no local onde vive? Quais são os extremos de frio e calor? Se a temperatura raramente descer abaixo da temperatura de congelamento, a bomba de calor é uma excelente solução. Em climas mais frios, pode combinar uma caldeira de aquecimento central com a bomba para gerar calor. Qual é a dimensão da propriedade a aquecer ou arrefecer? Todos estes critérios afetam a sua escolha.
Fundamentalmente, a decisão é entre os diferentes tipos de bomba de calor; bombas de calor aerotérmicas, que incluem as bombas de calor ar-água e ar-ar, e bombas de calor geotérmicas.
Qual é a diferença? As bombas de calor aerotérmicas utilizam o ar exterior como principal fonte de energia para gerar a temperatura interior pretendida. As bombas de calor ar-água utilizam o calor do ar exterior para aquecer a água dos emissores térmicos (por exemplo, radiadores) e água quente sanitária (cozinha, casa de banho). As bombas de calor ar-ar transferem calor do ar exterior para o ar interior da sua habitação ou vice-versa, aquecendo ou arrefecendo o ar em cada divisão, conforme necessário.
Uma bomba de calor geotérmica transfere o calor entre o ar na sua habitação e o solo no exterior.
Gostaria de saber mais sobre as vantagens da bomba de calor? Contacte-nos. Estamos ao dispor para responder às suas questões e ajudá-lo a fazer a escolha certa.