Skip to main content

Alergias ao pólen: como se proteger eficazmente?

Pingo no nariz, espirros fortes, dores de garganta... O regresso do bom tempo não são só boas notícias, mas a chegada da primavera também traz a chegada do pólen temido pelas pessoas com alergias. Também sofre de alergias ao pólen? Existem formas de se proteger. Para além das soluções tradicionais que conhecemos há muitos anos, agora existem novas tecnologias no mercado para fornecer alívio para este tipo de alergia. Uma vista geral dos remédios já conhecidos e novas soluções promissoras!

O que é exatamente uma alergia?

Uma alergia é simplesmente uma reação exagerada do corpo a um agente externo ao qual é hipersensível. Uma vez exposto a este agente alergénico, o sistema imunitário fica inflamado e desencadeia a reação muito temida por pessoas com alergias, que pode manifestar-se através de vários sintomas físicos.

Pessoas com uma alergia a pólen sofrem das suas alergias principalmente durante a primavera quando as plantas com flor se reproduzem e espalham o seu pólen no ar. O problema? Este pólen espalha-se para todo o lado e não para nas paredes exteriores das nossas casas. Mesmo em casa, o pólen é responsável por sintomas desconfortáveis como espirros e, em caso de alergias severas, problemas agudos respiratórios.

Como se pode proteger de uma alergia ao pólen?

Face à invasão do pólen na primavera, alguma medidas protetoras podem ajudar a reduzir sintomas alérgicos. Por isso, não é recomendado fazer atividades desportivas intensas, secar a roupa no exterior, conduzir com as janelas abertas e até cortar a relva no seu jardim. Para além destes casos de exposição direta a alergénicos, podem existir também fatores escondidos que podem influenciar a reação alérgica. A poluição do ar, por exemplo, irrita as vias respiratórias e facilita a entrada do pólen, para não falar da poluição que torna o pólen mais frágil, o que o decompõe em partículas ainda mais finas e voláteis. Devido a poluição forte, o risco de exposição é portanto ainda maior.

Tratamentos médicos e outras soluções

Existem atualmente dois tipos de tratamentos com medicamentos para tratar as alergias ao pólen: anti-histamínicos, gotas para os olhos e sprays nasais, tratamentos locais que tratam "apenas" os sintomas de alergias, e dessensibilização, um tratamento que dura vários anos que tem como objetivo curar a causa de alergias utilizando uma exposição controlada e prolongada a alergénicos.

Se, no entanto, pensa que "mais vale prevenir do que remediar", há ainda novas soluções no mercado que se focam na causa principal do problema: a presença do pólen no ar. Purificadores domésticos estão agora disponíveis no mercado que removem vírus e bactérias do ar ambiente e filtram partículas como pó e, claro, pólen.

Purificadores de ar Daikin

Os novos purificadores Daikin estão equipados com filtros HEPA eletrostáticos — filtros de partículas aéreas de alta eficiência que emitem forças eletrostáticas para captar a quantidade máxima de partículas aéreas. Estes purificadores de nova geração capturam quase 99% das partículas de tamanhos entre 0,1 μm e 2,5 μm antes de os decompor por oxidação utilizando tecnologia Streamer. A maioria do pólen dentro de casa é então destruído para aliviar os sintomas alérgicos eficazmente, além de que pode confiar na humidificação potente do ar para proteger as suas membranas mucosas contra a secura. Não precisa de temer o regresso desses dias de primavera bonitos!

Alergias ao pólen

A Daikin está aqui para o ajudar a escolher o sistema de purificação do ar mais indicado para a sua situação doméstica.

Itens relacionados

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?