Estudos científicos demostraram que o vírus da COVID-19 é muito mais contagioso no interior do que no exterior. Deste modo, foi formulada uma série de instruções para combater a propagação do vírus da forma mais eficiente possível. Assim, além de boa ventilação, a purificação do ar pode ajudar a reduzir o risco de infeção. Os purificadores de ar Daikin garantem um clima interior que é três vezes mais puro, mais saudável e mais limpo. O resultado: um interior mais confortável e mais seguro para os seus habitantes.
COVID-19: Como reduzir os riscos da contaminação?
Tal como todos os vírus, bactérias e alergénios, a COVID-19 é principalmente transmitida pelo ar. Daí a importância de ventilar as divisões para extrair ao máximo o ar velho - particularmente o ar carregado com o vírus - e substituí-lo por ar novo. Se a ventilação for impossível, uma boa medida adicional é purificar o ar para limitar o risco de transmissão viral.
Obviamente, é importante respeitar as medidas de proteção: usar uma máscara, lavar as mãos e distanciamento social.
Como posso combater o coronavírus com um purificador de ar Daikin?
Para limitar ao máximo a transmissão de partículas virais, é aconselhável purificar o ar para remover estas partículas ou aerossóis. Os estudos demonstraram que em termos de purificação do ar para combater a propagação da COVID-19, apenas a filtragem HEPA e a precipitação eletrostática (carregar e recolher eletricamente as partículas virais para destruí-las através de um filtro eletrostático) são eficientes.
Com o MCK55W e MC55W, os novos purificadores de ar da Daikin, poderá ficar descansado. Estes dispositivos utilizam a tecnologia de precipitação eletrostática: A tecnologia Streamer fornece uma carga elétrica aos agentes nocivos, tais como o vírus, que depois são capturados por um filtro HEPA eletrostático.
Além disso, esta tecnologia Streamer sujeita os agentes nocivos a degradação oxidante: Streamer gera um fluxo estável de eletrões a alta velocidade, produzindo um tipo de descarga de plasma (muito superior a uma descarga de plasma convencional). Outra vantagem desta tecnologia é que a avançada degradação oxidante não só destrói e elimina as partículas virais, mas também bactérias, bolor, alergénios, partículas químicas perigosas e maus cheiros. Isto significa que os purificadores de ar Daikin também são ideais para as pessoas com asma e alergias. Precaução: Para funcionar de forma ideal, um purificador de ar tem de efetuar duas a cinco purificações por hora.
Eficiência de 99,9%
Um estudo científico recente, efetuado em colaboração com a Universidade de Tóquio e a Universidade de Ciências de Okayama, prova que a tecnologia Streamer da Daikin inativa mais de 99,9% do coronavírus (SARS-CoV-2) no ar após 3 horas de exposição em condições específicas de laboratório.
Por outras palavras, os nossos purificadores de ar tornam-no seguro, quer esteja em casa ou no trabalho. Obviamente, a instalação e manutenção adequadas são essenciais para o funcionamento eficiente do dispositivo. Tem perguntas sobre a purificação do ar e/ou os nossos dispositivos equipados com tecnologia Streamer? Não hesite em contactar-nos. Teremos todo o gosto em ajudá-lo.