Skip to main content

Conheça os motivos pelos quais instalar uma bomba de calor na sua habitação é um investimento inteligente e que vale a pena

Homem a explorar as bombas de calor Daikin para substituir o sistema de aquecimento

Hoje em dia, é essencial aquecer e arrefecer a sua habitação de forma sustentável e com baixas emissões de carbono. As bombas de calor são uma escolha cada vez mais popular, e não é só porque são melhores para o planeta. Uma bomba de calor é a escolha inteligente para a sua habitação e para a sua carteira.

 

Como funciona uma bomba de calor

As bombas de calor controlam a temperatura da sua habitação, transferindo a energia térmica do exterior para o interior através de emissores. Além de criar um ambiente confortável e acolhedor nos meses frios, uma bomba de calor pode arrefecer a sua habitação quando o clima está mais quente e também pode fornecer água quente sanitária.

Todas as habitações e edifícios são únicos, pelo que existem vários tipos de bombas de calor adequadas a diferentes ambientes e requisitos:

  • As bombas de calor ar-ar extraem o calor do ar exterior e transferem para o ar interior da sua habitação à temperatura adequada em cada divisão através de unidades especialmente concebidas.
  • As bombas de calor ar-água extraem o calor do ar exterior para a água na sua habitação, utilizando radiadores, piso radiante ou outros emissores para irradiar calor.
  • Os sistemas de bomba de calor híbrida combinam uma bomba de calor com uma caldeira convencional a gás ou gasóleo para ter o melhor de dois mundos.
  • As bombas de calor geotérmicas extraem calor do solo para fornecer aquecimento, arrefecimento e água quente de forma eficiente.

 

Vantagens da bomba de calor

Seguem-se alguns motivos pelos quais é uma boa decisão instalar um sistema de bomba de calor na sua habitação:

  • Eficiente em termos de custos

Apesar de as bombas de calor exigirem um maior investimento inicial, podem ser muito mais eficientes em termos de custos a longo prazo.

Mais de 90% do consumo de energia nas nossas habitações deve-se ao aquecimento e à água quente. Uma das principais vantagens de um sistema de bomba de calor é o facto de extrair energia de aquecimento gratuita do ar ou do solo, o que permite reduzir as faturas da eletricidade e poupar dinheiro.

As bombas de calor funcionam a eletricidade, pelo que se a sua habitação tem atualmente aquecimento a gás, com uma bomba de calor, consumirá menos gás e mais eletricidade. As bombas de calor têm eficiência energética, pelo que as poupanças obtidas por usar menos gás devem superar substancialmente os custos de eletricidade adicionais. Deste modo, pode poupar dinheiro e promover uma mudança positiva no planeta.

É evidente que tem de se considerar o custo inicial de instalação do sistema de bomba de calor e este varia consoante o tipo de configuração escolhido. Por exemplo, o período de retorno é muito mais curto se a bomba de calor substituir um sistema elétrico ou a gasóleo.

Deve considerar durante quanto tempo tenciona permanecer na propriedade e se será suficiente para obter um retorno financeiro das poupanças de energia adicionais. As bombas de calor também podem aumentar o valor de uma habitação, por isso, mesmo que não planeie ficar a longo prazo, verá benefícios financeiros reais.

  • Solução completa

Uma vantagem incomparável das bombas de calor é a sua versatilidade abrangente, uma vez que podem ser ligadas a diferentes tipos de emissores. Podem oferecer aquecimento, arrefecimento e água quente, sem o incómodo e os custos de instalar sistemas em separado. As bombas de calor são uma solução completa extremamente eficaz e eficiente.

  • Melhor para o ambiente

As bombas de calor são uma escolha sustentável que pode ajudar a reduzir as emissões de carbono e promover uma mudança positiva para o ambiente. Ao instalar uma bomba de calor, usufrui da tranquilidade de saber que está a fazer um pouco mais pelo planeta e a contribuir para uma sociedade neutra em carbono.

  • Utilização segura

As bombas de calor funcionam a eletricidade, pelo que não há o risco de fuga de gás ou ignição acidental. As bombas de calor são uma escolha muito mais segura do que os sistemas de aquecimento convencionais baseados em combustão. Além disso, são mais fáceis de manter e os custos de funcionamento são inferiores.

  • Vida útil prolongada

O design simples e eficiente faz com que os sistemas de bomba de calor tenham uma vida útil considerável, sendo que um sistema mantido corretamente pode durar entre 10 e 15 anos.

 

Investimento inteligente e que vale a pena a longo prazo

Apesar dos custos de configuração e do processo de instalação, vale a pena relembrar todos os benefícios que fazem com que a bomba de calor seja uma boa ideia. Está a investir numa forma segura, com eficiência energética e confortável para aquecer e arrefecer a sua habitação.

Além de promover uma mudança positiva para o ambiente ao reduzir o consumo de energia, uma bomba de calor pode reduzir significativamente os custos de eletricidade. Por isso, é uma boa solução para o planeta e para a carteira.

Convenceu-se das múltiplas vantagens de uma bomba de calor?