Desde a pandemia global que os hábitos de trabalho mudaram significativamente em todo o mundo. Muitos profissionais trabalham agora a partir de casa e quando trabalham num espaço partilhado, prestam mais atenção do que nunca às questões de higiene e ventilação. No futuro, a qualidade do ar interior irá tornar-se um fator decisivo no bem-estar dos funcionários. Mas como é possível garantir um clima interior saudável no seu local de trabalho e quais são as formas mais eficazes para o conseguir?
O novo normal
Após a pandemia, a maioria das empresas notou uma alteração nos locais e comportamentos de trabalho. Mais pessoas começaram a trabalhar a partir de casa ou, ocasionalmente, em espaços de “coworking”, prestando-se cada vez mais atenção a hábitos relacionados com a Covid, como a higiene das mãos e a ventilação. Como consequência, estão a surgir sensores de CO2 nos espaços de escritório por todo o mundo e os edifícios de escritórios contemporâneos estão, cada vez mais, a ser equipados com sistemas de ventilação com tecnologias de ponta. E com razão, uma vez que a qualidade do ar interior pode ter um impacto significativo no desempenho e no bem-estar dos funcionários.
Porque é que a qualidade do ar interior é importante
A qualidade do ar interior, frequentemente referida como QAI, diz respeito à qualidade do ar que é respirado diariamente pelos ocupantes ou visitantes de um edifício. Embora esteja generalizada a crença de que o ar interior é mais limpo e saudável do que o ar exterior, isto não corresponde à verdade. Estudos revelam que, em muitos casos, o ar interior não tratado está entre duas a cinco vezes mais poluído do que o ar exterior, devido a poluentes como pólen e bactérias. Isto pode originar doenças como gripe e infeções respiratórias e, juntamente com níveis de CO2 elevados devido à falta de ventilação, pode causar dores de cabeça, problemas de concentração, diminuição da capacidade de desempenho profissional e má saúde geral.
Felizmente, com os sistemas adequados, poluentes atmosféricos como pólen, bactérias e vírus podem ser filtrados e retirados do ar para criar um ambiente interior saudável para todos.
Como melhorar a qualidade do ar
Atualmente, as casas e os edifícios estão mais bem isolados do que nunca. São boas notícias para o ambiente, mas também significa que assim que partículas de ar nocivas, contaminantes e pólen entram num ambiente de trabalho, torna-se mais difícil do que nunca eliminá-los. A solução é ventilar, filtrar e, acima de tudo, purificar.
VENTILAR >> FILTRAR >> PURIFICAR
A ventilação é essencial para diluir e remover os poluentes. As janelas abertas, por exemplo, podem ajudar a equilibrar os níveis de CO2 e poluição e já foi demonstrado que sistemas de ventilação com uma boa manutenção e um fluxo de troca de ar adequado são eficazes para proteger as pessoas dos contaminantes em edifícios de escritórios de grandes dimensões. Como passo seguinte, a utilização de filtros de ar de alta eficiência nos sistemas de ar condicionado e ventilação pode ajudar a captar a maioria das partículas suspensas no ar, reduzir a concentração de bactérias e vírus em suspensão no ar e, consequentemente, o risco de transmissão aérea. No entanto, embora os sistemas de filtragem captem organismos víricos, bacterianos e fúngicos, não conseguem inativá-los, o que permite que possam replicar-se e, potencialmente, causar doenças. É por isso que a purificação do ar é o passo essencial seguinte para os empregadores que pretendem eliminar ativamente os contaminantes e melhorar amplamente a qualidade do ar interior nos seus escritórios.
Daikin: o seu parceiro em purificação do ar
A Daikin lançou o seu primeiro purificador de ar ainda em 1975. Enquanto especialistas em gestão da qualidade do ar, consideramos que é a nossa missão oferecer soluções inovadoras que sejam verdadeiramente eficazes para combater a poluição do ar, assim como pólen e vírus sazonais. Estudos demonstraram que a nossa gama de purificadores de ar remove mais de 99,98% do coronavírus humano (HCoV-229E) e 99,93% dos vírus que causam a gripe comum (H1N1) em apenas 2,5 minutos. *
À medida que empresas em todo o mundo se preparam para regressar aos seus escritórios, os purificadores de ar da Daikin podem ajudar a criar as condições para que seja um regresso mais seguro. O nosso compromisso relativamente a ambientes interiores saudáveis resultou num vasto portfólio de produtos de filtragem e purificação do ar que contribuem diretamente para reduzir o risco de transmissão de vírus respiratórios. Utilizamos estas tecnologias nas nossas soluções de ar condicionado, aquecimento e ventilação, tanto em aplicações de edifícios grandes como pequenos, e em purificadores "plug-and-play" compactos para purificação rápida e flexível. Isto permite-nos oferecer a solução certa para cada tipo de edifício, com o objetivo de ajudar a tornar os ambientes de trabalho mais frescos, saudáveis e confortáveis – um escritório de cada vez.
*Os purificadores de ar Daikin purificam o ar interior fazendo-o circular pela unidade e permitindo que o ar passe por vários filtros e tecnologias de purificação: um filtro HEPA eletrostático de alto desempenho capta os vírus e poluentes, que são depois expostos à nossa tecnologia Flash Streamer patenteada, a qual desinfeta o ar e remove os vírus e bactérias.
Explore a nossa gama de purificadores de ar
Está na altura de usufruirmos de espaços de escritório mais frescos, saudáveis e confortáveis. Agora mais do que nunca. Conheça a nossa gama completa de purificadores de ar para o ajudar a garantir uma climatização interior saudável.