Skip to main content

Bomba de calor ar-água de média temperatura

A sua solução ecológica para aquecimento, arrefecimento e água quente

Aquecimento

As bombas de calor extraem calor do ar exterior, tornando o aquecimento da sua casa um processo eficiente em termos energéticos.

Arrefecimento

Alimentadas por fontes de energia renovável, as bombas de calor arrefecem a sua casa sem consumir grandes quantidades de energia.

Água quente

A combinação de uma bomba de calor com um depósito de água quente sanitária produz água quente suficiente e a elevada eficiência para si e para a sua família.

Apoio solar

O apoio solar opcional é uma fonte de energia gratuita que pode produzir até 70% da água quente sanitária.

Como funciona uma bomba de calor

Uma bomba de calor controla a temperatura transferindo calor. Estes são os três componentes essenciais para uma bomba de calor: a unidade exterior (evaporador), a(s) unidade(s) interior(es) (condensador) e o fluido frigorigéneo. O fluido frigorigéneo transfere o calor à medida que circula entre a(s) unidade(s) exterior(es) e interior(es).

  • O evaporador extrai energia da fonte renovável (ar, água, geotérmica ou solar) forçando o líquido a transformar-se num gás.
  • O compressor comprime o gás, que eleva a sua temperatura.
  • O condensador permuta o calor do gás para o sistema de aquecimento e o gás regressa a um estado líquido.
  • A válvula de expansão reduz a pressão do fluido frigorigéneo, que desencadeia a evaporação e o ciclo volta ao início.

Simplesmente invertemos este ciclo para arrefecer a sua casa.

Ideal para substituir caldeiras a gás

As bombas de calor ar-água de média temperatura são ideais para substituir caldeiras a gás em casas construídas entre 1990 e 2000.

São compatíveis com pavimento radiante e com radiadores de baixa temperatura. Desenvolvidas e fabricadas na Europa para a Europa, as bombas de calor Daikin adaptam-se a qualquer clima europeu, durante todo o ano.

Alimentadas por energia renovável

Ao extraírem energia renovável do ar, as unidades Daikin Altherma de baixa temperatura aquecem, arrefecem e fornecem água quente para a sua casa de forma sustentável.

  • Alimentadas por 75% de energia renovável extraída do ar e 25% de eletricidade
  • Recebeu uma etiqueta energética A+++ pelo seu aquecimento ambiente
  • Combine a sua bomba de calor com apoio solar para aumentar as suas poupanças de água quente

Sempre em controlo

Transfira a aplicação Daikin Residential Controller, ligue a unidade ao Wi-Fi e controle a sua climatização a partir de qualquer lugar. Não podia ser mais fácil.

Compatível com uma grande variedade de emissores

Os sistemas de bomba de calor ar-água Daikin Altherma de baixa temperatura são compatíveis com vários emissores de aquecimento e arrefecimento. Desta forma, pode selecionar a combinação ideal para a sua decoração interior.

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?