Skip to main content

Ventilar, arejar, purificar. Qual é a diferença?

Ventilar, arejar, purificar

Como garante que o ar interior em sua casa é saudável? É melhor ventilar, arejar ou purificar o ar? E qual é a diferença entre estas diferentes abordagens? Permita que a Daikin explique.

Ventilar, arejar e purificar

A casa é um local onde as atividades diárias são numerosas e variadas. Cozinhamos, lavamos, dormimos, respiramos. É onde vivemos! No entanto, temos tendência em esquecer que todas estas atividades poluem o ar interior da nossa casa. Estudos científicos demonstram que o ar que respiramos em casa está, em alguns casos, até cinco vezes mais poluído do que o ar exterior. O resultado? Desenvolvemos alergias, ficamos cansados e sofremos de muitos outros lamentos. É por isso que é importante renovar adequadamente o ar nas nossas casas. Muito bem, mas como é que fazemos isso? É melhor ventilar as nossas casas, arejá-las ou purificar o ar? E qual é a diferença entre estes métodos? Não entre em pânico, a Daikin consegue responder às suas perguntas.

Não é, de todo, a mesma coisa!

Os verbos "ventilar", "arejar" e "purificar" não são sinónimos no que diz respeito a renovar o ar interior da sua casa. Descrevem três formas de renovar o ar, mas existem diferenças subtis:

  • Ventilar: A ventilação de uma residência é um processo contínuo que ocorre de dia e de noite. Através de um sistema de ventilação, o ar interior velho é extraído da casa e substituído por ar novo e saudável. Ventilar a sua casa permite livrar-se de alergénios, humidade e micróbios presentes no ar.
  • Arejar: arejar é uma medida temporária que consiste em criar uma corrente de ar dentro de sua casa. Quando abre as janelas e/ou portas, o ar velho é extraído e transporta consigo as substâncias nocivas que contém.
  • Purificar: para purificar o ar interior da sua casa, precisará de um purificador de ar. Este aparelho elétrico elimina os maus cheiros e as substâncias nocivas, que causam alergias, da divisão na qual está instalado. Através da tecnologia Streamer, os iões são propulsionados para o ar velho e transformam as substâncias nocivas em proteínas que, depois, são removidas pela oxidação.

Qual é a melhor técnica?

Quando consideramos que uma divisão tem falta de oxigénio ou cheira a mofo, normalmente abrimos uma janela, pensando que o ar será devidamente renovado. No entanto, isto não é bem assim, particularmente nas novas construções e nas casas recentemente renovadas onde o nível de isolamento é extremamente elevado. Para solucionar este problema e garantir uma renovação eficaz do ar interior, a solução mais eficiente é, portanto, ventilar corretamente a sua casa. Para fazer isto, é essencial ter um sistema de ventilação! Todos os sistemas de ventilação da Daikin também utilizam recuperação de calor, para que o ar novo que entra na casa esteja sempre quente, ao contrário do ar que entra por uma porta ou janela abertas. Por isso, não há necessidade de aumentar o aquecimento quando estiver a arejar uma divisão e preocupar-se com a próxima fatura da eletricidade.

Pretende ter a certeza de que está a respirar o ar mais puro possível? É por isso que é aconselhável combinar o seu sistema de ventilação com um purificador de ar. Este dispositivo otimiza o bem-estar e purifica grandes volumes de ar sem emitir qualquer ruído. A Daikin oferece inclusive dispositivos que combinam purificação e humidificação do ar, garantindo-lhe que respira ar com o nível ideal de humidade.

Quando é que deve arejar a sua casa?

Em princípio, instalar um sistema de ventilação e/ou um purificador de ar aliviará a necessidade de arejar a sua casa, mas um fornecimento adicional de ar novo ainda poderá ser útil em alguns casos:

  • Quando tiver utilizado tinta, cola ou outros químicos em casa.
  • Todas as manhãs, depois de se levantar.
  • Quando organiza festas com muitas pessoas.

Nestes casos, arejar a sua casa durante um quarto de hora é mais do que suficiente. Deixar as suas portas e janelas abertas durante mais tempo pode arrefecer as paredes da sua casa, o que exigiria mais tempo a voltar a aquecê-las (e também custará mais dinheiro). Não se esqueça de desligar o aquecimento quando areja a casa, para fins ecológicos e para poupar dinheiro na sua fatura da eletricidade.

Também pretende desfrutar de uma climatização interior agradável e de ar novo e saudável? Contacte-nos para mais informações sobre os nossos sistemas de ventilação e purificadores de ar.

Itens relacionados

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?