Determinados a reduzir o impacto ambiental, pretendemos alcançar a neutralidade em CO₂ até 2050. Uma economia circular, inovação e utilização inteligente, são estes os pilares do nosso percurso.
Este é o momento de agir. Junte-se a nós na criação de um futuro sustentável para HVAC-R.
Plantar as sementes da proteção climática com a Daikin
- Através de uma economia circular
- Através da inovação
- Através da utilização inteligente

Aumento da reutilização do fluido frigorigéneo
Obter uma economia circular de fluidos frigorigéneos graças à utilização de Fluido frigorigéneo recuperado e certificado e promoção da reutilização de fluido frigorigéneo no mercado.
Aumentar a eficiência sazonal dos nossos produtos
Obter sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida útil de uma instalação, graças às eficiências líderes de mercado através de inverter, temperatura variável do fluido frigorigéneo e tecnologias de recuperação de calor.

O desenvolvimento e utilização de fluidos frigorigéneos com menor GWP
CO2eq reduzido graças à utilização de fluidos frigorigéneos com menor GWP (Potencial de Aquecimento Global), tais como R-32, R-407H, R-1234ze(E).

Reutilizar fluido frigorigéneo: L∞P da Daikin
Reutilizar fluido frigorigéneo, evitando a produção de mais de 250.000 kg de gás novo todos os anos.
L ∞P da Daikin: reutilizar fluido frigorigéneo recuperado e certificado
Qualidade certificada externa
O fluido frigorigéneo recuperado cumpre as normas certificadas para AHRI700, avaliadas por um laboratório independente e, por isso, tem a mesma qualidade do fluido frigorigéneo novo.
Recuperado e reutilizado na Europa*
Recuperado significa que o fluido frigorigéneo é regenerado de uma forma de alta qualidade, em conformidade com a definição do regulamento para gases F.
Recuperar R-410A é apenas o início
Com um enorme potencial de R-410A disponível nas instalações existentes, convidamo-lo a juntar-se à nossa missão de criar esta economia circular. Hoje para o R-410A e para outros fluidos frigorigéneos no futuro.
Quantidade atribuída certificada
O fluido frigorigéneo novo e recuperado são utilizados na fábrica Daikin Europe. Através de um processo de auditoria, garantimos que o fluido frigorigéneo recuperado é atribuído administrativamente à carga de fábrica de unidades VRV produzidas e vendidas na Europa*.
*Estados-Membros da UE, Reino Unido, Bósnia-Herzegóvina, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Albânia, Macedónia do Norte, Islândia, Noruega, Suíça

L∞P da Daikin: O princípio

1. O fluido frigorigéneo é recuperado do mercado através da rede de instaladores
2. O fluido frigorigéneo é recuperado = regeneração de alta qualidade, equiparável à qualidade do fluido frigorigéneo virgem
3. É utilizada uma mistura de fluido frigorigéneo recuperado e virgem na nossa fábrica para carregar os produtos
4. O fluido frigorigéneo recuperado é atribuído administrativamente a unidades VRV produzidas e vendidas na Europa*
5. O fluido frigorigéneo recuperado é reutilizado no mercado, fechando o ciclo
6. Fluido frigorigéneo reciclado para carregamento e manutenção no local
*Estados-Membros da UE, Reino Unido, Bósnia-Herzegóvina, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Albânia, Macedónia do Norte, Islândia, Noruega, Suíça

Action torna-se mais ecológica com programa de recuperação de fluido frigorigéneo da Daikin
Action intensifica a sua parceria com a Daikin para o seu novo projeto inovador: recuperação de fluido frigorigéneo das suas lojas remodeladas e consequente reutilização.
Crie a sua própria economia circular
Junte-se a nós para reutilizar o fluido frigorigéneo e transformar os resíduos em ativos com o nosso equipamento de recuperação de fluido frigorigéneo
- Unidade portátil para um transporte fácil
- Ótima purificação
- Reutilize o fluido frigorigéneo localmente